Resiliencia de la infraestructura de energía

Permaneciendo fuerte contra cualquier amenaza. La confiabilidad en el suministro de energía es más importante que nunca antes – en todos los niveles de tensión, desde el punto de alimentación de la red y en todo el camino hasta el consumidor. Descubra soluciones de Siemens que ayudan a establecer sistemas de energía resilientes que se recuperan de manera inmediata después de eventos desestabilizadores y se adaptan a los inminentes peligros y amenazas. 
Póngase en contacto con los expertos en resiliencia y manténgase al día

Contáctenos

Identificando riesgos, aumentando confiabilidad.

Un enfoque holístico de la resiliencia de la infraestructura de energía

Los factores que influyen en los sistemas de energía modernos son numerosos y están en constante cambio. Es por eso que se necesita un concepto integrado, inteligente y completo para proteger los sistemas de energía actuales. Tal concepto necesita cubrir el sistema de energía completo en todos los niveles de tensión y anticipar todos los posibles riesgos. Un componente principal de la protección del sistema de energía es implementar la resiliencia. Una infraestructura de energía más resiliente tiene una mayor capacidad para resistir eventos perturbadores, reducir su impacto y acelerar la recuperación.

Resiliencia con y a pesar de la digitalización

Como resultado de la digitalización, los sistemas de energía han evolucionado de redes relativamente sencillas y autocontenidas a infraestructuras inteligentes complejas que son más propensas a incidentes de origen natural y humano en múltiples niveles. 

 

Atendiendo los riesgos potenciales asociados con este proceso ineludible, así como otros desarrollos, como el cambio climático, el aumento de los sistemas de poder distribuidos y un fuerte aumento de los casos de vandalismo en algunos países, que requieren que la resiliencia sea una parte integral de toda la operación, optimización y planificación del sistema de energía en el futuro.

Protección del sistema de energía holístico y pro-activo

La resiliencia de una infraestructura de energía se erige o cae con el componente más débil del sistema. Es crucial identificar todos los factores posibles que afecten, anticipar incidentes, y de manera pro activa asegurar el sistema completo. Por eso es que Siemens ha desarrollado un enfoque único, holístico, y tridimensional.

Por qué se necesita actuar

Los nuevos retos requieren nuevas estrategias

Los eventos perjudiciales en las infraestructuras de suministro de energía nunca deben ser descartados del todo. Sin embargo un sistema de energía resiliente es capaz de anticipar y absorber eventos potencialmente dañinos, adaptarse a ellos, y recuperarse rápidamente de un incidente.

La seguridad es importante para cualquier sistema de energía como un todo

Los operadores de sistemas de energía siembre han tomado medidas muy completas contra las fallas del sistema. Pero hay nuevas amenazas que deben ser atendidas.

 

La vulnerabilidad ante amenazas cibernéticas, por ejemplo, se ha incrementado como resultado de la digitalización y con el número creciente de interconexiones. Las condiciones extremas debido al cambio climático se han cuadruplicado a lo largo de los últimos 30 años y se han convertido en una severa amenaza para los sistemas de energía en diferentes partes del mundo. El problema del vandalismo está empeorando constantemente. El número de fallas en la energía causadas por vandalismo ha alcanzado niveles alarmantes en diversas áreas de suministro. En vista de tales retos, la resiliencia es requerida cada vez más para asegurar un suministro confiable de energía. 

Es una ley de la naturaleza que no se pueden evitar las fallas. El truco es incorporar suficiente tolerancia a las fallas dentro de un sistema para hacerlo aprender de fallas anteriores y volverse aún más estable. Esa es la esencia de la resiliencia.
Michael Schwan, Head of Power System Consulting, Siemens PTI
Las múltiples facetas de la resiliencia.

Permaneciendo fuerte contra cualquier amenaza

Los numerosos aspectos de la resiliencia de la infraestructura de energía tienen una cosa en común: Están basados en la habilidad de anticiparse, reaccionar, adaptarse y recuperarse rápidamente gracias a una acción rápida, dirigida y efectiva tanto del lado físico como del lado digital y sistémico.
Referencias

Resiliencia de la infraestructura de energía puesta en práctica

La resiliencia de la infraestructura de energía abarca muchos aspectos diferentes físicos, digitales, y sistémicos. Descubra como funcionan nuestras soluciones e interactúan en la práctica en algunas de nuestras principales referencias a proyectos.

Contacto

Póngase en contacto con los expertos en resiliencia

La resiliencia de la infraestructura de energía comienza con una mentalización apropiada, y no hay una solución de anaquel. Pero los expertos de Siemens estarán contentos de analizar su punto de partida individual, sus objetivos, y las formas posibles para un sistema de energía más resiliente.

Obtenga más información sobre sistemas de energía resiliente

Contáctenos