La energía importa: Optimizar la calidad de la energía para la industria automotriz

Totally Integrated Power para una fabricación fluida de automóviles

Para tener éxito, los fabricantes de automóviles tienen que poder ensamblar miles de piezas en el menor tiempo posible, con la más alta calidad imaginable. La creciente competencia y las demandas de los clientes conducen a automóviles cada vez más personalizados, lo que requiere la máxima flexibilidad y disponibilidad. En esta industria altamente compleja, los tomadores de decisiones no quieren centrarse adicionalmente en el suministro de energía - aunque la energía sea importante. Totally Integrated Power es la solución personalizable y sin complicaciones para la distribución de energía en todos los niveles de tensión. Este portafolios completo para la industria automotriz comprende productos de hardware y software que aseguran la mejor calidad de energía al tiempo que ofrecen todo el apoyo necesario para ayudar a aumentar la eficiencia energética. Puede adaptarse con flexibilidad a todos los procesos de producción futuros e integrarse en sistemas de automatización industrial.

TIP for the automotive industry

Suministro de energía confiable desde la alimentación de la planta hasta la línea de montaje

Las plantas de fabricación que se dimensionan de forma confiable y apropiada y se combinan con componentes que armonizan entre sí perfectamente presentan una clara ventaja. Los sistemas correctamente calculados se caracterizan por mayores niveles de disponibilidad y eficiencia. Se evitan daños y fallos durante el funcionamiento. La Totally Integrated Power puede proteger mejor los recursos y, al mismo tiempo, garantizar una producción sin problemas en combinación con las soluciones de automatización adecuadas.

Grandes retos para la industria del automóvil.

La industria automotriz es un negocio altamente competitivo. Con la globalización y muchos jugadores en todo el mundo, el tiempo de lanzamiento al mercado es cada vez más corto, los modelos cambian más rápidamente y aumenta el grado de personalización en la fabricación de automóviles. Es por eso que las plantas automotrices necesitan funcionar 24/7 y minimizar el tiempo de inactividad debido a los trabajos de mantenimiento para poder seguir siendo competitivos.

Nuestra respuesta: Totally Integrated Power

Soluciones específicas para la industria automotriz

Máxima flexibilidad y disponibilidad

La industria automotriz enfrenta demandas crecientes de la competencia global y solicitudes de clientes cada vez más personalizadas, así como estándares, disposiciones legales y regulaciones. Satisfacer estas demandas requiere flexibilidad y disponibilidad optimizadas. El suministro de energía eléctrica desempeña un papel importante en estos esfuerzos: Se debe garantizar una calidad de energía óptima en todo momento para que la producción funcione sin problemas, con los más altos estándares de calidad.

Un tiempo de comercialización más corto significa cambios de modelo más rápidos y un mayor número de variantes individuales

La industria automotriz se encuentra bajo presión constante para ofrecer una mayor variedad, mientras mantiene la misma calidad constante, como mínimo. Los tiempos de desarrollo y producción deben ser más cortos y aumentarse la eficiencia energética. Satisfacer estas demandas requiere que todos los componentes y sistemas trabajen juntos de manera óptima. Un elemento central de estas necesidades es una fuente de alimentación uniforme, de extremo a extremo, pero flexible para la producción automotriz, que abarque todas las áreas de fabricación y sea viable en el futuro.

 

Complejidad creciente en la red eléctrica

En las redes modernas, la combinación de generación de energía centralizada y descentralizada en combinación con múltiples fuentes de entrada requiere un mayor grado de automatización de la energía para balancear la entrada de energía renovable y gestionar las circunstancias cambiantes en el suministro de energía. La creciente automatización de los flujos de energía amplía la cantidad de datos generados - y con la creciente cantidad de interfaces de datos, también aumenta el riesgo de ataques cibernéticos. Para aprovechar al máximo su suministro de energía, es crucial monitorear, controlar y administrar toda la información disponible; generar datos específicos que lo ayudarán a prepararse para futuros desafíos sin comprometer los problemas de seguridad cibernética.

 

Las presiones de costos exigen mayor eficiencia

Los precios de producción están aumentando y el manejo eficiente de los recursos es crucial. La energía es un factor de costo importante que necesita ser administrado. Es extremadamente importante en la industria automotriz obtener una transparencia total con respecto al consumo de energía en cada etapa del proceso de fabricación para ahorrar dinero.

 

Nuestra oferta de TIP a fondo

References

Uso exitoso de TIP en la industria automotriz

La solución integrada de suministro de energía TIP se está utilizando con éxito en muchos sectores de la industria automotriz. Aquí hay una serie de proyectos de referencia.   

Una solución completa de suministro de energía para KIA Motors en México

Hyundai/KIA | Pesquería, México En julio de 2015, KIA Motors comenzó a distribuir sus autos en México. Además de establecer una red unida de concesionarios de automóviles en las diez ciudades más grandes del país, KIA también construyó una de las plantas nuevas más grandes a 10 km del municipio de Pesquería en Nuevo León. La planta está programada para producir 300,000 autos dentro del primer año de servicio y es la más moderna de las instalaciones de producción de KIA en todo el mundo. La planeación de la capacidad de producción a largo plazo requiere una planeación y dimensionamiento integrales para estar preparada para futuras expansiones. La Totally Integrated Power es única porque proporciona planeación sofisticada, dimensionamiento y servicio, así como productos de alta calidad de una sola fuente.

Un sistema de monitoreo de energía perfectamente adaptado a su proveedor automotriz.

Gestamp | Madrid, España Gestamp, un proveedor con sede en Madrid para componentes automotrices con más de 100 sitios de producción en 20 países, es la prueba de la excelente capacidad de integración de TIP. Una de sus plantas utiliza el monitoreo de eficiencia energética basado en un modelo de servicio técnico que permite a la empresa recopilar datos de consumo de energía de todos los consumidores directamente en sitio. Los datos obtenidos, alrededor de 21 billones de puntos de datos por planta por año - se analizan en el centro de control de Siemens en Sevilla, donde Gestamp recibe un análisis preciso del consumo de energía de cada usuario más sugerencias inmediatas para la optimización. Convencido por el potencial de creación de valor, Gestamp planea implementar esta solución en otras plantas.