LECo - highest precision thanks to self-learning compensation

Uso de algoritmos inteligentes para mejorar la precisión de impresión

Un procedimiento de producción preciso y libres de fallas es absolutamente necesario para lograr una replicación óptima en calidad de producto. Sin embargo, el proceso en sí mismo con sus fuerzas interferentes compromete la tarea. Para máquinas de impresión, especialmente en impresión en flexografía, los errores comunes de impresión en el sustrato son un suceso bien conocido que reduce la calidad. Esto es en parte en los errores de control de accionamiento causados por el proceso de impresión. Este problema no se puede resolver del todo por medio de accionamientos mecánicos. Es aquí donde las soluciones de automatización de software inteligente le conducen a un nuevo desempeño de control. Al usarse adecuadamente, el algoritmo LECo (Aprendizaje de Compensación de Error) puede superar los límites de la mecánica y la tecnología convencional de control con la fuerza de la digitalización. Los errores cíclicos ocasionados por el proceso se reducen casi inmediatamente al mínimo, y usted obtendrá siempre una calidad excelente con cada producto.

For more detailed information, contact our experts directly

Contact us here

LECo en la práctica

La manera inteligente y sustentable para obtener mejores resultados

The reasons for control errors, also called following errors, can vary: for example, an imbalance in the printing cylinder, the rough surface of the Flexo printing plate or an improper sheet transport. If this type of following error is cyclic, LECo can compen-sate the error almost completely through precise precontrol. The LECo algorithm con-tinously monitors the following error, analyzes it and calculates the precontrol values for compensation, which are used in the following cycle.

Do you already know?

El uso de un algoritmo de auto aprenizaje como LECo resulta muy fácil con la estructura de controlador abierto de nuestro sistema de control de movimiento SIMOTION. En conjunto con los accionadores SINAMICS, usted podrá estar seguro de que su maquinaria está equipada de manera óptima. Bajo estas condiciones, LECo es capaz de aprender el error de control de accionamiento y de eliminarlo casi por completo después de algunas rotaciones del cilindro.

Learn more about LECo in our brochure

Read more here

LECo in the Siemens portfolio

Una ventaja para cualquier automatización

La impresión en flexo es sólo un ejemplo dentro de muchos en los que LECo puede mejorar significativamente la precisión de los procesos. Adicionalemente, el algoritmo se puede usar especialmente en lo que concierne a procesos de fuerzas alternantes no predecibles. LECo proporciona los mejores resultados en conjunto con otros componentes y aplicaciones de Siemens debido a que los productos óptimamente coordinados permiten un ajuste e ingenierías efectivos.

Configuración efectiva con paquetes de tecnología SIMOTION

Nuestros paquetes de tecnología combinan funciones de software requeridas para la automatización en ingeniería mecánica. Se cargan dentro del controlador del software durante la configuración y expanden el sistema por medio de funciones adicionales. Hemos compilado un paquete de tecnología a la medida específico para su maquinaria de impresión que permite la expansión o escalabilidad en cualquier momento. Esto resulta en una configuración altamente eficiente para su maquinaria, ejecutada sin errores y dentro de unos segundos gracias a un procedimiento automatizado del generador de proyectos.

Estándar de Impresión Simotion Con Optimización de Accionamiento Agregado

Para una integración óptima de LECo en su sistema de automatización, hemos desarrollado la apliación de Estándar de Impresión Simotion con Optimización de Accionamiento Agregado. Dicha aplicación contiene una librería comprensiva de funciones en todo lo relacionado con optimización de accionamiento y LECo. Ésta incluye, entre otros, análisis de frecuencia, detección del momento de inercia del sistema mecánico, determinación y velocidad de escritura y filtros de punto definidos actuales en el sistema de accionamiento SINAMICS S120, y registro de la respuesta de frecuencia del controlador de posición.

Contacto

LECo - La alternativa lógica

LECo puede ser enormemente beneficioso para su maquinaria de impresión, para saber cómo, contacte a nuestros expertos. Trabajando juntos podremos desarrollar una solución que sea cien por ciento perzonalizada a sus necesidades.

For more detailed information, use the contact form

Contact us here