Clean air-schakelinstallaties Blue GIS: “Hier zit een groot deel van de markt op de wachten.”

2 februari 2021
Met de Blue GIS-serie heeft Siemens een duurzaam alternatief gelanceerd voor SF6-geïsoleerde schakelinstallaties tot 24 kV. Als eerste Siemens-partner in Nederland gaat Voltens een Blue GIS-schakelinstallatie in een demo-compactstation plaatsen.
Schakelinstallaties zijn belangrijk voor het veilig, betrouwbaar en efficiënt verdelen van energie in netwerkstructuren. De Blue GIS-schakelinstallaties gebruiken in plaats van SF6-gas het natuurlijke ‘clean air’ als isolatiemateriaal. In combinatie met de beproefde vacuümschakeltechnologie bieden ze alle voordelen die de SF6-geïsoleerde schakelinstallaties van Siemens ook bieden. Ze zijn compact, betrouwbaar, onderhoudsvrij en hebben een lange levensduur.
Duurzaamheid
“Uniek aan de Blue GIS-schakelinstallaties is hun duurzame karakter”, zegt Nico den Boef, mede-eigenaar van Voltens. “Hier zit een groot deel van de markt op de wachten.” Voltens levert transformatorstations voor verschillende doeleinden: van car wash-systemen tot zonneweides en windturbines. Op dit moment werkt het bedrijf aan stations voor diverse solar-projecten, waaronder een project met drijvende zonnepanelen.
Vooroplopen
Voltens is al langer partner voor de SF6-gasgeïsoleerde 8DJH-middenspanningsschakelinstallaties van Siemens. De aanschaf van een 8DJH Blue GIS-uitvoering is voor Den Boef een logische vervolgstap: “We zitten midden in de energietransitie. Drinkwaterbedrijven, netwerkbeheerders en andere grote spelers zetten volop in op verduurzaming. Het vervangen van de talrijke SF6-gasgeïsoleerde middenspanningschakelinstallaties waarover zij beschikken, maakt hier deel van uit. Ook elk middelgroot productiebedrijf heeft minstens 20 van dergelijke installaties, die op de nominatielijst staan om vervangen te worden. Wij zien dan ook een groot marktsegment voor Blue GIS-technologie en willen hierin vooroplopen.”
Vervangingsmarkt
Den Boef verwacht dat Blue GIS de ‘conventionele kijk’ op schakelinstallaties snel zal veranderen. “Je kunt werkelijk alles met deze duurzame technologie, als je er maar voor openstaat. Naast de energietransitie hebben we te maken met een enorme vervangingsmarkt. De Europese energie-infrastructuur dateert van kort na de Tweede Wereldoorlog. Veel componenten zijn aan het einde van hun levensduur en moeten de komende jaren vervangen worden. Wij willen heel graag deze markt aanboren. De afgelopen jaren hebben we ons gericht op de bouw van transformatorstations. Hiermee hebben we een stevig fundament gelegd. Nu gaan we ook naar de vervangingsmarkt kijken.”
Partnership
Portfolioconsultant Michaël Harlaar van Siemens is blij met een partner als Voltens, die zijn opdrachtgevers volledig ontzorgt, van de engineering tot en met de service en het onderhoud. Harlaar: “Siemens heeft veel partners met verschillende specialismen. Voltens is een waardevolle speler binnen dit netwerk: betrouwbaar, flexibel en deskundig.” Den Boef: “Delen is vermenigvuldigen, en duurzaamheid doe je samen. Daar heb je partnerships voor. Samen met Siemens kunnen we het hele pakket aan: van laagspanning tot middenspanning en hoogspanning.”
Innovatie
Het Blue GIS-portfolio omvat momenteel naast de 8DAB 12- en 8DJH 12-schakelapparatuur tot 12 kV ook de NXPLUS C 24 met een nominale spanning tot 24 kV. Richard Berghuis, productmanager Medium Voltage: “De komende maanden gaan we de Blue GIS-lijn verder uitbreiden. Mooi dat Voltens een demo- compactstation met een Blue GIS-schakelaar gaat maken. Als partners kunnen we samen versneld innoveren.”