Siemens bouwt klassieke zekering om tot IoT-sensor voor laagspanningsnetwerken

26 augustus 2021
Door de toenemende decentralisatie van onze energievoorziening wordt het steeds belangrijker om laagspanningsnetwerken te monitoren. Om fluctuaties in de energieopwekking en -vraag beter te monitoren en uiteindelijk te coördineren, heeft Siemens een traditionele zekering gedigitaliseerd. De SENTRON ComFuse beveiligt niet alleen, maar kan ook meten. Een laagdrempelige oplossing voor netwerkbewaking.
“Vroeger werden laagspanningsnetwerken nauwelijks gemonitord”, aldus Johan Bogerd, power grid consultant bij Siemens. “Waarom ook? De stroom liep slechts in één richting: van de energiecentrale naar je huis. Je was zélf de beste sensor. Bij een storing belde je het energiebedrijf om te kijken of de oorzaak wellicht in hun netwerk lag. Tegenwoordig zitten we midden in de energietransitie, die zich voor een groot deel afspeelt in het laagspanningsnetwerk. Denk aan de sterke toename van het aantal zonnepanelen. Als gevolg van deze ontwikkeling hebben we meer inzicht nodig in wat er in het laagspanningsnetwerk gebeurt.”
Eenvoudig meten
Hoe kun je dit inzicht snel, eenvoudig en tegen niet al te hoge kosten verkrijgen? Deze vraag houdt ook Siemens al enkele jaren bezig. Nederland telt ruim 100.000 laagspanningsdistributiestations, wat in aantal snel zal groeien in het kader van de energietransitie. Men zou meer informatie uit smart meters in woningen en bedrijfspanden kunnen halen, maar dat is door de relatief lange laagspanningsnetten in ons land niet de beste oplossing. Bovendien is dit een privacygevoelige kwestie. Bogerd: “Je hebt een sensor nodig die je snel kunt in bedrijf stellen. Het moet dus een sensor zonder bekabeling zijn, die door monteurs zonder bijkomende training op de onderstations kan worden aangebracht. Hij moet kunnen meten, betaalbaar zijn en eenvoudig te implementeren. In feite mag een monteur niet eens merken dat hij de oude sensor vervangt door een nieuwe.”
Wij hebben onze SENTRON-zekering slim gemaakt, waardoor ze naast het beveiligen tegen kortsluiting en overbelasting ook kan meten. Je kunt daardoor sneller schakelen als een installatie uitvalt en ziet precies waar de fout zit.Roy Foppele, productmanager, Siemens Smart Infrastructure
Downtime verkorten
Een netwerkbedrijf dat klant bij Siemens is, had een idee: als we nu eens een traditionele zekering slimmer maken? Siemens heeft dit idee de afgelopen jaren verder uitgewerkt. Vanaf juli 2021 is de SENTRON ComFuse verkrijgbaar: een intelligente zekering, volledig getest en gecertificeerd. “Zekeringen kennen we al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw”, zegt Roy Foppele, productmanager bij Siemens. “De basis is in al die tijd nauwelijks veranderd. Wij hebben onze SENTRON-zekering slim gemaakt, waardoor ze naast het beveiligen tegen kortsluiting en overbelasting ook kan meten. Je kunt daardoor sneller schakelen als een installatie uitvalt en ziet precies waar de fout zit. Monteurs kunnen gerichter naar een onderstation worden gestuurd, wat tijd bespaart en de downtime verkort.”
Vervangingsmarkt
Siemens heeft de SENTRON ComFuse uitgebreid getest bij een aantal klanten. De slimme zekering is zeer geschikt voor de vervangingsmarkt. “Een perfecte oplossing voor beheerders van netwerkinfrastructuur, maar bijvoorbeeld ook voor ziekenhuizen en industriële bedrijven”, aldus Foppele. “Monteurs kunnen hem eenvoudig installeren en configureren met onze SENTRON PowerConfig-app. Door de integratie met onze SENTRON-powermanagersoftware wordt de data uit de sensor gevisualiseerd. Zo kun je meten waar energiestromen vandaan komen en heengaan en behoud je in een decentraliserend energienetwerk het overzicht. De SENTRON ComFuse kan gekoppeld worden met de Siemens-cloud ‘MindSphere’ of met je eigen cloud.”
Toepassingsmogelijkheden
Siemens heeft samen met klanten al enkele slimme toepassingen van de SENTRON ComFuse gerealiseerd. Bogerd: “Op basis van de data uit de zekering kunnen we onder meer berekenen hoeveel zonnepanelen er in een bepaalde woonwijk liggen. Dit is voor netwerkbeheerders belangrijke informatie. Als je weet hoeveel stroom er terugvloeit naar het net, kom je niet voor verrassingen te staan. Op dezelfde manier kun je het aantal laadpalen, warmtepompen en andere duurzame energiebronnen in kaart brengen.” Foppele: “Een eenvoudige, betaalbare oplossing voor de nieuwe uitdagingen die decentrale energieopwekking met zich mee brengt. De SENTRON ComFuse helpt fluctuaties in de energieproductie en -vraag eenvoudig in kaart te brengen - een eerste stap in actieve bewaking en coördinatie van energiestromen.”