Kom jij ons team voor datacenters versterken?

7 januari 2021
Bouwen aan datacenters is bouwen aan de digitale toekomst. Siemens Smart Infrastructure zoekt collega’s voor het engineeren en managen van energiedistributieprojecten voor datacenters. Benieuwd of dit iets voor jou is? Lees de ervaringen van misschien wel jouw toekomstige collega’s.
De Busbar & Skid/e-House Engineering Groep zoekt een Lead Electrical Engineer met vijf tot tien jaar ervaring. “Ons team telt negen jonge, enthousiaste engineers voor railkanalen”, vertelt Thijs Bom, Senior Electrical Engineer. “Wij ontwerpen de busbars in 3D, bestellen de componenten, regelen de logistiek en coördineren de montage on site. We werken aan grote opdrachten voor datacenters in de hele wereld. De projecten hebben vaak een korte doorlooptijd. Railkanalen zijn net als lego: je kunt er van alles mee bouwen. We bedenken oplossingen die aansluiten bij de behoeften van de klant. We standaardiseren waar mogelijk, maar kunnen ook creatief zelf zaken ontwerpen. Het uitdagende van deze baan is dat je dingen maakt. Je begint met één stukje en uiteindelijk staat er een compleet nieuw datacentrum.” Een Lead Electrical Engineer binnen dit team houdt zich vooral bezig met de coördinatie en logistiek van projecten. Een elektrotechnische opleiding is geen vereiste, maar mechanisch inzicht is belangrijk.
Senior Electrical Engineer
Sander van den Akker ontwerpt als Senior Electrical Engineer in de LV/MV Groep complete groepenkasten voor datacenters. “Energiedistributie in datacenters is innovatief. Je bouwt mee aan de digitale infrastructuur van de samenleving. Waar zouden we staan zonder internet? Ik kom voor mijn werk op plaatsen waar ik normaal nooit zou komen. Ik ben regelmatig in het buitenland on site voor een inbedrijfstelling. Af en toe ga ik voor een afname met klanten naar onze fabriek in Leipzig, waar wij grote groepenkasten bouwen.” De LV/MV Groep bestaat uit 15 engineers en tekenaars met internationale achtergronden. Het team zoekt een Senior Electrical Engineer. Kennis van het Engels is belangrijk, Nederlands is een pré. “Bij Siemens krijg je alle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, je taalkennis of technische kennis aan te scherpen. Je kunt flexibel werken en krijgt de kans om door te groeien. Als je iets wil, dan kán dat ook binnen dit stabiele bedrijf met talrijke projecten. Onze afdelingen zijn net kleine bedrijfjes: zelfsturend, innovatief en dynamisch.”
Ervaren Projectmanager
Tom Faber, Projectmanager - Datacenter Power distribution systems, is betrokken bij de allergrootse projecten op het gebied van energiedistributie binnen datacenters. “Je ziet binnen één jaar een braakliggend grondstuk veranderen in een compleet datacenter. En daar bouw je zelf aan mee! In mijn functie is een elektrotechnische opleiding geen vereiste, maar een technische opleiding is gewenst. Je moet goed je mannetje kunnen staan, snel kunnen schakelen en je kunnen verplaatsen in de klant. Ik kom in aanraking met verschillende culturen. Dan weer eens doe ik een project in Dublin, dan weer in Kaapstad of Amerika. De verandering van omgeving maakt het afwisselend.” Als Senior Project Manager moet Tom goed onder druk kunnen presteren. Hij wordt ondersteund door een loyaal team. “Alle neuzen wijzen dezelfde kant op. We werken snel en pragmatisch. In de datacentermarkt is weinig ruimte voor bureaucratie. Als een klant probleem heeft, dan verwacht hij dat je dit snel oplost. Ik heb als Project Manager binnen Siemens aan de meest uiteenlopende projecten gewerkt. Van ’s werelds grootste havenkranen tot de klimaatinstallatie van ziekenhuizen en de modder van een weiland waarop een datacentrum verrijst – Siemens doet het allemaal. Onze samenleving drijft dan ook op elektrificatie, en daar is infrastructuur voor nodig. Die te realiseren, is waar wij groot in zijn.”
Proposal Engineer E-houses
Senior Proposal Engineer Alex Dolman maakt offertes voor laag- en middenspanningsverdelers en e-house solutions. Zijn team bestaat uit tien personen, waarvan de helft een internationale achtergrond hebben. “We zijn op zoek naar een Electrical Proposal Engineer E-houses die vloeiend Nederlands en Engels spreekt. We werken offertes uit voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Siemens Nederland is internationaal Center of Competence voor Data Centers.” Een Proposal Engineer heeft naast een (elektro)technische achtergrond ook commercieel gevoel nodig, want hij/zij is medeverantwoordelijk voor de prijs. “We zoeken een ‘fixer’, die achter zaken aan gaat en verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn offerte. Omdat je niet alles zelf kunt bepalen, moet je op zoek gaan naar informatie en collega’s benaderen. Je hebt vaak te maken met harde deadlines en korte doorlooptijden. Daarom moet je goed kunnen plannen. Ervaring met deze functie is een pré, maar niet verplicht. Belangrijk is dat je het leuk vindt om slimme, passende oplossingen voor een klant te bedenken tegen een passende prijs. Je hebt veel contact met de klant en accountmanager om te checken wat ze van je voorstel vinden. Als we een opdracht winnen, wordt dit natuurlijk gevierd!”
Vacatures
Klik op onderstaande vacatures voor meer informatie:
- Projectmanager - Datacenter Power distribution systems
- Electrical Proposal Engineer E-houses
- Technisch Project Manager Internationaal
- Senior Accountmanager Data Centers