Christelijke Hogeschool Ede zet ontruimingsinstallatie breed in

27 januari 2021
Met de implementatie van een Cerberus PACE ontruimingsinstallatie heeft de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) de brandveiligheid naar het hoogste niveau gebracht. De installatie wordt ook ingezet om boodschappen om te roepen of achtergrondmuziek te spelen.
“Als onderwijsinstelling dragen wij zorg voor de veiligheid van onze studenten en medewerkers”, zegt Henk Langerak, hoofd huisvesting en beheer bij de CHE. “Brandveiligheid vraagt voortdurend aandacht. Onze bestaande, 20 jaar oude brandmeld- en ontruimingsinstallatie was aan vervanging toe. We hebben Leertouwer gevraagd deze te vervangen.” System integrator Leertouwer is een partner van Siemens op brandveiligheidsgebied. Het bedrijf verzorgt voor de CHE al jaren alle elektrotechnische werkzaamheden. Als ontruimingsinstallatie paste Leertouwer een Cerberus PACE-installatie toe. Dit is een type A ontruimingsinstallatie op basis van gesproken woord. Type A is onder meer verplicht in gebouwen met een gebruiksoppervlakte van 10.000 vierkante meter of meer. Met een oppervlakte van 17.000 vierkante meter valt de CHE in deze categorie.
Flexibel en schaalbaar
Leertouwer was tijdens de partnerdagen van Siemens enthousiast geworden over Cerberus PACE en had ook goede ervaringen uit de markt opgepikt. Paul van Hemert, adviseur brandbeveiliging bij Leertouwer: “Deze ontruimingsinstallatie biedt een hoogkwalitatief geluid. Je kunt ze naast gesproken woord-ontruimingsmeldingen ook inzetten om muziek af te spelen en boodschappen om te roepen.” Sjoerd Kal, accountmanager fire safety products bij Siemens, vult aan: “Cerberus PACE is flexibel en schaalbaar in grootte. Leertouwer heeft de modulaire versie toegepast, maar we hebben ook een compacte versie. Beide uitvoeringen kunnen worden opgenomen in een netwerk. Daarmee bieden we een oplossing voor ieder gebouw waarin een type A ontruimingsinstallatie verplicht is.”
Gebruiksvriendelijk
Aangezien het de eerste Cerberus PACE-installatie voor Leertouwer was, heeft Siemens geholpen met de engineering. Van Hemert: “Dat is goed gegaan. Wij vinden Cerberus PACE erg gebruiksvriendelijk. Het systeem wijst zichzelf uit en is eenvoudig te koppelen met de brandmeldinstallatie. We zijn in maart 2021 begonnen en hebben de nieuwe brandmeld- en ontruimingsinstallatie in juli opgeleverd. Tijdens de ombouw zijn de bestaande installaties in werking gebleven. We hadden het voordeel dat we het gebouw van de CHE al goed kenden. Dan weet je onder andere waar de kabelgoten liggen. Na de inbedrijfstelling werkte het meteen goed.”
Oplossingsgericht
Met de service van Siemens is men bij Leertouwer erg tevreden. Van Hemert: “Je kunt ze altijd bereiken en wordt bij problemen snel geholpen. Het fijne aan het partnerschap met Siemens is dat je samen in oplossingen denkt. Het is onze ambitie om Cerberus PACE vaker toe te passen, want wij kunnen deze installatie als partner van Siemens zelf onderhouden en beheren. Eventuele toekomstige wijzigingen of aanpassingen in de software kunnen we doorvoeren zonder de installatie uit te hoeven zetten. Op die manier kunnen we onze klanten goed ontzorgen.”
Ontruimingsplan aanpassen
“Wij zijn heel tevreden met de geleverde dienstverlening”, besluit Henk Langerak namens de CHE. “Ons gebouw is sinds 1992 op vier momenten verbouwd en uitgebreid, wat de technische installaties complex maakt. Siemens en Leertouwer hebben de ombouw goed voorbereid. De werkzaamheden vonden plaats in de lockdown-periode, waardoor het gebouw niet erg vol was. Een geluk bij een ongeluk. We maken al volop gebruik van de installatie om in het atrium en restaurant achtergrondmuziek te spelen en om iedereen aan het einde van de dag te verzoeken het pand tijdig te verlaten. Vroeger deden we dat door alle lichten kort aan en uit te zetten. Nu roepen we het om. Je kunt in deze installatie standaardboodschappen opnemen om af te spelen. Een stagiair integrale veiligheidskunde is op dit moment ons ontruimingsplan aan het aanpassen. Dat is een vereiste als je een nieuwe ontruimingsinstallatie hebt. Tot nu toe ontruimden wij bij een probleem op een van de verdiepingen altijd het hele gebouw. In de toekomst gaan we wellicht eerst alleen de bovenverdieping ontruimen. Je kunt namelijk met deze installatie per verdieping een boodschap communiceren. Handig en efficiënt.”