Luxe appartementen met een knap staaltje installatiewerk

17 februari 2021
Een strakke planning en een wensenlijst die maar blijft groeien. Normaliter vraagt dit om problemen, maar een goede samenwerking zorgde ervoor dat alle technische uitdagingen zijn opgelost. In het Amsterdamse Museumkwartier verzorgt Lok installaties, samen met Rensa Techniek en Siemens het totale installatiewerk voor 28 luxe appartementen in het mondaine topsegment.
Exclusief wonen krijgt een nieuwe dimensie in het Amsterdamse Museumkwartier. Op de begane grond bevindt zich een lobby met bar, een luxe lounge en vergaderruimte. In de kelder zijn twee parkeeretages exclusief voor de bewoners. Een conciërge neemt de alledaagse zaken van de bewoners uit handen én de appartementen beschikken over een high-end domoticasysteem. Het project loopt al vanaf 2017 en de wensenlijst werd steeds groter. Arjan Lok, directeur Lok Installaties hierover: “In 2017 zaten wij nog in de groeifase, waardoor we technisch de kennis niet in huis hadden. Daarom hebben we Rensa ingeschakeld en is later ook Siemens aangehaakt. In eerste instantie om ons de juiste producten te leveren, maar later in het proces hebben ze ons bij veel meer uitdagingen geholpen.”
Koppeling met high end domoticaysteem
Sjaak Steller, accountmanager Rensa Techniek: “Gaandeweg vroeg Lok ons bij steeds meer uitdagingen om ondersteuning, waaronder de wens om de koppeling van de warmte- en koudeopwekking met het high-end domoticasysteem te implementeren in de appartementen. Wij kwamen al vrij snel in contact met Siemens hierover. Uiteindelijk hebben we met Siemens, Lok en Rensa een mooi driehoekje gevormd waarin we veel konden sparren en uiteindelijk een mooie invulling hieraan hebben gegeven.” De software voor in de regelaar is specifiek voor dit project geschreven door Lok met training en ondersteuning van Siemens. Raymond van den Berg, promotor Siemens, vult aan: “Samen hebben we geprobeerd dit zo optimaal mogelijk te maken. Omschakelen tussen verwarmen en koelen gaat bijvoorbeeld heel eenvoudig door de Acvatix 6-wegafsluiter met KNX aandrijving die is toegepast. We hebben recent de eerste testen volledig afgerond. Het pakket draait nu goed en dat betekent dat het gedupliceerd kan worden van één appartement naar alle 28 appartementen.
Oefening baart kunst
Het leveren en bedenken van de oplossing is één, maar Siemens denkt graag een stap verder. Van den Berg verklaart: “Wij voelen ons verantwoordelijk dat zij onze producten goed kunnen installeren én beheren. Daarom hebben we uiteindelijk ook nog een dag training gegeven aan de medewerkers van Lok om met deze regeltechniek om te gaan en te implementeren.”
Prefab is het antwoord
Al het kanaalwerk in de vloer krijgen, was volgens Ferry Andringa, leidinggevend monteur Lok installaties, een van de grootste uitdagingen. “Oorspronkelijk had het project één verdieping minder. Later is er van elke verdieping 20 centimeter afgesnoept, zodat er een extra verdieping bovenop kon. De vloer is hierdoor relatief dun geworden, maar de vraag naar installatie bleef groot. De techniek die we met passen en meten erin hebben gekregen, is enorm. Dat is best bijzonder,” vertelt Andringa trots.
De strakke planning zorgde ook voor de nodige spanningen. Andringa: “Het is niet per se de techniek die moeilijk of ingewikkeld is, het is vooral groot en veel." "Ieder appartement is uniek. Er zit daardoor weinig repeterend werk in,” vult Lok aan. Een deel van de technische ruimte is daarom door de heren van Lok geprefabt in hun werkplaats. Om het Lok zo makkelijk mogelijk te maken, heeft Rensa meegedacht over slimme productgroepen waardoor het eenvoudiger en efficiënter te prefabben is. “Dat heeft nog behoorlijk wat voeten in de aarde gehad, want de beschikbaarheid van producten is verschrikkelijk op dit moment,” vult Steller aan.
Wie betaalt, bepaalt
Waar je normaal met sluitingsdata werkt bij een project, ging dat bij dit project anders. Lok verduidelijkt: “Het is een doelgroep die wat te zeggen heeft. De wijzigingen blijven tot op de dag van vandaag nog komen. Een badkamer in het ene appartement moet verplaatst worden maar dat heeft ook gevolgen voor de andere appartementen. De WTW-installatie van de onderburen ligt in de vloer, maar daar loopt ook de riolering van het bovenliggende appartement. Op een gegeven moment moesten we keuzes maken wie ervoor gaat op wie.” Dit vroeg behoorlijk veel flexibiliteit van Lok. “Een uitdaging op alle fronten. De creativiteit van onze monteurs heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het gelukt is,” vult Lok trots aan.
Unieke driehoeksverhouding
“Het was een behoorlijke klus, maar we zijn ontzettend trots dat we samen met onze partners alle technische uitdagingen hebben opgelost. De oplevering is begin 2022, dus de staart moet nog komen en het venijn zit hem daar meestal in,” knipoogt Lok. Van den Berg over de unieke driehoeksverhouding: “Omdat bij Rensa de kennis aanwezig is over de Siemens producten, ben ik heel bij dat ze ons hebben weten te vinden. We zijn samen met Rensa inmiddels alweer bezig met andere soortgelijke projecten. Dus we gaan met veel energie verder.” Ook vanuit Rensa is er grote bewondering voor dit project en de samenwerking. “Je kan het niet alleen, dat geldt voor iedereen. Mooi om te zien dat als je iets in beweging zet, dat dit eruit kan komen. Dat kan alleen samen,” sluit Steller af.