Binnenklimaat in grote BMW-showroom weer optimaal in balans

23 maart 2021

In hoge ruimten met grote vensters en vloerverwarming is het binnenklimaat vaak lastig te regelen. Tegen deze uitdaging liep BMW-dealer Breeman in Rotterdam aan. Remus Regeltechniek zorgde met state-of-the art ruimteregelaars van Siemens voor een aangenaam binnenklimaat.

Breeman BMW heeft in Rotterdam-Zuid een grote showroom met een afleverruimte en een parkeergarage voor klanten. Twee jaar geleden werd er een regelaar geplaatst voor het binnenklimaat. “Wij waren niet echt blij met de situatie”, vertelt verkoopadviseur Hein Witvliet. “In onze afleverruimte was het vaak steenkoud en in de showroom veel te warm. We hebben dan ook een groot pand met vloerverwarming en veel glas. Een lastige combinatie. Naast de lift in de showroom op de eerste etage hing een oudere thermostaat. We hadden hem afgeplakt met tape om te voorkomen dat mensen aan de knoppen gingen draaien!”

Slimme combinatie

Regeltechnicus Tim Remus van Remus Regeltechniek nam het probleem onder de loep. Met de veldapparatuur en regelaars van Siemens heeft Remus goede ervaringen. Hij contacteerde zijn Siemens-contactpersoon Frank van Balen, die hem de nieuwe, communicatieve ‘RDG200 serie’ liet zien: een slimme combinatie van een ruimteregelaar en bediening in één behuizing. Remus installeerde voor zijn opdrachtgever drie nieuwe regelaars ter vervanging van de oude thermostaten. 

Via de app

“Ik kon de nieuwe ruimteregelingsthermostaten eenvoudig programmeren via de app op mijn smartphone en de file vervolgens exporteren”, vertelt Remus. “Daardoor hoefde ik zelf niet bij de inbedrijfstelling te zijn.” Van Balen: “Je kunt de regelaar op voorhand instellen en hebt bij de klant alleen iemand nodig die hem ophangt en aansluit. Dit bespaart tijd en kosten. Voor de zekerheid kun je de file uit de app doorsturen aan de monteur. Het is zelfs mogelijk de regelaar al in te stellen terwijl hij nog in de doos zit, want hij heeft een geïntegreerde chip voor Near Field Communication (NFC).”

Aangenaam klimaat

De RDG200 heeft touch bediening in plaats van drukknoppen. Hij is dan ook gemakkelijk schoon en hygiënisch te houden. Via de duurzaamheidsindicator (de ‘green leaf’) kunnen gebruikers altijd controleren of hij energiezuinig draait. Remus: “Hij ziet er ook strak uit en je kunt hem goed aflezen. Op de vorige thermostaten van Breeman was de ingestelde temperatuur niet goed te zien. Ik heb de nieuwe thermostaten zo geprogrammeerd dat de functietoetsen geblokkeerd zijn. Niemand kan nog ongewenst de temperatuur verhogen of verlagen.”

 

Voor het personeel en de klanten van BMW Breeman bieden de nieuwe ruimteregelaars extra comfort. Witvliet: “En óf we het verschil merken! Het binnenklimaat is nu veel aangenamer. Wat ook scheelt is dat de regelaar in het weekend blijft draaien. Daardoor koelt onze showroom op zondag niet meer af en is de temperatuur op maandagochtend meteen naar wens. Fijn voor onszelf en onze klanten.” Remus: “Uitbreiding op een later tijdstip is eenvoudig, Mocht BMW Breeman nog meer van deze regelaars willen, dan kunnen we ze via de app snel programmeren en meteen in bedrijf nemen.”