De ontwikkeling van IoT
Van het eerste "thing" in de jaren tachtig tot 27 miljard apparaten vandaag de dag – de snelle opkomst van een technologie die de wereld verandert.
Zonder het Internet of Things zou er geen Industrie 4.0, no 5G, heel weinig industriële KI-toepassingen en minder werk voor cybersecurity experts om te doen. Hier is een overzicht van een technologie waar we niet meer zonder kunnen.
Het eerste “thing” op het internet was er al in 1982: een drankenautomaat in de Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania, die het aantal blikjes in de automaat en de temperatuur daarvan doorgaf . Het was toen een unicum, maar ergens in 2008 of 2009 was het zover: het aantal dingen verbonden met het internet overtrof voor het eerst in de geschiedenis de wereldbevolking. Sindsdien is het “Internet of Things” (IoT) snel gegroeid. Zo'n 27 miljard apparaten zijn nu wereldwijd op het datanetwerk aangesloten, waaronder sensoren, huishoudelijke apparaten, machines, windturbines, medische apparatuur en auto's – en de aantallen zullen drastisch blijven toenemen. Volgens de voorspellingen zal het aantal verbonden "things" in 2020 meer dan 30 miljard bedragen en 75 miljard in 2025. Op dat moment zullen er voor elke mens op aarde bijna tien dingen met het internet verbonden zijn. De IoT-markt zal ook exploderen, van naar schatting 248 miljard dollar in 2020 tot ca. 1,6 biljoen dollar in 2025.
Gegevens zijn waardevol
Er is een goede reden waarom steeds meer apparaten op het internet worden aangesloten: Gegevens zijn waardevol. Aan de ene kant kunnen apparaten nuttige gegevens leveren over hun huidige toestand of over processen in hun omgeving. Aan de andere kant kunnen ze ook informatie ontvangen van het netwerk, waardoor het mogelijk is om ze in real time te controleren. Windenergiecentrales leveren bijvoorbeeld grote hoeveelheden sensorgegevens die informatie geven over de huidige windcondities en de status van de turbines. Wanneer deze informatie in de cloud wordt gebundeld, levert dit een compleet beeld op van de hele centrale. Operators kunnen dan met behulp van algoritmen de opbrengst van de centrales optimaliseren en problemen identificeren voordat er een storing kan optreden (voorspellend onderhoud). Op deze manier versterkt het Internet of Things de concurrentiepositie van de bedrijven die er gebruik van maken. Siemens biedt op dit gebied is MindSphere een open, cloud-gebaseerd IoT-besturingssysteem.
De toekomst van de productie
Het IoT speelt ook een sleutelrol in de toekomst van de productie. Industrie 4.0 creëert een nieuw paradigma voor productiehallen. Door alle onderdelen van de toeleverings- en productieketens met het netwerk te verbinden, kan de productie universeel worden geoptimaliseerd en direct en automatisch worden aangepast aan nieuwe eisen – tot aan de productie van op maat gemaakte producten (partijgrootte één) tegen concurrerende prijzen. De benodigde real-time gegevens worden geleverd door sensoren – in onderdelen van leveranciers, in machines of in kwaliteitscontrolesystemen – die allemaal zijn aangesloten op het internet en waarvan de meetwaarden centraal worden geanalyseerd.
IoT en KI
In de enorme hoeveelheden gegevens die door het IoT worden geleverd, zit vaak waardevolle informatie verstopt die niet kan worden gevonden met behulp van eenvoudige analytische technieken zoals statistiek. Kunstmatige intelligentie (KI) is echter over het algemeen zeer succesvol in het uitvoeren van dit soort taken. Zo kan KI zelfstandig patronen in gemeten waarden uit de productie herkennen en de informatie gebruiken om het productieproces te verbeteren – dit maakt kunstmatige intelligentie tot een van de belangrijkste succesfactoren voor het IoT. Tegelijkertijd is het Internet of Things de drijvende kracht achter de voortdurende ontwikkeling van KI. Het trainen van neurale netwerken vereist enorme hoeveelheden gegevens die in veel gevallen tot voor kort niet beschikbaar waren. Het IoT heeft dat allemaal veranderd, omdat de verbonden "things" steeds meer gegevens leveren die worden gebruikt om AI-algoritmen te ontwikkelen, te verbeteren en te trainen.
5G als drijvende kracht
Het Internet of Things zal naar verwachting een enorme impuls krijgen van het mobiele netwerk van de volgende generatie. Een voordeel van 5G is dat sensoren goedkoop op het internet kunnen worden aangesloten, zonder veel energie te verbruiken en met korte reactietijden – wat bijvoorbeeld voor de industrie en zelfrijdende auto's extreem waardevol is. Tot nu toe werden apparaten meestal verbonden via kabels of bestaande radiostandaarden zoals WiFi, Bluetooth of ZigBee.
"Het negeren van cyberrisico's kan tot een economische ramp leiden"
De grootste risico's van het Internet of Things zijn spionnen en cyberaanvallen, omdat elke sensor in het netwerk en elke koelkast die op het internet is aangesloten in theorie kan worden misbruikt als een toegangspoort in een netwerk. Zeer gevoelige gegevens kunnen dan worden verwijderd of gewijzigd, met desastreuze gevolgen. Siemens ziet in haar dagelijkse contact met klanten hoe enorm belangrijk dit is. Natalia Oropeza, Chief Cybersecurity Officer bij Siemens, vat het economische risico als volgt samen: "Het negeren van cyberrisico's kan tot een economische ramp leiden" Siemens heeft een uitgebreide cybersecurity-benadering ontwikkeld om deze voortdurende dreiging optimaal het hoofd te bieden
.Christian Buck - Jan 2020
Abonneer u op onze nieuwsbrief
Blijf altijd op de hoogte: alles wat u moet weten over elektrificatie, automatisering en digitalisering.