Eerste kermisoptreden voor ’s werelds grootste funhouse

9 april 2021

Voor hij zijn eigen bedrijf begon had Jouke Wijdoogen studentenbaantjes in de kermissector. Met zijn collega’s van Eyemation automatiseerde hij onlangs een unieke, grote kermisattractie met technologie van Siemens. Een creatieve opdracht.

“Wij voeren vaker aparte projecten uit”, vertelt PLC-programmeur en Eyemation-oprichter Jouke Wijdoogen. “Zo hebben we de besturing geleverd van een hoogwerker voor de brandweer. We zijn ook regelmatig betrokken bij kermisattracties. Ik heb vanuit mijn studietijd goede relaties in deze sector.” Wijdoogen wist al vroeg dat hij de elektrotechniek in wilde en kwam tijdens stages in aanraking met besturingstechniek. “Interessant! In die richting wilde ik doorgaan. Vandaar mijn besluit om een eigen bedrijf te starten. We zijn inmiddels met z’n zevenen en kunnen als team uitdagende projecten aan.”

Police Department

De ‘Police Department’ is een van deze uitdagende projecten. “Het grootste mobiele fun- en boobytrap-house ter wereld!”, aldus een trotse Wijdoogen. “De attractie is veertig meter breed en twaalf meter hoog. Ze telt vijf verdiepingen en bestaat onder meer uit een laserkamer, een grote led-tunnel, een waterparcours, een glijbaan en virtual reality beleving. Geanimeerde poppen spreken de bezoekers aan. En natuurlijk zijn er veel bewegende trappen en vloeren. De attractie vertelt het verhaal van de Police Academy, waar agenten worden opgeleid om boeven te vangen. Bezoekers worden bij binnenkomst veroordeeld, moeten op de vlucht en komen in aanraking met de gevangenis. Ze leggen een parcours af van 400 meter. Er is zelfs een sectie waar ze als crimineel op de foto gaan.”

Niet voorgekauwd

Voor de algemene elektrische installatie en de besturing voor de hydrauliek, motoren en verlichting vertrouwde de opdrachtgever op de kennis, ervaring en creativiteit van Eyemation. “Niets was voorgekauwd”, zegt Wijdoogen. “Dat vinden wij uitdagend. We hebben uitsluitend technologie van Siemens gebruikt. We zijn op Siemens aan het standaardiseren en hebben veel ervaring met hun PLC’s, HMI, motorstarters en installatieautomaten. Als je voor Siemens kiest, kies je voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en veiligheid. Als engineers vinden wij de TIA Portal erg handig. Binnen deze gestandaardiseerde omgeving kunnen we alles engineeren. Het bestellen van componenten verloopt eenvoudig online via de Industry Mall, maar ze zijn ook verkrijgbaar in vrijwel alle technische groothandels. Overal in het land, wat voor onze klanten belangrijk is. We automatiseren namelijk ook veel productielijnen; als er wat is, moet je de spare parts snel in huis kunnen hebben.”

Out-of-the-box

Arie Imanse, sales manager bij Siemens en zelf ingenieur, volgt de ‘jonge honden’ van Eyemation met belangstelling. “Een creatieve club met out-of-the-box ideeën. Mooi dat wij ze als Siemens mee op weg kunnen helpen.” De 'Police Department' wordt binnenkort voor het eerst opgebouwd op een kermis in Praag, De bedenkers, MIND Rides, willen nog meer van dergelijke attracties bouwen met steeds een ander thema. Eyemation blijft hier graag bij betrokken. Wijdoogen: “Wij zijn constant bezig met de laatste stand van de techniek. Denk aan aansturen via de cloud. Dit houdt het spannend en uitdagend. Door te standaardiseren op Siemens kunnen we ons onderscheiden in de markt. Zaken die Siemens niet kan leveren, ontwikkelen we vaak zelf. We zijn momenteel ook een eigen idee aan het realiseren: een geautomatiseerde snackbar. Ook hier zitten weer veel spullen van Siemens in.”