Siemens-partner VSE betrekt pand van de toekomst

22 december 2020
System integrator VSE Industrial Automation heeft in Schoonhoven zijn nieuwe pand in gebruik genomen. Het gebouw is een toonbeeld van duurzaamheid en daarmee een showcase voor de klanten van VSE. In de technische ruimte is fraai te zien hoe VSE industriële- en gebouwtechnologie van Siemens slim combineert tot een energiezuinige totaaloplossing.
Zelfvoorzienend
De nieuwbouw is gasloos en energieneutraal. Op het dak liggen rijen zonnepanelen en voor de deur staan laadpalen voor elektrische auto’s. Voor het verwarmen wordt een warmtepomp gebruikt, die het water verwarmt dat uit de grond wordt opgepompt. De vloer en plafonds zorgen voor koeling. Een grote ventilatie-unit op het dak blaast gefilterde, verse lucht naar binnen, die wordt opgewarmd door de afvoer van de vervuilde binnenlucht. Dit borgt een gezond binnenklimaat en voorkomt verspreiding van virussen. Aanwezigheidssensoren zorgen ervoor dat de ledverlichting in de ruimten automatisch uitgaat als er geen mensen aanwezig zijn. De zonneschermen gaan automatisch omlaag als de zon schijnt en de binnentemperatuur oploopt. In de winter hebben ze een isolerende functie. Op termijn hoopt VSE ook nog een windturbine naast het pand te plaatsen. “Dan zouden wij volledig zelfvoorzienend zijn en kunnen we onze klanten laten zien hoe wij wind- en zonne-installaties in combinatie met een accupakket integreren binnen één systeem.”
Duurzame systemen
De intelligentie in het pand wordt gerealiseerd met industriële- en gebouwtechnologie van Siemens. Alle toegepaste componenten zijn te zien in de fraaie besturingskasten met glazen deuren in de technische ruimte. Zodra de omstandigheden het weer toelaten, gaat VSE in deze ‘showroom’ klanten ontvangen. “De belangstelling voor energiebesparing en klimaatneutraliteit is groeiende”, aldus Van Dusseldorp. “In onze technische ruimte laten we zien welke mogelijkheden je hebt met duurzame systemen. Je ziet er onder meer de besturing van onze zonnepanelen en de KNX-componenten voor de klimaatbeheersing. Je kunt aflezen hoeveel energie we opwekken, opslaan en verbruiken. Veel van deze voorzieningen zijn het verlengde van projecten die wij ook bij klanten realiseren.”
Energieneutrale besturing
VSE heeft al tal van duurzame besturingen gerealiseerd voor onder meer productielijnen, natte infrastructuur, accuoplossingen en wind- en zonneparken. In 2015 kreeg de Ramspolbrug een energieneutrale besturing, waarbij de remenergie die vrijkomt bij het sluiten van het beweegbare deel van het brugdek wordt omgezet in elektriciteit. In combinatie met zonnepanelen levert dit genoeg energie op om per saldo energieneutraal te zijn. De Wantijbrug kreeg onlangs als eerste brug in Nederland een door Siemens ontwikkelde 3B-standaardbesturing (Bedienen, Bewaken, Besturen). Bij dit project was VSE als system integrator betrokken. Verder werkt VSE onder meer aan de elektrificatie van boten, hijskranen en graafmachines.
Vooroplopen in innovatie
“We voeren steeds vaker werkzaamheden op afstand uit”, vervolgt Van Dusseldorp. “Het vertrouwen van klanten neemt toe dat remote werken veilig en efficiënt is. De technologie hiervoor is al langer beschikbaar en wordt continu verder geoptimaliseerd. Als system integrator volgen wij deze en andere ontwikkelingen op de voet. We willen vooroplopen en alle innovaties kennen en gebruiken, en niet pas op het moment dat een project zich aandient. Hierin speelt ook ons partnership met Siemens een belangrijke rol. Samenwerking is, naast flexibiliteit en betrouwbaarheid, een van onze kernwaarden. Met de technologie van Siemens kunnen wij duurzame projecten realiseren. Wij denken nu eenmaal graag toekomstgericht.”
Slim samenwerken
VSE heeft als Motion Control & Drives-partner van Siemens de afgelopen jaren veel kennis en ervaring vergaard op dit gebied. Reden voor Siemens om de system integrator in 2019 te benoemen tot ‘Motion Specialist’. VSE bedient diverse marktsegmenten, waaronder de voedingsmiddelenindustrie en de natte infrastructuur, met als specialismen motion control en renewables. André van Kessel, sales professional bij Siemens: “VSE is voor ons al vele jaren een gewaardeerde partner, die veel toegevoegde waarde levert voor onze eigen organisatie en die van onze eindklanten. De markt van motion-specialisten is dun bezaaid. De 15 in motion gespecialiseerde software-engineers zijn door ons getraind en werken met de TIA Portal voor Totally Integrated Automation. Een uiterst vakkundig, betrouwbaar en betrokken team, waar wij graag mee samenwerken aan projecten waarin we ons complete automatiseringsportfolio toepassen: aandrijvingen, regelaars, besturingen, PLC’s, SIMOTION en schakelmateriaal.”