Tijd om te handelen voor een betere toekomst

EPBD feiten

De richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) is van invloed op gebouwen in alle EU-landen.Bij Siemens kunnen wij u helpen om aan de laatste voorschriften te voldoen.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik in de EU.

Statistieken als deze zijn de reden dat de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) in 2018 voor de derde keer is gewijzigd. De richtlijn is aangescherpt om de renovatie van gebouwen aan te sturen in de richting van slimme infrastructuur en het eindverbruik van energie te verminderen, teneinde de EU-doelstellingen inzake het koolstofarm maken van de economie te verwezenlijken.

Voldoet u aan de EPBD?

De bijgewerkte EPBD is in 2020 in werking getreden. Elke EU-lidstaat heeft nu de EPBD omgezet in zijn eigen nationale wetgeving en een langetermijnstrategie voor de renovatie van zijn gebouwenbestand ontwikkeld. Er zijn kleine variaties tussen de lidstaten, maar alle nationale wetten volgen dezelfde hoofdlijnen.

Existing buildings

For all existing non-residential buildings with a heating, ventilation or cooling system having an output higher than 290 kilowatts the requirements include retrofitting of the system with a building automation and control system (BACS) by 2025 with the following capabilities:

  • Continuously monitoring, logging, analysing and allowing for the adjustment of energy use
  • Benchmarking the building’s energy efficiency, detecting losses in efficiency of technical building systems, and informing the person responsible for the facilities or technical building management about opportunities for energy efficiency improvement
  • Allowing communication with connected technical building systems and other appliances inside the building and being interoperable with technical building systems across different types of proprietary technologies, devices and manufacturers.

Residential buildings should be equipped with continuous electronic monitoring that measures systems’ efficiency and informs building owners or managers in case of faults or if servicing is necessary, to ensure optimum generation, distribution, storage and use of energy.

Such equipment above (BACS, monitoring) exempts from otherwise mandatory regular inspections.

Major renovations

For such, the directive drives local legislation as follows:

  • In terms of building design, minimal energy performance levels must be met after renovations, as well as standards for healthy indoor climate conditions and for fire safety
  • As to technical building infrastructure, installation of self-regulating devices for the separate regulation of the temperature in each room or, where justified, in a designated heated zone of the building unit
  • Consider the installation of self-regulating devices for the separate regulation of the temperature in each room
  • With respect to promoting electromobility, install a minimum number of electric vehicle charging points for parking spaces and/or cable conduits for future installations
  • Improve the transparency of energy performance certificates by ensuring that all necessary parameters for calculations, both for certification and minimum energy performance requirements, are set out and applied consistently.
New constructions

For new buildings the criteria are both more comprehensive and more detailed, leading to a higher energy efficiency standard. In this context, Siemens can provide support with the technical infrastructures – please contact us for more information.

eu.bac

Als lid van de European Building Automation Controls Association ondersteunt Siemens de richtlijnen van eu.bac

Meer informatie, waaronder de checklist voor de controle van de naleving van BACS, vindt u op de website eu.bac:

eu.bac

                  

Hoe wordt de EPBD in mijn land ten uitvoer gelegd?

Elke EU-lidstaat past de richtlijn aan in zijn eigen nationale wetgeving. Voor meer informatie over wat er in uw land gebeurt, kunt u hieronder contact met ons opnemen.
Land
Naam van de nationale regelgeving
Uw contactpersoon bij Siemens
Duitsland
GEG - Gebäudeenergiegesetz
Frankrijk

RE2020 - Milieuregelgeving voor nieuwe gebouwen

Zwitserland

De Zwitserse federale energiestrategie 2050 (ES2050)

UK

UK National Energy Efficiency Action Plan

Nederland
Energieakkoord
Spanje

RITE - Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

Italië

Direttiva sull'Efficienza Energetica

Oostenrijk

OIB-Richtlinie 6

België

COBRACE - Code Bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie

Zweden

Energihushållningsreglerna (avsnitt 9 BBR)

Als u hulp nodig heeft bij het wijzigen van uw gebouwen, kunnen wij u helpen.

Neem vandaag nog contact op met Siemens. Tijd voor actie om gebouwen slimmer te maken.