Hva er utfordringene med konstant vekst?
Infrastruktur har stor effekt på livskvaliteten. Tenk bare på den siste gangen du opplevde feil og problemer i trafikken. Det er vanskelig å se hvor mye infrastrukturen betyr før den bryter ned. Hvis du har opplevd strømbrudd selv eller blitt fanget i trafikkork, vet du at forbedringer er nødvendig. Våre byer vokser i størrelse og kompleksitet, og vi må stille nye krav til urbane systemer. Samtidig står vi overfor en stor utfordring fordi en del av vår infrastruktur ikke har fulgt i flere tiår. Byens byggeklosser, tog, elektriske anlegg, bygninger, busser og veier er sjelden like digitale som vi der bor i dem. Dette er den største utfordringen, men også det største potensialet: Digitalisert, elektrisk og informasjonsbasert infrastruktur kan ikke bare forbedre din daglige livskvalitet, men også sikre en mer bærekraftig fremtid. Overgangen er nødvendig: Vi må modernisere infrastrukturen slik at den kan takle fremtidens utfordringer.Hva vil du si til et trafikkstyringssystem som optimaliserer trafikk-, skip- og jernbanekapasitet i sanntid, og hjalp deg med å bevege deg fremover enda raskere? Eller en automatisert metro som tilpasser seg passasjervolumet? Dynamisk trafikkstyring som garanterer optimal trafikkstrøm? Fremtidens byer må være optimalt forbundet. Men de må også kunne tilpasse seg slik at de best hjelper deg når hverdagen endres.
Er du også overbevist om at elektrisitet er fremtiden for transportsektoren? Vi tror at elektriske busser i en norsk kommune eller region sender et sterkt signal om at fremtiden er elektrisk og bærekraftig.
Hvorvidt løsningen er elektrisk eller hybrid - det er vanlig for fremtiden at løsningene skal være energieffektive og inkludere mindre fossilt brensel. Elektrisk transport gjør Norge til pioner for klimanøytral transport, samtidig som luftkvaliteten forbedres for oss alle.
Bygninger bruker mer energi enn både industri og transport
Bygninger står for en stor del av verdens miljøpåvirkninger: over 41% av verdens energiforbruk og 1/3 av alle CO2-utslipp. Energieffektive bygninger er løsningen hvis vi skal lykkes i å bremse klimaendringene. Hvor energieffektiv er bygningen din?Men virkningen er ikke bare miljømessig - det er også økonomisk. Bygninger er ofte den nest største utgiften på selskapets budsjett. Hvis forbruket i bygningen din går tom, kan dette bety forskjellen i bedriftens overlevelse.
Vi bruker nesten 90 % av våre liv innendørs. Det er i mange forskjellige typer bygninger som vi lærer om livet, hvor vi møter folk som inspirerer oss og hvor våre beste ideer blir født. De er våre hjem, arbeidsplasser, skoler, sykehus, idrettshall, teatre, museer og kjøpesentre. Steder som kan være det mest perfekte miljøet i verden.
Det må være oppfinnsomhet å skape perfekte omgivelser
Vårt liv begynner i perfekte omgivelser: I mors mage. Et sted som aldri er for varmt, for kaldt eller støyende. Et sted hvor vi alltid føler oss trygge. Hvorfor er alle miljøene vi lever i ikke så perfekte?
Forbedring av bygningene vi lever i, betyr til slutt et bedre liv. Ønsker du å gjøre omgivelsene dine perfekte?