Smart Buildings

Um edifício inteligente contribui ativamente para a experiência e o sucesso de quem trabalhe ou viva nele.

Os Edifícios são importantes – porquê?

Passamos quase 90% por cento das nossas vidas em edifícios, e no nosso entender tudo o que as pessoas fazem na vida merece um lugar perfeito para o fazer. Num mundo em que as nossas expetativas fundamentais em termos de saúde, segurança e bem-estar foram profundamente afetadas por um novo vírus que causou enorme ansiedade, os edifícios devem tornar-se um refúgio. Idealmente, um lugar perfeito para aprender. Um lugar perfeito para crescer. Um lugar perfeito para prosperar. 

 

Embora seja verdade que os edifícios de hoje devem ser eficientes, fiáveis e seguros – tais caraterísticas por si só nem habilitam empresas nem capacitam pessoas da forma como um edifício verdadeiramente inteligente o pode fazer.

 

Adaptabilidade é um fator crucial. Os edifícios inteligentes interagem com pessoas e sistemas, e com os fatores externos que os rodeiam. Aprendem com experiências passadas e com dados em tempo real. Adaptam-se às necessidades das pessoas e das empresas – seus utentes – aumentando o conforto, a eficiência, a resiliência e a segurança. E hoje existe uma nova necessidade: a de proteger as pessoas da COVID-19. Quando utilizamos tecnologia em prol dos utentes de edifícios, estamos a criar ambientes que cuidam das pessoas e do mundo.

s

SiVidA - Monitorização de temperatura corporal e controlo de acessos a edifícios

O impacto da pandemia, trouxe a procura de soluções para ajudar as empresas a manter as suas atividades e negócios. Neste âmbito, a Siemens desenvolveu a solução SiVidA.

Uma nova abordagem

Edifícios inteligentes – Gestão de uma nova realidade no local de trabalho

Experiência positiva dos colaboradores, e controlo administrativo e gestão do portefólio melhorado

  • Experiência do Colaborador: Através da Comfy workplace app, os colaboradores podem calmamente reservar um espaço no escritório, localizar colegas de trabalho e controlar facilmente o seu ambiente – diretamente a partir da sua aplicação móvel.
  • Gestão dos Espaços: A Comfy app tools aproveita dados e ferramentas para gerir e controlar novos ambientes de trabalho híbridos, eliminando conflitos de espaço e assegurando a continuidade do negócio.
  • Estratégia de Portefólio: A Comfy insights aproveita dados de utilização e de comportamento para permitir decisões de portefólio mais informadas. Pode ainda acrescentar dados de ocupação dos sensores Enlighted IoT, para uma abordagem ainda mais detalhada.

 

Edifícios inteligentes: Soluções

Destaques do portefólio de edifícios inteligentes

Graças a tecnologias de construção avançadas, estamos em condições para apoiar o seu negócio principal. Um dos sistemas mais importantes é uma plataforma de gestão de edifícios que assegura uma interação otimizada de todas as vertentes. A automação de salas, por exemplo, assegura uma estratégia de controlo uniforme e cria uma interação perfeita entre os sistemas HVAC, de iluminação e de sombreamento. Os inquilinos dos edifícios beneficiam de um controlo de conforto individual e de ar de ótima qualidade. Mas também querem sentir-se seguros. É aqui que entram em cena os sistemas de alta tecnologia de proteção contra incêndios e de segurança, os quais não só asseguram processos de acesso eficazes como ainda simplificam os procedimentos de segurança. Além disso, todos os sistemas são flexíveis e podem ser adaptados de forma rápida e económica a novos requisitos e configurações de salas.

Mercados foco

Um lugar perfeito é um lugar que é perfeito para a finalidade a que se destina