Soluções inteligentes
Com a crescente urbanização, restrições financeiras e os desafios das mudanças climáticas, as cidades são responsáveis por grande parte do desenvolvimento global. Qual é a importância da aplicação de infraestruturas inteligentes em edifícios, em soluções de transporte e na gestão da energia?A rede rodoviária nacional, gerida pela Infraestruturas de Portugal (IP), tem atualmente cerca de 17 mil quilómetros, e nela circulam por ano mais de 22 mil milhões de veículos.
E se nas autoestradas o desafio é o de manter a via disponível para plena circulação, nos segmentos urbanos a gestão de tráfego é o imperativo diário do gestor da infraestrutura.
Na zona da grande Lisboa, por exemplo, circulam diariamente milhares de veículos e as filas de trânsito para entrar na cidade repetem-se nos diferentes acessos.
Neste sentido, foi realizado um estudo que ajudou a identificar a melhor solução a implementar num dos pontos crítico da rede rodoviária da capital: a Avenida Marginal.
O resultado? A garantia de um aumento de circulação de veículos (e consequente decréscimo no tempo de espera por acesso) e do tempo de sinal verde em 25% (média).
A monitorização remota do estado dos equipamentos – programados em tempo real com os ciclos mais adequados às diferentes dinâmicas do tráfego –, tem um impacto preponderante na vida dos milhares de condutores que circulam nesta via, impedindo o trânsito de assumir o papel de vilão nas histórias mais importantes.
"Acreditamos que é com parcerias de sucesso, como esta, que podemos desenvolver projetos diferenciadores como é o caso deste, na Cruz Quebrada, onde foi possível aumentar a fluidez do tráfego, num troço crítico, com recurso a soluções inovadoras”.Rosário Rocio, Infraestruturas de Portugal
Transportes eficientes, seguros e amigos do ambiente
O transporte de pessoas e bens está no topo da lista de prioridades das áreas metropolitanas. Ao combinar experiência no setor de transportes e tecnologias de informação, a Siemens tornou-se uma empresa de referência, com a melhor oferta de soluções para a mobilidade para clientes e passageiros.
Sistemas inovadores de gestão de tráfego melhoram a capacidade rodoviária e ferroviária, enquanto os sistemas de informação ajudam os passageiros a encontrar percursos mais eficientes. Metros totalmente automatizados adaptam-se de forma flexível ao volume de passageiros, e os sistemas de controlo de tráfego garantem um fluxo de tráfego otimizado. O resultado: Centros urbanos integrados em rede, com capacidade de adaptação constante às necessidades da população.
O nosso conhecimento especializado inclui uma vasta experiência numa variedade de áreas e em projetos em regime de chave na mão, o que nos permite trabalhar toda a gama da mobilidade. As plataformas de mobilidade integrada da Siemens reúnem diversos meios de transporte, que oferecem viagens completas de metro, autocarro, carro, bicicletas partilhadas, estacionamento e até serviços de táxi. Enquanto parceira na oferta desta solução única, a Siemens dispõe de um portefólio de produtos e soluções de alta qualidade para o setor ferroviário, o transporte urbano/interurbano e logística. Nós podemos ajudá-lo a otimizar o desempenho global da rede de transporte.
A energia consumida pelos edifícios é muito superior à indústria ou transportes
Sendo responsáveis por 41% do consumo mundial de energia e por um terço das emissões de gases de efeito estufa, o impacto ambiental dos edifícios a nível mundial é significativo. Se quisermos vencer a batalha contra as alterações climáticas, a nossa resposta global a este desafio tem de incluir, necessariamente, edifícios energeticamente eficientes e sustentáveis.Para além do impacto ambiental, há vertentes económicas a considerar: Na demonstração de resultados da maioria das empresas os bens imóveis representam quase sempre a segunda maior rúbrica de custos. Ou seja, edifícios podem constituir um fator crítico para o sucesso de uma empresa e, em última análise, para a segurança de todos os seus profissionais.
Mas os edifícios são muito mais do que isso. Passamos cerca de 90% das nossas vidas em espaços fechados – nascemos em hospitais, aprendemos em escolas, estudamos em universidades, e trabalhamos em edifícios de escritórios. Contudo, edifícios não são apenas um lugar para trabalhar e viver. É o lugar onde a nossa vida acontece.
Ingenuity for life cria espaços perfeitos
Todos nós começamos as nossas vidas num lugar perfeito: Na barriga da nossa mãe. Um lugar onde nunca está frio, nem calor, onde nunca há barulho a mais; um lugar onde nos sentimos sempre seguros e protegidos. Não deveríamos viver toda a nossa vida num lugar perfeito?
Por isso, melhorar edifícios, trabalhar em espaços perfeitos, significa contribuir para uma vida melhor. O nosso objetivo é criar espaços perfeitos para cada etapa da vida.
O fornecimento estável e fiável de energia é vital para o crescimento económico, para a estabilidade política e para o bem-estar social nas cidades de todo o mundo. No entanto, as redes energéticas existentes estão sob grande pressão: Por um lado a crescente procura de energia, o aumento da energia produzida a partir de fontes renováveis, e por isso sujeita a flutuações; por outro lado falhas de energia provocadas por tempestades, procura excessiva, infraestruturas envelhecidas.
Tudo isto tem um impacto significativo sobre as empresas e famílias. Uma falha no fornecimento de energia terá repercussões em todas as infraestruturas. As tecnologias de redes inteligentes da Siemens permitem modernizar e adaptar as redes energéticas existentes às exigências futuras. Permitirão, por exemplo, aos operadores de redes uma gestão de energia mais eficiente, uma resposta mais flexível às novas exigências, o aumento da eficiência da rede, bem como a incorporação de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis e distribuídas.