Como é que Ingenuity for life* toca cada um de nós, em Portugal?

Colocando o nosso conhecimento, poder de inovação e espírito empreendedor ao serviço da sociedade - isso é Siemens.
Engenho e Inovação

O conhecimento da Siemens ao serviço dos Portugueses

Há mais de 100 anos que estamos no dia a dia dos portugueses. Com a nossa paixão por tecnologia e experiência em todo o mundo, criamos valor de forma sustentável - para os nossos clientes, para a sociedade e para cada cidadão. A isto chamamos Ingenuity for life.

Quando percebemos o que é realmente importante, isso requer engenho e inovação – isso é Ingenuity for life.

Engenho e Inovação são a base para uma economia forte, através do domínio dos desafios do panorama energético de hoje. Tecnologias inteligentes, por exemplo, asseguram a estabilidade do fornecimento de energia através da gestão das flutuações inerentes às fontes de energia eólica e solar.

Engenho e Inovação transportam a indústria para o futuro. Assim, a produção em massa torna-se tão flexível que consegue responder aos objetivos individuais. Por exemplo, através da gestão inteligente de todo o processo de produção.

Engenho e Inovação fazem com que as nossas cidades sejam mais habitáveis e atrativas, tornando-as mais eficientes e amigas do ambiente. Promovendo ainda a pontualidade através das redes inteligentes e de controlo de tráfego, que dão prioridade a transportes públicos e veículos de emergência.


Enfrentamos os desafios do presente lado-a-lado com as empresas e a sociedade portuguesas para melhoramos a qualidade de vida hoje, e criarmos valor para as gerações futuras.

*Engenho para a vida

Mobilidade

Quando o trânsito não é o vilão da história

À medida que as cidades crescem, a forma como construímos e gerimos infraestruturas urbanas nunca teve tanta importância para o desenvolvimento económico e social de todo o mundo.

Quanto mais complexos são os cenários do tráfego nas interseções urbanas, maior é a necessidade de soluções de controlo inteligente de tráfego como a programação semafórica. 

 

A Avenida Marginal, por exemplo, que liga Cascais a Lisboa, é uma das vias mais movimentadas do país e registava diariamente acumulação de trânsito e filas de espera. O gestor rodoviário, a Infraestruturas de Portugal, lançou à Siemens o desafio de melhorar a fluídez de tráfego, garantindo a segurança de veículos e peões neste ponto crítico.

 

Neste sentido, foi realizado um estudo que ajudou a identificar a melhor solução a implementar neste ponto crítico da rede rodoviária da capital, garantindo um aumento de rotatividade de veículos (e consequente decréscimo no tempo de espera por acesso) e do tempo de sinal verde em 25% (média).

A monitorização remota do estado dos equipamentos – programados em tempo real com os ciclos mais adequados às diferentes dinâmicas do tráfego –, tem um impacto preponderante na vida dos milhares de condutores que circulam nesta via, impedindo o trânsito de assumir o papel de vilão nas histórias mais importantes.

Projeto de referência

Referência

Indústria

A nova era industrial começa aqui

A indústria é responsável por 16% do PIB mundial, por 70% de todo o comércio internacional e mais de dois terços da investigação e desenvolvimento realizados por privados.*   À medida que os níveis de produção no mundo cresceram, também o rendimento dos países mais desenvolvidos e, consequentemente, o nível de exigência da população subiu. Com um ritmo de vida cada vez mais acelerado, devido em grande parte ao impacto das novas tecnologias, as empresas são forçadas a acompanhar o ritmo das exigências dos consumidores num ambiente cada vez mais competitivo. A diferenciação e o nível de rentabilidade traduz-se pelo tempo que cada empresa leva desde o momento em que pensa um produto, requerido por um novo mercado com enorme capilaridade e em constante mutação, e o faz chegar ao mercado. Na 4.ª Revolução Industrial, a Siemens cumprirá o seu papel de sempre: ser o suporte da indústria para que esta possa ser cada vez mais produtiva, mais eficiente, mais rápida e flexível, mas acima de tudo, mais competitiva.   Até hoje aplicava-se na produção o conceito: ou rápido ou flexível. A produção industrial controlada de forma inteligente altera agora as regras do jogo.     * McKinsey Global Institute
Energia

+ Energia para Portugal

Com mais de meio século de presença no país, a empresa tem acompanhado de perto e contribuído para a evolução tecnológica no território e para o bem-estar da população portuguesa.

 

Com a capacidade de oferecer uma gama variada de soluções para o sector energético, nas áreas de produção, transmissão e distribuição de energia, bem como na criação de redes elétricas inteligentes, a Siemens é parceira do país para garantir um futuro energético seguro, acessível e sustentável.

 

Portugal é reconhecido em todo o mundo como um caso de sucesso na implementação de um sistema sustentável de produção e distribuição de energia. A Siemens tem sido um dos parceiros mais empenhados neste processo, tendo colocado as suas competências de engenharia ao serviço do país com o objetivo de assegurar o usufruto sustentável dos recursos energéticos ao seu dispor.