Siemens conduce transformarea industriei de mobilitate

 

 

-        Lansarea Simulytic, o întreprindere Siemens, accelerează trecerea la o mobilitate sigură și autonomă

-        Premiera mondială a sistemului de încărcare autonomă Siemens

-        Parteneriat cu Verein Sozialhelden e.V.: Siemens se angajează să faciliteze utilizarea infrastructurii de încărcare de către persoanele cu dizabilități

-        Siemens este partenerul oficial al infrastructurii de încărcare pentru Blue Lane Road la IAA Mobility 2021

-        Campania #MoveToTransform din München întruchipează spiritul IAA Mobility și arată persoanele din spatele transformării mobilității

 

 

 

 

Pentru Siemens, este un meci acasă de un tip special: având ca motto #MoveToTransform, compania expune la IAA Mobility 2021, care se desfășoară pentru prima dată la München, capitala Bavariei și orașul natal al Siemens. În calitate de companie tehnologică concentrată, Siemens prezintă o abordare holistică asupra mobilității de astăzi și din viitor. Accentul este pus pe modul în care lumea reală și cea digitală sunt combinate în produse tehnice și soluții digitale pentru a face industria, infrastructura și transportul mai inteligente, eficiente și durabile.

"Trecerea la e-mobilitate este deja în plină desfășurare - cu know-how-ul nostru ajutăm industria automotive să accelereze și mai mult această transformare. Obiectivul nostru comun este de a pune pe șosele mașini electrice mai repede, mai eficient și mai durabil. Doar cu soluții de automatizare și digitalizare de ultimă generație putem atinge acest obiectiv. Siemens oferă un portofoliu unic în acest sens. Aștept cu nerăbdare să văd la IAA Mobility multe vehicule electrice care să poarte și o parte echitabilă din ADN-ul Siemens", a declarat Cedrik Neike, membru al Consiliului de Administrație al Siemens AG și CEO al Digital Industries.

 

Vehiculele electrice sunt încărcate în întreaga lume cu ajutorul diferitelor soluții de încărcare Siemens, adaptate la necesități. Cu toate acestea, rețelele inteligente de înaltă performanță sunt, de asemenea, esențiale pentru o funcționare sigură, economică și ecologică. În acest sens, Siemens contribuie cu zeci de ani de experiență și expertiză globală. Cu soluțiile sale diverse pentru electromobilitate, compania este un partener puternic pentru producătorii de echipamente originale, furnizorii de energie electrică, operatorii de flote, companii, orașe și clienți finali.

"Electromobilitatea este unul dintre cei mai importanți piloni ai redresării ecologice post-pandemice. Lucrăm cu clienții, partenerii și guvernele pentru a ne asigura că există infrastructura de încărcare necesară pentru a accelera succesul acesteia", a declarat Matthias Rebellius, membru al Consiliului de Administrație al Siemens AG și CEO al Smart Infrastructure. "Cu portofoliul nostru cuprinzător, care include hardware și software, permitem ca încărcarea să fie integrată fără probleme în infrastructura existentă. Portofoliul nostru este completat de soluțiile noastre digitale care sprijină eficiența energetică și decarbonizarea."

 

Realizarea unui mix de mobilitate durabilă este deosebit de importantă pentru Siemens, după cum a subliniat Karl Blaim, directorul general al Siemens Mobility: "Urbanizarea face ca volumul de trafic să continue să crească și, în același timp, urmărim să reducem considerabil emisiile de CO2. Din acest motiv, este importantă conectarea inteligentă a mijloacelor de transport. Drumul și calea ferată sunt interconectate fără probleme, iar calea ferată, ca cel mai sustenabil mijloc de transport, va constitui coloana vertebrală a mobilității în viitor. Cu ajutorul tehnologiilor digitale, Siemens Mobility crește capacitatea, eficiența și confortul căii ferate, soluțiile inteligente Mobility-as-a-Service conectează perfect serviciile feroviare cu alte mijloace de transport, iar trenurile alimentate cu hidrogen și baterii completează transportul feroviar neutru din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon acolo unde liniile electrice aeriene nu sunt viabile."

 

Start-up-ul de simulare Simulytic deschide noi domenii de afaceri

 

Impulsionat de tehnologiile disruptive, sectorul mobilității se schimbă într-un ritm mai rapid ca niciodată. Contribuind la această tendință, compania de tehnologie cu sediul la Munchen prezintă Simulytic, o întreprindere nou înființată de Siemens, în cadrul IAA Mobility. Start-up-ul intern, condus de Andrea Kollmorgen, se concentrează pe accelerarea implementării mobilității autonome la scară largă. Simulytic își propune să utilizeze simularea pentru a crea o perspectivă asupra impactului și siguranței conducerii autonome. În mod specific, obiectivul este de a se asigura că transparența este o parte permanentă a profilurilor de risc ale vehiculelor cu conducere autonomă de pretutindeni. Simulytic aplică deja aici expertiza Siemens în simularea sistemelor complexe și automatizate și în utilizarea inteligenței artificiale în aplicații critice pentru siguranță. Stăpânirea sa asupra tehnologiilor utilizate în vehiculele autonome permite întreprinderii să facă evaluări competitive, cuprinzătoare și independente ale probabilităților de incidente, ale schimbării fluxurilor de trafic și ale modelelor de congestionare, ale efectelor condițiilor meteorologice și rutiere și ale multor alți factori localizați. Bazându-se pe această expertiză, Simulytic creează valoare adăugată pentru clienți, cum ar fi companiile de asigurări, ajutându-i să înțeleagă potențialul de risc generat de traficul rutier din ce în ce mai automatizat și, astfel, să dezvolte produsele potrivite, să stabilească prețuri corecte și să creeze strategii de afaceri eficiente pentru un viitor cu vehicule autonome.

 

Automatizarea facilitează accesul la încărcare

 

Siemens elaborează răspunsuri la numeroasele întrebări ridicate de automatizarea tot mai mare a industriei mobilității. De exemplu, cine va conecta încărcătorul la priză atunci când o mașină autonomă a găsit singură un spațiu disponibil? Alături de portofoliul său cuprinzător de produse pentru infrastructura de încărcare, Siemens prezintă, de asemenea, cele mai recente inovații pentru încărcarea tuturor tipurilor de vehicule electrice. Printre aceste inovații se numără sistemul de încărcare autonomă Siemens, care permite încărcarea complet automată a vehiculelor electrice, de la mașini sport la camioane de mare tonaj. Prototipul prezentat în premieră la IAA Mobility are o capacitate de încărcare de până la 300 kW și va fi mărit la peste 1 MW într-o etapă ulterioară de dezvoltare. Cu această capacitate ridicată, camioanele electrice pot fi încărcate în timpul pauzei obligatorii a șoferului. Cu toate acestea, cablurile de încărcare necesare sunt prea grele pentru ca oamenii să se conecteze singuri. Pentru a stăpâni și această provocare, un robot proiectat de Siemens poate face față sarcinii dificile de încărcare a vehiculelor cu încărcătură mare. Pentru a testa sistemul de încărcare autonomă Siemens în condiții reale și pentru a finaliza dezvoltarea acestuia, Siemens colaborează cu Einride AB, un dezvoltator de top de sisteme de transport autonome și electrice. În cadrul acestui test, un camion autonom a fost, pentru prima dată, alimentat cu energie de către un sistem autonom de încărcare rapidă. Se pot concepe și alte aplicații pentru noul sistem de încărcare: sistemul de încărcare autonomă Siemens poate gestiona, de asemenea, procesul de încărcare pentru persoanele cu limitări fizice.

 

Siemens stimulează dezvoltarea de infrastructuri incluzive

 

Viziunea conducerii autonome și electrice are un mare potențial pentru a permite o mobilitate mai incluzivă. Cu toate acestea, în prezent, nu există aproape deloc cerințe sau standarde - cum ar fi specificațiile din cadrul licitațiilor pentru extinderea infrastructurii de încărcare - care să ajute persoanele cu mobilitate redusă să opereze și să încarce vehiculele electrice. Verein Sozialhelden e.V. (o asociație de servicii publice) și Siemens colaborează în acest sens și se întâlnesc pentru un atelier de lucru în cadrul IAA. Ca parte a campaniei sale, Siemens colaborează, de asemenea, cu activistul proeminent Raul Krauthausen, care a lucrat ani de zile cu Verein Sozialhelden e.V. pentru a promova mobilitatea fără bariere. Întrebările care vor fi discutate în cadrul atelierului includ: Cum pot fi proiectate stațiile de încărcare a automobilelor electrice pentru a fi fără bariere? Cum pot fi accesate prizele? Și cum pot plăti pentru curentul de încărcare persoanele nevăzătoare, care într-o zi vor călători cu vehicule electrice care se conduc singure?

"Visez la o mobilitate care să ofere accesibilitate egală pentru oamenii de pretutindeni", a declarat Raul Krauthausen. "Orașele inteligente, infrastructura inteligentă, transportul public inteligent pentru toată lumea, inclusiv pentru cei cu dizabilități, trebuie să devină norma."

 

Colaborarea Siemens cu fondatorul Verein Sozialhelden e.V. este o parte esențială a campaniei #MoveToTransform care pledează pentru o transformare a mobilității orientată spre viitor. Siemens a angajat, de asemenea, opt Mobility Movers, care lucrează cu mare angajament la transformarea mobilității în diverse inițiative, proiecte și activități profesionale. Printre cele opt persoane se numără Alex Bangula, care își împărtășește experiențele legate de e-mobilitate pe canalul său de YouTube; managerul din industria auto Dr. Nari Kahle, care se implică în inovații sociale în domeniul mobilității; Giovane Élber, fost jucător de fotbal și ambasador de marcă al clubului de fotbal FC Bayern Munchen; și Anita Mathieu, care dezvoltă soluții inteligente de control al traficului. Mesajul cheie al companiei este că toată lumea poate contribui la realizarea unei mobilități durabile și orientate spre viitor.

Compania a plasat imagini 3D ale celor opt ambasadori Mobility Mover pe infrastructura de încărcare instalată pentru Blue Lane Road. Activați printr-un cod QR, Mobility Movers le povestesc vizitatorilor de pe dispozitivele lor mobile despre angajamentul lor personal față de mobilitatea viitorului și le arată față în față că schimbarea este posibilă. Situată în fața sediului central al Siemens din Wittelsbacherplatz, această ofertă interactivă este o modalitate interactivă de a-i face pe oameni să se implice mai mult în mobilitatea orientată spre viitor. Pentru că Siemens colaborează aici cu compania Pavegen pentru a stabili o legătură directă între oameni și energie. Ajutați de software-ul Siemens, vizitatorii pot converti energia unui singur pas în doi până la cinci jouli. Când se va încheia IAA Mobility, energia acumulată de toți vizitatorii înregistrați va fi transformată într-o donație în bani în beneficiul Verein Sozialhelden e.V.

 

Siemens este partenerul oficial al infrastructurii de încărcare pentru Blue Lane Road la IAA Mobility 2021

 

IAA Mobility oferă vizitatorilor o perspectivă asupra viitorului electromobilității. Viteza de transformare a sectorului va fi puternic influențată de dezvoltarea infrastructurii de încărcare necesare. Drumul Blue Lane Road - un traseu de transfer și de testare de 12 kilometri care leagă terenul de expoziție de spațiile expoziționale deschise ale târgului din centrul orașului München - va oferi vizitatorilor o senzație tangibilă de mobilitate. Șaisprezece autobuze electrice și aproximativ 250 de mașini electrice de la 20 de producători diferiți vor fi alimentate cu energie electrică pe acest traseu în fiecare zi. În calitate de partener oficial al infrastructurii de încărcare pentru Blue Lane Road, Siemens a instalat 68 de stații de încărcare cu o capacitate totală de 3,6 MW la punctul de pornire al Blue Lane Road.

 

Întreprinderea digitală pentru industria auto

 

Siemens oferă un portofoliu cuprinzător de soluții constând în software industrial, automatizare și servicii adaptate la cerințele specifice ale industriei auto. Acest portofoliu combină lumea reală și cea digitală. Soluțiile oferă producătorilor flexibilitatea și eficiența necesare pentru a răspunde în mod durabil nevoilor tot mai diverse ale clienților și cererii tot mai mari de automobile electronice. În special, crearea de gemeni digitali în industria automotive oferă beneficii tangibile: poate reduce semnificativ numărul de prototipuri necesare în timpul dezvoltării unui automobil. În plus, utilizarea datelor de producție crește calitatea prin identificarea și eliminarea potențialelor probleme de calitate într-un stadiu incipient.

 

Totul despre cele mai noi tehnologii Siemens la târg și în IAA Studio

 

Siemens prezintă infrastructura de încărcare, sistemele de gestionare a încărcării și concepte vizionare pentru viitorul încărcării. Vizitatorii târgului pot asista la prezentări și pot lua parte la discuții despre transformarea mobilității la Siemens IAA Studio din Wittelsbacherplatz. Toate prezentările pot fi urmărite site-ul web al companiei: www.siemens.com/iaa