Надежность, эффективность, капля за каплей
Портфолио «Сименс» для цифрового предприятия в отрасли водоотведения и водоснабжения
Вода является самым востребованным ресурсом нашей планеты. Поэтому эффективность и качество являются приоритетными для водоочистительной индустрии. Эти цели становятся все более труднодостижимыми по мере возрастания расходов на чистую воду во многих регионах. В тоже время операции с водой должны быть максимально эффективными и экономичными. Последовательная, сквозная цифровизация заводов и процессов помогает отраслям водоснабжения и водоотведения решать эти задачи.
Цифровизация всего цикла водооснабжения
Чтобы отрасль водоснабжения могла получить максимальную отдачу от цифровизации, компания «Сименс» разработала пакет решений Digital Enterprise – комплексное портфолио программного обеспечения и решений для автоматизации. Обработка всех доступных данных в комплексной модели позволяет оптимально использовать потенциал всех систем. Результатом является цифровой двойник – точная виртуальная модель завода, которая всегда отражает его актуальное состояние.Преимущества для строящихся и существующих заводов
Интеллектуальное присоединение данных из разных источников, включая датчики, счетчики воды и данные о погоде, создает новые возможности для более эффективного и, следовательно, более устойчивого использования воды в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве. Предварительным условием является создание сквозной сети для системного проектирования, от пусконаладки до эксплуатации, обслуживания и постоянной оптимизации процессов на основе платформы данных – объединения виртуального и реального миров.
Высокое качество и доступность данных сокращают время выполнения проекта в реальном мире. В то же время возможности, предлагаемые моделированием в виртуальном мире, сокращают как непредвиденные затраты на этапе строительства, так и текущие эксплуатационные расходы.
Достигайте своих целей быстрее и эффективнее
При планировании заводов с нуля, комбинация данных, полученных в результате проектирования завода и планирования систем автоматизации, позволяет выполнять рабочие процессы параллельно. Это сокращает сроки реализации проекта и улучшает качество его проработки.
Благодаря интеграции планирования, проектирования и эксплуатации, данные, полученные на этапе эксплуатации, можно повторно использовать для проектирования и дополнить последними эксплуатационными данными. Автоматическое обновление данных во время эксплуатации предприятия позволяет держать в поле зрения фактическое состояние объектов и систем при выполнении обслуживания и модернизации, а также результативно реализовывать проекты.
Систематическое обновление
Поскольку данные планироваия часто недоступны в цифровой форме или являются неполными или устаревшими, цифровая трансформация действующих объектов может принести значительные преимущества. При использовании соответствующих инструментов даже большие и неструктурированные наборы данных могут быть сведены в единую структуру базы данных и проверены. Кроме того, путем интеграции двухмерных и трехмерных данных с использованием соответствующих инструментов, объекты могут быть оцифрованы и связаны с импортированными данными планирования в структуре базы данных.
Таким образом, данные могут быть проверены, а операторы предприятия могут получить обновленную цифровую модель своего объекта.
Умные приложения для большей эффективности и безопасности поставок
Приложения и цифровые услуги из пакета промышленных решений «Сименс» для управления водными ресурсами обеспечивают более высокую прозрачность и, следовательно, помогают определить возможности оптимизации и экономии для повышения безопасности водоснабжения. С помощью приложений Siemens Water (SIWA), специально разработанных для предприятий водоснабжения и водоотведения, можно оптимизировать энергоэффективность, избежать потерь воды, снизить загрязнение водных объектов и принять меры по профилактическому техническому обслуживанию.Для водопроводов
Обнаружение утечек в водопроводах
SIWA Leak – это система для обнаружения больших и постепенных утечек в водопроводах. В качестве дополнения к существующим системам управления и автоматизации SIWA Leak постоянно предоставляет обслуживающему персоналу информацию о состоянии водопровода, что в случае утечки дает им точную отправную точку для принятия правильных мер противодействия.
В распределительных сетях питьевой воды
Обнаружение утечек в водопроводных сетях
SIWA LeakPlus на базе BuntPlanet * – это инновационное решение для обнаружения утечек в водопроводных сетях. Благодаря поддержке облачных вычислений, искусственного интеллекта и гидравлического моделирования утечки можно легко и полностью автоматически обнаруживать и устранять на ранней стадии.
* участие «Сименс» в качестве партнера
Для канализационных сетей
Централизованная система управления канализационной сетью для предотвращения наводнений как вклад в постоянную охрану воды
SIWA Sewer – это мощное и инновационное приложение для управления канализационной сетью, которое рассчитывает потребность в контрольных вмешательствах в дренажных системах с использованием алгоритмов оптимизации. Таким образом SIWA Sewer обеспечивает оптимальное использование канализационной сети, предотвращая сброс сточных вод в природные воды.
SIWA Sewer оптимизирует производительность водоочистки за счет стабилизации притока к водоочистной установке, чтобы оператор мог управлять установкой более эффективно.
Предотвращение засоров
SIWA Blockage Predictor, решение MindSphere от «Сименс», оценивает переполнение канализации в режиме реального времени, обеспечивая понимание производительности системы при возникших проблемах.
Это решение помогает определить, заблокирован ли канализационный коллектор, работает ли он неправильно и скоро ли у CSO возникнут операционные неполадки. Аналитика обеспечивает удаленный доступ на мобильных устройствах или ПК через веб-приложение и заранее уведомляет пользователей о любых проблемах:
Для канализационных НПС
Стандартизация для эффективного цифрового рабочего процесса
Модульная система, состоящая из специально подобранных компонентов и образцов решений для типичных заводов и процессов, открывает путь к повышению эффективности, производительности и доступности. А еще служит основой для последовательной, сквозной цифровизации в отрасли водоснабжения и водоотведения.Экспертная поддержка от планирования до проектирования и эксплуатации
Портал Water Portal предоставляет свободный доступ к обширной коллекции образцов решений и конфигураций, технических стандартов и инструментов для автоматизации, контрольно-измерительных приборов, приводной техники и электротехнического оборудования на предприятиях водоснабжения и водоотведения. Также доступны инструкции по промышленной безопасности и связи.
Проверенные экспертные инструменты для специалистов
Экспертная поддержка инжиниринговых компаний, системных интеграторов и компаний, занимающихся строительством объектов и систем разработки, настройки и проектирования, насосных станций и опреснительных установок. Эти перспективные решения в виде образцов позволяют конечным потребителям минимизировать свои затраты и риски на протяжении всего жизненного цикла своего предприятия.
Стандартизированные шаблоны проектирования и эксплуатации систем управления технологическим процессом
Стандартизированное проектирование приложения системы управления окупается. Это снижает затраты и риски при планировании, проектировании, пусконаладке, текущем техническом и сервисном обслуживании, и даже при дальнейшей модернизации завода. Коммунальные предприятия обеспечивают бесперебойную работу и эргономичность эксплуатации и диагностики.
Комплексное проектирование и эксплуатация
Бесплатные шаблоны для водоснабжения – индивидуальные шаблоны для системных интеграторов, строительных компаний и операторов. Они содержат функции для управления по разомкнутому и замкнутому контуру, а также эргономичное управление и диагностику, в том числе для распределенных диспетчерских и внешних станций. Полностью подготовлено применение аппаратных компонентов для систем автоматизации, приводной техники и промышленных коммуникаций, включая технологию телеуправления.
Шаблоны для водоснабжения оптимально встроены в интегрированное проектирование, а также включают моделирование, тестирование и ввод в эксплуатацию. Использование шаблонов для водоснабжения также обеспечивает стандартизованную базу данных для сквозной оцифровки.
Стандартизированная библиотека базовых процессов (LBP) для использования в системах автоматизации и мониторинга процессов
Стандартизация снижает затраты настройки и повышает надежность работы в водоснабжении. Заводские производители и системные интеграторы в области водоснабжения все чаще сталкиваются с необходимостью создания все более и более мощных решений SCADA и/или автоматизации для достижения операционной эффективности при еще более низких затратах.
Комплексное проектирование и эксплуатация
Библиотека базовых процессов (LBP) – это открытая, протестированная и ориентированная на дизайн библиотека блоков для SIMATIC TIA Portal и SIMATIC WinCC. С помощью этой библиотеки вы можете эффективно решать широкий спектр задач автоматизации в водоснабжении и значительно сокращать рабочую нагрузку инженеров и, следовательно, затраты на настройку, а также сроки реализации проекта.
Библиотеку для этих различных вариантов продукта можно бесплатно загрузить на сайте онлайн-поддержки «Сименс».
Обеспечение питьевой водой по разумной цене
Интеллектуальные решения и услуги «Сименс» в области планирования, проектирования, эксплуатации и технического обслуживания помогают производить экологически чистую питьевую воду наивысшего качества. Они включают в себя управление процессами, автоматизацию и приводную технику, а также электроснабжение водоочистных сооружений, трубопроводных систем и крупных водопроводных сетей.
Надёжная и эффективная очистка сточных вод
«Сименс» предлагает индивидуальные аппаратные и программные системы, комплексные услуги и всесторонний специализированный опыт для строительства новых или модернизации существующих систем очистки сточных вод. Это обеспечивает безопасное и надежное удаление сточных вод через канализационные сети и насосные станции для сточных вод даже в случае сильных дождей, а также энергоэффективное, экологически чистое и простое управление работой очистных сооружений.
Опреснение морской воды – сохранение жизни
Опреснение морской воды играет все более важную роль во всем мире, особенно в регионах, страдающих от растущей нехватки воды. Сегодня более 150 стран уже опресняют морскую воду. Наши клиенты полагаются на энергоэффективный процесс обратного осмоса. Программное обеспечение, энергоснабжение, управление энергопотреблением и комплексное обслуживание от «Сименс» в областях проектирования, эксплуатации и технического обслуживания поддерживают энергосберегающую работу опреснительных установок по всему миру.
Идеальное сочетание компонентов для работы
Комплексные, индивидуально настроенные решения для систем питьевого водоснабжения, очистки сточных вод и опреснения коммерчески жизнеспособны как сегодня, так и в будущем. Они поддерживают высокую надежность водоснабжения и способствуют ответственному использованию воды как жизненно важного ресурса. Все компоненты комплексного продуктового портфолио «Сименс» легко сочетаются с индивидуальными решениями компании для водного хозяйства. В основе наших решений – новейшие технологии и многолетний отраслевой опыт во всех областях управления водными ресурсами.
Успех совместными усилиями
«Сименс» тесно сотрудничает с выбранными партнерами в сфере водоснабжения по всему миру, включая EPC, системных интеграторов и оптовых продавцов. Каждый из этих партнеров является проверенным экспертом в своей сфере, обладающим обширным опытом в области продуктов и систем по всем направлениям обширного портфеля «Сименс» для водной промышленности. Это означает, что комплексное предложение по цифровизации и автоматизации, а также приводной техники может быть оптимально адаптировано к конкретным требованиям заказчиков в любой точке мира.
В соответствии с нашим стремлением быть гибкими и активными лидерами рынка, мы выходим за рамки традиционных дистрибьюторских отношений и все больше полагаемся на сотрудничество в различных областях. Мы подписали соглашения о сотрудничестве с такими производителями компонентов, как Hach Analytics, и с такими глобальными игроками, как Acciona (опреснение), и молодыми предпринимателями, такими как BuntPlanet (цифровое портфолио). Таким образом, наша компания и наши партнеры смогут удовлетворить потребности наших заказчиков и предложить им комплексный, инновационный портфель продуктов и систем, локальное присутствие по всему миру и наше привычно высокое качество при сохранении рентабельности.