In a futuristic-looking, not clearly defined background in dark colors, the face of a good-looking man in his mid-twenties, looking forward - not into the camera but rather at a stylized globe that also has a digital appearance. The man's face expresses interest, determination and intelligence.

SIMATIC PCS neo: веб-система управления процессами

Технологии управления – главное конкурентное преимущество во всех отраслях промышленности, особенно когда они готовы к многочисленным вызовам будущего. Пришло время их полностью переосмыслить. SIMATIC PCS neo – революционная распределенная система управления от «Сименс». 
Узнайте больше о SIMATIC PCS neo

Свяжитесь с нами

SIMATIC PCS 7 neo

Как заказать наши продукты, решения и услуги

HANNOVER MESSE 2021, апр 12 - апр 16

Infinite opportunities from infinite data

Hannover Messe 2021 will take place from April 12 to 16 in digital format. Siemens will be participating with a unique virtual presence and event program.

 

Learn about all of our highlights in a realistic 3D environment at the Digital Enterprise Virtual Experience in line with the motto "Infinite opportunities from infinite data". This top-notch digital experience is sure to inspire you.

 

> Digital Enterprise Virtual Experience website

Распределенная система управления

SIMATIC PCS neo: будущее управления процессами

На сегодняшний день промышленность находится в крайне непростых условиях, и требования, предъявляемые к технике управления, очень высоки. SIMATIC PCS neo – современный ответ на этот вызов, распределенная веб-система управления с объектно-ориентированной моделью данных.

Веб-технологии – залог максимальной эффективности и удобства в использовании 

Хотите эффективно контролировать глобальные инжиниринговые проекты и процессы на объектах – где бы они ни находились, и какое бы устройство вы ни использовали?

 

SIMATIC PCS neo создает для этого идеальные условия. Благодаря централизованному объектно-ориентированному управлению данными это инновационное веб-решение гарантирует пользователям постоянный прямой доступ к корректной и целостной информации, позволяя максимально оперативно принимать верные решения. При разработке мы сконцентрировались на удобстве пользования, а также простоте, безопасности и надежности администрирования. 

Будущее автоматизации технологических процессов

neo-цифровизация: непрерывное производство на пути к Индустрии 4.0

В эпоху стремительного развития цифровых технологий те, кто пытается держаться за прошлое, упускают невероятные возможности по повышению собственной конкурентоспособности. Используя SIMATIC PCS neo, компании делают огромный шаг навстречу цифровой трансформации и обеспечивают основу для успеха в будущем.

SIMATIC neo: взгляните на управление процессами по-новому

Подготовьтесь к будущему уже сегодня. К будущему, в котором новые возможности создаются за счет комплексного роста показателей эффективности. К будущему, в котором пользователям в сфере непрерывного производства доступны интуитивно понятные и удобные решения. К будущему, в котором онлайн-сотрудничество обретает новый смысл. Узнайте, каково это – переосмыслить технологии управления процессами. Откройте для себя SIMATIC PCS neo.

Узнайте, в чем уникальность нашей инновационной веб-системы управления процессами

Откройте SIMATIC PCS neo

Ориентированная на будущее система управления процессами на базе зарекомендовавшего себя аппаратного обеспечения

SIMATIC PCS neo – революционное системное ПО. SIMATIC PCS neo открывает для игроков всех отраслей промышленности совершенно новые возможности в эпоху цифровых технологий – например, глобальное онлайн-сотрудничество в сфере инжиниринга и эксплуатации. В новой системе используется недавно обновленный портфель аппаратного обеспечения и архитектура комплексной высокопроизводительной системы управления процессами SIMATIC PCS 7 V9.0. Таким образом, благодаря преимуществам новой системы «Сименс» гарантирует заказчикам оптимальный баланс между защитой инвестиций и наработками. 

 

Смотрите интервью Экарда Еберле, директора подразделения «Автоматизация непрерывного производства», и менеджера по продукту Марко Немица.  

Платформа знаний по автоматизации процессов

Новые вызовы отрасли непрерывного производства

В этом разделе мы предлагаем вашему вниманию интересные новости об автоматизации процессов. Как ваш партнер по цифровизации непрерывного производства мы предлагаем новые подходы, призванные помочь в соблюдении постоянно ужесточающихся требований в области безопасности, доступности, масштабируемости и гибкости, а также позволяющие извлечь преимущества из цифровой трансформации для повышения эффективности и конкурентоспособности.

Контакты

Управление процессами сегодня и завтра

Узнайте больше о потенциале SIMATIC PCS neo, а также о том, как использовать технологии управления процессами «Сименс», чтобы заложить основу для долгосрочного успеха.

Откройте для себя технологии управления процессами нового поколения

Свяжитесь с нами