Долгий путь к энергоснабжению без выбросов CO₂
Мы стали отходить от тех источников энергии, которые ассоциируются с большими выбросами CO₂, однако нам еще предстоит пройти длинный путь до того момента, когда наконец мы сможем предложить решения, которые позволят обходиться вообще без выбросов CO₂. По большому счету, сегодня нам необходимы знания и информация о применяемых продуктах и их воздействии на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла. Также нам необходима инновационная продукция, которая поможет сделать энергоснабжение более экологически безопасным. Важно внести прозрачность и ясность в деятельность по охране окружающей среды. Все значимые воздействия на окружающую среду необходимо регистрировать, анализировать и сводить к минимуму.Устойчивое развитие и корпоративная ответственность
Перед руководителями компании стоят сложные задачи. Они должны обеспечить безопасность как собственного персонала, так и тех людей, которые пользуются продукцией компании. Они также несут ответственность за документальное подтверждение экологических характеристик выпускаемой продукции и за разработку стратегий устойчивого социально-экономического развития компании.
Стандарты устойчивого развития
Устойчивое социально-экономическое развитие, опирающееся на действующие стандарты обеспечения экологической эффективности и безопасности, находятся в фокусе внимания как компаний, так и политиков. Соответствие данным стандартам является основным приоритетом для «Сименс» на постоянной основе. Для достижения идеального равновесия между людьми, окружающей средой и коммерческим успехом все документы «Сименс», относящиеся к энергосистемам, разрабатываются на основе принципа экологической прозрачности.Защита людей и охрана окружающей среды
Внимание «Сименс» к передовым технологиям является стимулом для внедрения стандартов и формирования добавленной стоимости в долгосрочной перспективе – для наших заказчиков, общества и каждого отдельного человека. Документация по защите окружающей среды обеспечивает прозрачность в вопросах снижения выбросов CO₂, использования экологичных материалов и оптимизации сроков службы продукции, решений и систем, производимых «Сименс».
Энергоэффективность на практике
Снижение энергопотребления и выбросов CO₂, а также достижение экологической прозрачности являются основными проблемами, стоящими в настоящее время перед компаниями. В своих подразделениях «Сименс» практикует работу по принципу экологической прозрачности и применяет инновационные технологии, решения и продукты. Таким образом, наши заказчики также пользуются преимуществами нашего опыта реализации принципа экологической прозрачности.Благодаря внедрению новейшей технологии и впечатляющим результатам устойчивого развития мы готовы предложить нашим заказчикам решения для стоящих перед ними задач, связанных со сложными эксплуатационными вопросами и вопросами нормативно-правового регулирования, в которых принцип экологической прозрачности будет ключевым.Ральф Кристиан, Генеральный директор департамента «Управление электроэнергией» компании «Сименс»
Более экологически эффективные и безопасные энергосистемы
Устойчивое энергоснабжение может быть достигнуто, например, за счет применения меньшего объема традиционных изолирующих жидкостей или внедрения альтернативных биоразлагаемых изоляционных материалов. Широкий ассортимент экологичных изделий, решений и систем «Сименс» обеспечит поддержку вашей работы в данном направлении.Минимизация выбросов SF₆ от распределительных устройств с элегазовой изоляцией
Замена старых запасов современными герметичными распределительными устройствами
Гексафторид серы (SF₆) – надежный изолирующий и дугогасящий газ, обеспечивающий надежность электроснабжения в электрических системах. Он не токсичен и не горюч и не обладает канцерогенным, мутагенным действием и не токсичен для репродуктивной системы (КДПГ). Потенциал парникового эффекта трансформаторных подстанций может быть значительно снижен за счет замены распределительного устройства предыдущих поколений современными высокотехнологичными системами.
По сравнению со стандартными системами они снижают потенциал глобального потепления путем уменьшения количеств газа, уменьшения длины сварных швов и снижения скорости утечки.
Самым высоким требованиям соответствуют безотходные, т.н. «голубые», продукты
Энергоснабжение становится «голубым». Определяя новые, необычно жесткие критерии, «Сименс», являясь лидером на рынке, выходит далеко за границы действующих стандартов безопасности и защиты окружающей среды. Поэтому «голубая» продукция становится чем-то большим, нежели обычный продукт с наклейкой, свидетельствующей о его экологичности, «голубая» продукция прокладывает путь в экологичное будущее электроэнергии.Ассортимент «голубых» продуктов нашей компании позволяет модернизировать и расширять существующие энергосистемы при высочайшем уровне безопасности, а также непрерывно и в значительной степени снижать отрицательные последствия воздействия на окружающую среду без ухудшения эксплуатационных характеристик и экономичности. Наша технология вакуумной коммутации и чистый воздух в распределительном устройстве с газовой изоляцией позволяют существенно снизить выбросы, значительно повышая при этом степень переработки – при меньшем объеме технического обслуживания.
«Голубая» продукция выходит далеко за рамки обычных стандартов
Для того чтобы компания «Сименс» могла классифицировать изделие как «голубое», оно должно удовлетворять ряду строгих критериев. Ниже представлены требования к защите окружающей среды и экологической эффективности и безопасности, действующие в нашей компании.Полный комплект документации
- LCA (анализ жизненного цикла):
Систематический анализ влияния изделия на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла. - Экологическая декларация изделия:
Экологическая декларация изделия Типа II, содержащая экологическую информацию, выраженную в количественной форме, позволяет провести сравнение изделий или услуг с одинаковым функциональным назначением. - Регистрация, оценка, санкционирование и ограничение использования химических веществ (REACH):
Регламент ЕС по правилам регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ - Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (RoHS) (если применимо):
Директива ЕС 2011/65/ЕС применяется для ограничения применения определенных опасных материалов в электрических и электронных устройствах во избежание попадания таких материалов в отходы электрических и электронных устройств и оборудования.