Модульные автоматические выключатели
Защита электрооборудования от повреждений
Количество электропотребителей продолжает расти – а вместе с ним и нагрузка на электрические системы. В случае перегрузки или короткого замыкания модульные автоматические выключатели безопасно отключают подключенную цепь, надежно защищая тем самым электрические системы и электроприборы от повреждений. Модульные автоматические выключатели в линейке SENTRON легко собирать и монтировать. Устройства обладают унифицированной конструкцией, и их можно расширять для включения гораздо большего количества функций, благодаря наличию обширного набора принадлежностей. Для отраслей промышленности, зданий или инженерных сетей – в нашем обширном ассортименте имеется нужный выключатель для каждого вида применения.
Пожарная опасность: перегрузка и короткие замыкания
Более половины всех пожаров возникает от электрооборудования. Без надлежащих мер, предусмотренных для защиты от перегрузок или коротких замыканий, кабели могут перегреться и создать существенные убытки: пожар, простой системы или затратный ущерб электроприборов и машинного оборудования. В международных стандартах и требованиях к монтажу указывается веская причина настоятельной рекомендации использования соответствующих устройств для автоматического отсечения питания на затронутых цепях или компонентах системы при возникновении отказа.Новые требования к электрическим системам
Токи перегрузки могут возникать, к примеру, при одновременном использовании нескольких электропотребителей в одной цепи и превышении максимально допустимого уровня тока. Короткие замыкания, с другой стороны, являются проводящими соединениями, вызванными ошибками, например, между фазой и нулевым проводником. Короткие замыкания и токи перегрузки могут возникать совершенно внезапно в результате неправильной работы во время коммутации, ошибок при сборке или случаев сильного воздействия как-то удары молнии, стихийные бедствия в виде землетрясений или наводнений. Однако более обычным для них является постепенное возникновение в результате неполадок в кабельной изоляции, связанных с возрастом, неполадок во вставных подключениях или разрыва кабелей.
Риск возникновения перегрузки и короткого замыкания в особенности велик в жилых и общественных зданиях, в которых установленные электрические системы и оборудование не проходит регулярного осмотра. Растущее количество электроприборов также участвует в создании проблемы: в среднем домохозяйстве на сегодняшний день используется более 50 электроприборов по сравнению с менее, чем восьмью в более раннее время.
Децентрализованные производители электроэнергии, такие как фотоэлектрические системы или устройства зарядки электромобилей, ставят совершенно новые требования к электрическим системам, которые могли быть смонтированы десятки лет назад в соответствии с уровнем развития техники того времени, но теперь требуют принятия мер расширенной защиты. То же применимо к промышленным условиям: всего несколько секунд без электропитания достаточно для создания простоя производственных линий, дезорганизации систем автоматизации или порчи качества целых партий производства. Предупредительная защита промышленных систем от электрических аварий и простоев поэтому является крайне важной, в особенности с растущим использованием автоматизированных процессов управления.
Модульные автоматические выключатели из линейки SENTRON
Модульные автоматические выключатели из линейки SENTRON соответствуют повышенным требованиям к автоматизированным системам электроснабжения зданий и промышленных объектов, напр., автомобильной или полупроводниковой отрасли или в центрах обработки данных. По сравнению с жилыми и функциональными зданиями такие системы обычно более обширные и сложные как плане сетевой топологии, так и эксплуатации. В таких случаях периоды отсутствия электричества и производства необходимо обдуманно предотвращать, используя согласованные комбинации устройств, если нужно избегать экономических убытков. Наши выключатели защищают провода и кабели при возникновении коротких замыканий и перегрузок, а также обеспечивают резервную защиту коммутационных устройств, а также защиту полупроводниковых приборов. Поэтому они являются фундаментальным компонентом в концепциях всеохватывающей защиты в промышленности и на коммуникациях.
Правильное сочетание
Основная цель модульных автоматических выключателей заключается в постоянном контроле и защите кабелей и проводов в электрических системах. Они также помогают защитить людей от ударов электротоком при использовании в сочетании с УЗО или в сочетании с дифференциальными автоматами. Сочетание модульных автоматов 5SY с устройством определения дугового пробоя (УОДП) 5SM6 далее расширяет диапазон применений.
Преимущества использования модульных автоматических выключателей в ассортименте SENTRON
- Удобство монтажа и подключения
- Унифицированные дополнительные компоненты
- Согласованная конструкция
- Устройства с эргономичной формой
Более высокая безопасность использования
Интеллектуальная всеобъемлющая концепция защиты электрических систем способна гарантировать надежную защиту людей, вашего имущества и самой системы. Мы помогаем вам реализовывать всестороннюю защиту и соответствующие требованиям стандартов решения быстро, просто и в соответствии с вашими нуждами на каждом этапе процесса создания ценности.
Закажите модульные автоматические выключатели
Подходящее решение для любых потребностей
Изучайте, выбирайте и заказывайте: подробная техническая информация по модульным автоматическим выключателям доступна в Industry Mall. Всего лишь несколько щелчков кнопкой мыши – и вы найдёте подходящий выключатель для защиты от перегрузок и коротких замыканий.