Цифровая эпоха
Мировая энергетика следует тенденциям децентрализации в выработке электроэнергии, а также декарбонизации. Только цифровизация позволит осуществить создание комплексной энергетической системы. Огромное количество датчиков в современных энергетических системах позволяет собирать большие объемы данных, обеспечивая взаимодействие на совершенно новом уровне и в новом масштабе. Искусственный интеллект и аналитика больших данных коренным образом меняют процесс принятия решений. Важнейшими факторами успеха в цифровой экономике являются гибкая инфраструктура и системы, позволяющие адаптироваться к требованиям будущего. Кроме того, защита данных физических лиц и предприятий имеет первостепенное значение для минимизации риска кибератак.В цифровую эпоху перед операторами энергосистем стоит множество задач. В их число входят деловая гибкость для адаптации к новым условиям, новым бизнес-моделям и услугам, а также обеспечение эксплуатационной готовности и надежности энергосистемы. Операторы должны управлять трансформацией энергосистем, тогда как ранее электроэнергия вырабатывалась централизованно и поставлялась в условиях ограниченного рынка. Сегодня эта концепция может с успехом применяться при большом количестве участников и множестве потоков энергии, информации и финансов. Кроме того, операторы энергосистем должны оптимизировать управление инвестициями с учетом текущих технологических изменений и операционной эффективности. Это позволит им поставлять продукты по оптимальной цене с оптимальной функциональностью и оптимальным качеством, полностью удовлетворяя потребности своих клиентов.
Наши ценности
В условиях растущей децентрализации быстроразвивающейся энергетической отрасли наличие у операторов энергосистем информации об установленном оборудовании становится все более важным. Оно обеспечивает полное понимание ситуации для всех соответствующих активов, что способствует поддержанию их актуальности по нескольким направлениям, например, в области функциональной безопасности или кибербезопасности. Обладая данными о датах установки конкретного оборудования, вы можете более эффективно спланировать срок службы ваших активов и упростить профилактическое обслуживание.Традиционный подход
Системы автоматизации подстанций включают в себя множество устройств, таких как защитные устройства, RTU, маршрутизаторы, коммутаторы и ПК. Использование данного дополнительного оборудования приводит к необходимости обработки большого количества данных, таких как версии внутреннего программного обеспечения, серийные номера, версии исправлений и многое другое. Вы можете осуществлять управление активами традиционным методом, непосредственно собирая необходимую информацию с дисплеев и внося ее в (электронную) таблицу. Возможно, вы уже используете специализированные инструментальные приложения для сбора информации с установленных устройств. Тем не менее, вам все равно придется отдельно подключаться к каждому устройству для сбора данных.
Представьте, насколько трудоемкой является эта задача для десятков или сотен подстанций в вашей энергосистеме. Также представьте, что на каждой подстанции установлено несколько десятков устройств и программных компонентов. А если еще принять во внимание, что для каждой подстанции у вас имеется множество электронных таблиц, которые вы должны заполнять и синхронизировать для составления общей картины, то ситуация становится еще более сложной.
Рассмотрим пример сети с 10 подстанциями, каждая из которых оборудована в среднем 50 единицами дополнительного оборудования, что в сумме составляет 500 устройств. Фактическая экономия времени может отличаться в зависимости от конфигурации. Тем не менее, экономия времени значительна во всех случаях.
Простая задача
В связи с тем, что киберпреступники могут использовать известные уязвимости системы безопасности, крайне важно защитить ваши активы и системы. Задача предотвращения сбоев поставки электроэнергии, вызванных кибератаками, становится все более сложной. Одним из самых эффективных способов обеспечения безопасности ваших систем является установка на дополнительном оборудовании последних версий исправлений и микропрограммного обеспечения.Традиционный подход
Каждое установленное интеллектуальное электронное устройство должно иметь работоспособное программное и микропрограммное обеспечение. Защитные устройства оснащаются коммуникационным и основным модулями, каждый с отдельным микропрограммным обеспечением. Маршрутизаторы имеют собственное микропрограммное обеспечение, а на ПК устанавливается операционная система и дополнительное программное обеспечение. Для обеспечения кибербезопасности и функциональной безопасности, а также для соответствия нормативным требованиям на вас могут быть наложены обязательства по обновлению компонентов такого микропрограммного и программного обеспечения. Представьте, что для поиска информации об исправлениях вам необходимо отслеживать несколько десятков веб-сайтов и новостных рассылок различных поставщиков. Представьте, что вам необходимо управлять или хранить такую информацию об исправлениях в архиве электронной почты или электронной таблице. Выглядит как трудоемкая и способствующая ошибкам задача, не так ли?
Рассмотрим пример системы с 40 программными компонентами от 15 различных поставщиков.
Фактическая экономия времени может отличаться в зависимости от того, каким образом поставщики представляют информацию об исправлениях для своих продуктов: это могут быть информационные рассылки по электронной почте, пресс-релизы, веб-сайты и т. д. Тем не менее, экономия времени значительна во всех случаях.
Задачи, которые решает концепция управления устройствами подстанций
За счет сочетания информации о версиях, управления исправлениями и дистанционной поддержки мы предоставляем нашим клиентам дополнительный набор инструментов и управляемую услугу для документирования параметров и мониторинга активов подстанции.- Для регистрации изменений микропрограммного ПО или исправлений требуется всего 10 % времени по сравнению с традиционными методами с использованием бумажной документации.
- Повышение безопасности за счет установки последних версий исправлений.
- Сокращение времени и трудозатрат за счет получения уведомлений об исправлениях, относящихся к установленным устройствам.
- При использовании удаленного подключения отсутствует необходимость посещения подстанций.
- Масштабируемость для возможности работы с большим количеством цифровых устройств в будущем.
- Гибкая интеграция с устройствами сторонних производителей через интерфейсы SNMP, WMI и 61850.
- Планирование операций профилактического обслуживания или модернизации на основании данных об установленном оборудовании.
- Соблюдение нормативных требований, например ISO 27001.