Här uppförs framtidens smarta byggnader
En kontorsbyggnad som känner varenda medarbetare, vet vilka som arbetar tillsammans och anpassar belysning och temperatur efter individens önskemål. Det låter futuristiskt, men är redan realitet.
Byggnaden kommer alltid att vara toppmodern. Det är bara fantasin som sätter gränserBjørnar Gullbrekken, projektutvecklare på Veidekke
– Är du säker på det här?
Taxichauffören tittar frågande ut över byggarbetsplatsen. På vägen från Trondheims centrum till Sluppeveien 19, där bygget av ”Lysgården” pågår, har vi pratat om bygget som när det är färdigt kommer att vara världens mest intelligenta kontorslokaler.
– Inga robotar alltså? Jag hade hoppats på robotar.
Chauffören ler och säger att han oavsett ska ta en tur i området när det blivit mer än en betongdjungel.
Fysiska robotar kommer han nog få leta efter även då, men det pratar vi inte om. Förhoppningsvis kommer han bli minst lika imponerad av att se det som Veidekkes projektutvecklare Bjørnar Gullbrekken snart ska berätta om.
En byggnad utan lampknappar
Några meter från Lysgårdens byggarbetsplats ligger barackerna och Gullbrekkens provisoriska kontor. Tillsammans med kollega och projektledaren Trygve Karlsen dricker han kaffe från en termos och gestikulerar engagerat.De har drömt om både projektet och tomten på Sluppen sedan 2014. Under 2019 ska byggnaden, som bland annat blir Veidekkes huvudkontor, stå färdig.
– Du vet, idag går ju alla ständigt runt med mobiltelefonen i fickan, säger Bjørnar Gullbrekken. Vi använder den som nyckel till både banker, bilar och hus. Men trots det har vi fysiska passerkort på kontoret. Som privatpersoner är vi snabba med att anamma ny teknik, men ändå byggs många byggnader som kommer vara omoderna om bara några år.
Han tillägger:
– Man driver också byggnader efter förväntad användning, inte faktiskt användning. När Lysgården står färdig har vi en byggnad som förhåller sig till fakta.
Självreglerande
Allt började med en lång önskelista. Bjørnar Gullbrekken och Veidekke var på jakt efter en leverantör som kunde leverera så många av deras tekniska drömmar som möjligt. Siemens svarade med MindSphere.– MindSphere, Siemens molntjänst för Internet of Things, ser till att alla byggnadens funktioner hanteras av anställda via en app på telefonen. Det kommer inte behövas några passerkort, lampknappar eller system för att boka in möten eller hålla reda på vilka delar av kontoret som används.
Det betyder att Lysgården helt och hållet kommer vara självreglerande, vilket sparar både pengar, tid och miljö.
Ett bra exempel på en liknande smart byggnad är Siemens eget huvudkontor i Solna. Det är en ultramodern och ljus kontorsbyggnad där man möts av en enorm spiraltrappa av trä i foajén, som slingrar sig som en jättelik skulptur i byggnadens hjärta.
Här styrs både säkerheten, temperatur, ljus och inomhusklimat genom att systemen arbetar i samverkan. Bland annat reglerar medarbetarna själva belysningen över sitt skrivbord med appen i telefonen. Hela huset är fyllt av modern teknik som gör byggnaden både energieffektiv och funktionell.
En del av systemen är relativt nya, andra är mer beprövade. Tillsammans skapar de en funktionell och energieffektiv arbetsplatsJohan Grahn, Head Business Line Management på Siemens
Vill inspirera hela branschen
Bjørnar Gullbrekken säger att man kan göra mycket roligt med de tekniska funktionerna, och att anställda skämtar om både övervakning och kaffe som står färdigt när man kommer på morgonen. Viktigast, påpekar han, är dock effekten.– För mig personligen är miljöperspektivet den mest motiverande faktorn. Det blir ett fantastiskt klimatbygge. Om 60 år vill vi ha minskat vårt klimatavtryck med 30 procent och därmed bidragit till två-graders-målet. Med appen kommer jag kunna följa mitt eget klimatavtryck dagligen – den vet till och med om jag cyklat eller kört bil till jobbet. Matsvinnet i kafeterian kommer att minskas och ja – ingenting är omöjligt.
Gullbekken förklarar att han egentligen inte är någon tekniknörd. Skulle man fråga hans söner skulle de förmodligen dö av tanken på honom som en teknisk person. Det är miljön som är drivande.
– Det har det alltid varit, men nu kombineras det med teknik. Det som motiverar mig att gå till jobbet är att kunna bidra till en ny värdegrund utöver den förväntade. Att en kontorsbyggnad inte bara ska vara en kontorsbyggnad, utan också ett bevis på att allt är möjligt.
Huvudtanken är att använda teknik för att skapa den bästa klimatbyggnaden i världen.
– Jag hoppas att vi kan fortsätta att inspirera hela industrin till att ändra sig över tid, för jag tror att man genom att ändra arbetsplatserna, i vart fall i Europa, kan bidra till att lösa klimatkrisen. Ibland frågar jag mig själv om det är en realistisk tanke… och visst är det det. Sådant triggar mig.
Konstant modern
Vi förflyttar oss från barackerna till byggarbetsplatsen. Byggnadschef Karlsen pekar på olika delar av konstruktionen och berättar om skelettet till Lysgården, smart det också.– Det blir en robust stomme, medan fasaden blir precis det som namnet antyder: ljus. Fasaden, som också är energineutral, kommer att skifta färg efter ljuset utanför.
De två entreprenörerna jämför Lysgården med en Tesla. På samma sätt som superbilen kommer byggnaden att uppdateras kontinuerligt med den senaste tekniken.
– När vi flyttar in här kommer Siemens ha levererat hela den grundläggande strukturen och alla funktioner vi bett om. En gång i halvåret kommer funktionerna att uppdateras, och på så sätt kommer byggnaden alltid att vara toppmodern. Det är bara fantasin som sätter gränser.
Håll dig uppdaterad!
Registrera dig för vårt nyhetsbrev med läsvärda godsaker inom digitalisering, infrastruktur, industriautomation och elektrifiering.