SINUMERIK ONE – Doğuştan Dijital CNC

Dijitalleşme, son yıllarda tüm sektörlerde en çok konuşulan konu oldu. Ancak bu, özellikle takım tezgâhı endüstrisi için ne anlama geliyor? CNC makinelerinde dijitalleşme pratik bağlamda nasıl uygulanır?
Mevcut CNC kontrol üniteleri çeşitli dijitalleşme fonksiyonları entegre edilerek geleceğe uygun hale getirilebilir. Ve bununla birlikte yeni bir çığır açmak mümkündür. Yeni SINUMERIK ONE kontrol sistemimiz en başından beri yapısında dijitalleşmeyi barındırır. Yoksa neden ona "Doğuştan Dijital CNC" diyelim ki? Çünkü o tamamen sanal olarak geliştirildi. Bu, makine üreticilerine ve operatörlerine tamamen sanal bir ortamda kendi ürünlerini geliştirme seçeneği sunar.
İşte SINUMERIK One hakkında bilmeniz gerekenler:
- CNC ünitelerinin ayrılmaz bir parçası olarak sahip olduğu dijital ikiz fonksiyonu
- Sürücü ve panel tabanlı modüler CNC
- Çoklu teknolojiye sahip CNC
- 31'e kadar çıkan eksen/iş mili ve dilediğiniz sayıda PLC ekseni
- Dilediğiniz sayıda işleme kanalı
- 24"e kadar çok dokunuşlu renkli ekran
- SIMATIC S7 -1500F PLC
SINUMERIK ONE size ne gibi faydalar sağlar?
Tezgâh ve işleme performansında büyük artış
- Çift haneli yüzde aralığında verimlilik artışı
- İşleme sırasında kısıtlama olmaksızın sayısal olarak verilebilen ayrıntılı görevler (?) (örn. çarpışma izleme)
- Güçlü PLC sayesinde büyük ölçüde azaltılmış işlem aksama süresi
Entegre dijital ikiz sayesinde sunulan yeni fırsatlar ve yaklaşımlar
Create MyVirtual Machine Programı:
- Gerçek prototipler mevcut olmadan önce bile tezgâhın ayrıntılı işlemesi
- Özel tezgahlar için kişiselleştirilmiş makine konseptlerinin veya seri makineler için müşteriye özel uyarlamaların daha kolay ve hızlı geliştirilmesi
- Tezgâh hareketlerinin simülasyonu: sistem ve fonksiyon testi sanal olarak gerçekleştirilir
Run MyVirtual Machine Programı:
- Tezgâhın teslimatından önce kullanımı hakkında bilgi sahibi olma
- Sanal tezgahlara zarar vermeden (karmaşık) çalışma durumlarının simülasyonu
- İş parçasının tezgâh üzerindeki fizibilitesinin simülasyonu
- Bir iş parçası için işleme süresinin hassas bir şekilde hesaplanması
- Bilgisayarda parça programının hesaplanması ve oluşturulması
Gelecekte olabilecek değişikliklere karşı dayanıklı yapı!
- Otomasyon teknolojisindeki en son yeniliklere erişim
- Ağa bağlı tezgâhları yetkisiz erişime karşı korumak için entegre güvenlik mekanizmaları