Gelecek-garantili eğitim- Teknoloji kiralama !
Pratik yeterlilik için güncel tezgahlar
Michelin'de CNC teknolojisi şirket içi eğitimin önemli bir parçasıdır
Modern otomobil lastikleri inanılmaz derecede yüksek teknolojili ürünlerdir. Karmaşık üretim süreçleri kullanılarak üretilen bu ürünler, neredeyse her hava koşulunda çekiş ve kısa fren mesafelerinin yanı sıra aşırı uzun ömürlü ve yakıt tasarrufludurlar. Her gün 16 ila 18 inç boyutunda 22.000'den fazla lastik, 900'den fazla çalışanı olan Hallstadt - Bamberg, Almanya yakınlarındaki Michelin fabrikasından ayrılıyor.
Nitelikli çalışanların talebine ayak uydurmak için, şu anda 45 genç erkek ve kadın eğitim atölyesinde endüstriyel mekanik ve elektrikçiler olarak üç buçuk yıllık eğitimlerinden geçiyor. “Kendi gereksinimlerimize göre eğitim alıyoruz ve mümkün olduğunda tüm kursiyerlerimizi istihdam ediyoruz. CNC teknolojisi geçmişte bir öncelik olmamıştır. Sadece meslek okulu eğitiminin bir parçasıydı ve mesleki eğitimimizdeki sınavlarla ilgili değildi. Stajyerlerimizi geleceğe daha iyi hazırlamak ve Michelin’in bir eğitim şirketi olarak uzun vadeli rekabetçiliğini korumak için bu alanı güçlendirmek istedik ” diye açıklıyor eğitmen Witali Reiswich.
Ancak, bu hedefe giden yolda bir engel var: Asırlık maliyet sorunu.
Eğitim atölyeleri için özel kiralama konsepti
Hallstadt'daki merkezi atölyede, lastik üretiminde takım olarak kullanılan hassas bıçaklar, SINUMERIK 840D sl ile donatılmış bir makine takımında üretilir. Hem seri üretim hem de birçok prototip için programlar, CAD ve SINUMERIK ile bir takım zincirinde geliştirildi. Kursiyerler ara sıra makineyi kupa gibi daha küçük programlar ve iş parçaları oluşturmak için kullandılar, ancak makinenin genel kullanımı arttıkça bu artık mümkün değildi. “Eğitim atölyesi için üç eksenli bir freze makinesine yatırım yaptık. Ancak, bu finansal olarak mümkün değildi. En büyük endişemiz teknolojinin çok hızlı bir şekilde eski haline gelmesiydi. Ne de olsa, eski bir makinede eğitim tersine verimli olur ”diye açıklıyor Reiswich. “Neyse ki, daha sonra takım tezgahı üreticisi Optimum ile iletişime geçtik, okullar ve eğitim atölyeleri konseptinden yararlanabileceğimizi gördük.
»Artık eğitim atölyesinde en son teknolojilere, makinelere, CNC'lere ve aletlere erişebileceğimizi biliyoruz.«Witali Reiswich, Lastik üreticisi Michelin ile eğitmen
Her zaman güncel
Takım tezgahı üreticisi Optimum ve Siemens Finansal Servis arasındaki işbirliği, Michelin eğitim atölyesinin yatırım planını destekleyebilecek bir fırsatla sonuçlandı. Siemens Finansal servisten teknoloji kiralamasıyla Optimum, lastik üreticisine SINUMERIK 828D'li bir OPTImill F150 sundu. Avantajları belirgindir: Bir kereye mahsus büyük bir yatırım yapmak yerine, Michelin artık işletme maliyetleri olarak da düşülebilecek sabit, hesaplanabilir kiralama taksitleri ödemektedir. Kiralama sözleşmesi beş yıl sürecek olup, Optimum - Siemens Finansal Servis ile birlikte çalışarak- kullanılmış makineyi değiştirdiler. Michelin, en son teknolojiye sahip mevcut sıradaki modeli alır ve kiralama taksitleri döngüsü yeniden başlar.
Reiswich, özellikle kursiyerleri için çok mutlu: “Artık eğitim atölyesinde en son teknolojilere, makinelere, CNC'lere ve takımlara erişebileceğimizi biliyoruz. Bu, eğitimimiz için önemli bir artı. ”Ayrıca, kursiyerler artık bilgisayardaki Sinutrain ile bilgisayardan makineden uzakta olan programları da oluşturabilir ve simüle edebilirler. SINUMERIK Operate sayesinde, makineler aynı operatör arayüzüne sahiptir ve programlar tamamen uyumludur, yani programlar eğitim atölyesinde de çalışabilir. Buradaki avantaj, eğitim makinelerinin yoğun iş yükleri sırasında hassas uçların üretimine yardımcı olabilmesidir.
"OPTImill F150, Ekim 2017'de eğitim atölyesinde kuruldu. Halen eğitim programı ve atölye çalışması ile somut eğitim içeriğine entegrasyon üzerinde çalışıyoruz. Siemens web sitesinde mevcut olan belgeler ve ayrıca Optimum'dan (özellikle yakınlarda olduğu gibi) eğitim seansları aracılığıyla ek sertifika seçeneklerinden destek alıyoruz ”diye açıklıyor eğitmen Reiswich.
Optimum ve Christiani arasındaki işbirliği:
Modern eğitim için eksiksiz çözümler
Eğitim atölyesi için her şey tek bir kaynaktan oluşuyor- CNC makinelerinden, atölye ekipmanlarından, didaktik konseptlerden ve öğretim materyallerinden, sınav görevi için ham parçalara kadar. Takım tezgahı üreticisi Optimum ve öğretim yardımı uzmanı Christiani, gelecekte dünya çapında piyasaya sunmak için birlikte çalışmak ister. İki şirket yoğun bir işbirliği kurdu ve yakında müşterilerimiz Christiani'den Optimum makineler sipariş edebilecek bile. İki şirketin eksiksiz, modüler teklifleri, tüm dünyadaki okullar ve öğretim kurumları için modern eğitime iş ve yatırım yapmayı kolaylaştırıyor. “Eğitim, tüm dünyada modernleşmeye büyük ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda şirketler, umutsuzca dijitalleştirilmiş iş akışlarını, modern makineleri ve takım zincirlerini anlayabilen ve çalıştırabilen çalışanlar arıyorlar. Nitelikli işçilerin eksikliği, ilerlemeyi durdurmak üzere tehdit ediyor Christiani ile işbirliği yaparak ve Siemens Financial Services'in modern finansman araçlarını kullanarak, eğitimin teknolojik ilerlemeye ve dijitalleşmeye ayak uydurabilmesini sağlayacak çözümler sunuyoruz, "diyor makinenin açıklamasında Optimum teknik bölüm başkanı Martin Trepesch inşaatçının katılımı.
Kısaca açıklama: Teknoloji kiralama
“Teknoloji kiralama piyasalarda ve hızlı teknolojik değişim zamanlarında önemli avantajlar sunuyor. Peki sebebi nedir? Kiracı yalnızca tanımlanmış kullanım aşamasında ödeme yapar bu da satın alma maliyetinden önemli ölçüde daha az ödedikleri anlamına gelir. Kiraya veren kişi makinenin sahibi olarak kalır. Dönem sonunda, kiracı makineyi iade eder ve yeni bir teknoloji kiralama makinesi için bir teklif alır. Alternatif olarak, kiralamayı uzatmayı veya makineyi doğrudan satın almayı seçebilirler. Bu esneklik önemli bir avantajdır. Piyasa değişirse veya teknolojilerin veya makinelerin daha modern versiyonları varsa, bu kavram şirketlerin her zaman en son teknolojiyi kullanmasına izin verir. Teknoloji kiralama, sipariş durumunda kısa vadeli zirveler için gereken teknoloji risklerini ve yatırımları ele almanın uygun maliyetli bir yoludur. Bununla birlikte, bu finansman şekli, kiraya veren taraf için çok fazla endüstriyel ve teknik uzmanlık gerektirdiğinden, çok az sayıda üretici vardır. Siemens Finansal Servis, bu finansmanı doğrudan şirketlere veya üreticilerle bağlantılı olarak sunar. Üreticilerin makineleri geri alma ve güçlendirme yeteneği amortismanı daha da azaltır ve kiracı, Michelin eğitim atölyesinde Optimum ile işbirliğimizde olduğu gibi, özellikle uygun koşullardan yararlanır. Lastik üreticisi her zaman en son CNC teknolojisine dayanarak alıştırma yapabiliyor ve stajyerler için rekabette net bir üstünlük kazanıyor. ”