Kontrolcünün anahtar önemi

Kesin sonuca ulaştıran: Makine ve CNC kombinasyonu
Mazak, Siemens ile birlikte, SINUMERIK'i bazı seriler için uyarladı ve takım tezgahı portföyünü desteklemeye devam ediyor. Sonuçta, kontrol sistemleri ve takım tezgahları mükemmel bir uyum sağlar - Gingen an der Fils'teki sözleşmeli üretici Pausewang'ın kabul ettiği gibi.
Holger Pausewang’ın serbest meslek yolunda kademeli bir gelişme yaşandı. Nitelikli endüstriyel tamirci, deneyimli bir usta ve müdür yardımcısı olarak, takım ve rulo raf üretiminden ortak sorumlu olduğu, orta büyüklükteki bir Swabian makine üreticisi ile ilk deneyimini kazandı. Pausewang daha sonra istikrarlı bir şekilde bağımsızlığına doğru yoluna devam etti. İlk sıradaki işi iyi geçti: kullanılmış bir soğuk haddeleme makinesi aldı, bir garajda elden geçirdi (o zamanlar bir atölyesi yoktu) ve sipariş vermeye başladı.
Müşteri tabanını büyütmek
Holger Pausewang nihayet kiralık bir atölye bulduğunda, Siemens 3M kontrol sistemine sahip kullanılmış bir Deckel FP4 freze makinesi aldı. O zamandan beri, Siemens kontrol sistemleri ilk tercihi olmuştur. Bu nedenle edindiği Spinner freze makinesinin ShopMill programlama ile birlikte Sinumerik CNC'ye sahip olması mantıklıydı. Almanya'nın Göppingen bölgesinde giderek daha fazla müşteri kazandı ve 2012'de ilk çalışanını istihdam etti. Küçük şirket prototip üretimi, kalıp ve fikstür yapımı, test stantları ve makine parçalarının fason imalatı konusunda uzmanlaşmaya başladı.
Yakında, artan iş yükünün bir işleme merkezine yatırım yapmanın gerekli olduğu anlamına geldiği anlaşıldı. Pausewang, Mazak VTC 800 / 30R modelini seçmeden önce çeşitli üreticilerin makine konseptlerini analiz etti. Holger Pausewang, “Mazak, özellikle döküm yatağının sertliği ve buna bağlı yüksek işleme doğruluğu nedeniyle” takım tezgahlarında büyük bir isim ”diyor. “Bu beni etkiledi ve tam da gerçekten istediğim türden bir makineydi.”
Yeni hedef gruplarına yönelme
Pausewang, 2013'te EMO ticaret fuarında Mazak ile temasa geçti. VTC 800 / SDR'nin sergilenmesine, döner tabla yerine bir köprü ile donatılmış olmasına rağmen, Pausewang, VTC 800'ün üretim hattına doğru ek olduğuna ikna oldu. Diğer bir nokta ise, daha önce sadece Mazak’ın tescilli kontrol sistemi ile mevcut olmasına rağmen, o yılki EMO’da VTC 800’ün Siemens kontrol sistemine sahip ilk Mazak makinelerinden biri olarak tanıtılmasıydı. Mazak bunun yeni hedef kitlelere kazanacağını umuyordu. Geleneksel olarak, Almanya ve Orta Avrupa'daki pek çok şirket üretim hatlarını tamamen Siemens kontrol sistemleriyle donattılar. Ayrıca, birçok meslek okulu ve eğitim şirketi stajyerlerine Siemens kontrol sistemli makinelerde programlamanın temellerini öğretiyor.
Esnek çalışma konseptiyle Sinumerik, modern makine konseptlerinin çalışma felsefesine uyarlanabilir. Frezeleme ve tornalamadan, öğütme ve lazer kesime, katmanlı üretime kadar çeşitli uygulama alanları açısından açık sistem sayesinde, CNC bir makine teknolojisine en iyi şekilde uyarlanabilir. Dahası, üretim otomasyonunda yüksek derecede bir özgürlük sunar. Bunların hepsi, üreticinin kontrol sistemini kendi makinelerine uyarlamak için kullanabildiği avantajlar.
Yamazaki Mazak'ta Avrupa Grubu Ürün Müdürü Alan Mucklow şunları ekliyor: “Siemens kontrol sistemlerini uzun süredir kullanan kullanıcıların bunu sürdürmek istediklerini ve fabrikalarında tek bir programlama çözümü kullanmak istediklerini biliyoruz. Makinelerimize Sinumerik CNC'yi sunarak, bu müşterilerin aynı zamanda tüm avantajlarıyla Mazak'ın teknolojisinden ve kalitesinden faydalanmalarını sağlıyoruz. ”
Doğruluk müşterileri çekiyor
Holger Pausewang'a göre, Mazak ve Siemens arasındaki işbirliği şans eseri oldu. 2014 yılında, ilk atölye çalışmasında Sinumerik 840D sl kontrol sistemi ile ilk Mazak VTC 800 / SR işleme merkezini kurdu.
Aynı zamanda, ikinci daimi çalışan, büyük ölçüde kalifiye takım ustalarından ve endüstriyel mekanikten oluşan ekibe katıldı. “Bir CNC freze bulmak kolay bir iş değil. Pausewang, “Teknik açıdan nitelikli insanlara CNC frezelemede eğitim konusunda iyi bir deneyim yaşadım” diyor.
Doğruluğu sayesinde, yeni makine fazladan müşteri çekti: “Neredeyse sadece tek bir ürün üretimini ve beş adede kadar küçük parti boyutlarını gerçekleştiriyoruz, bu nedenle takımları yenilemek işleme süresinin büyük bir bölümünü kaplıyor. Başlamak güzeldi, ancak daha fazla sipariş almaya başladığımızda, uzun vadede sadece bir makine ile idare edemeyeceğimizi fark ettik. Bu yüzden, ilk makineyi satın alırken mükemmel tavsiyeler sunan ve hızlı bir şekilde uygun bir makine bulan Mazak satış temsilcisiyle oturduk”.
2017 yılının başlarında, Pausewang - Variaxis i-600 5 eksenli işleme merkezinde Siemens kontrol sistemine sahip ikinci bir Mazak kullanılıyor. Makine, 350 x 350 mm'ye kadar olan kübik parçaların işlenmesi için idealdir. Holger Pausewang, “Mazak makineleri her türlü işleme görevine bağlı” diyor.“Çok çeşitli iş parçalarını işliyoruz ve ayrıca çeşitli malzemelerle çalışıyoruz.”
Pausewang'ın gelecek için zaten somut planları var: “Torna departmanını gelecekte daha da entegre etmek istiyoruz. Integrex serisinden yatay bir freze-tornalama merkezi, bir kelepçede tornalama ve frezelemeye izin verir. Hayalimdeki makine, Integrex 1250, büyük parça işlemeye girmemize izin verecek. Bu daha az rekabete sahip bir pazar. Müşterilerimiz, onlara daha küçük bir şirket olarak sunabileceğimiz muazzam esneklikten yararlanıyor. Tabii ki bu makine aynı zamanda bir Sinumerik CNC ile de donatılacak. "