Tesis Verimlilik Yönetimi çözümü sunan Markalar Hakkındaki Araştırma
Siemens'in yüksek bir puanla öne çıkmasının nedenlerini öğrenmek için “2018 Global Akıllı Yapı Teknolojisi Araştırması: Tesis Verimlilik Yönetimi Çözümü Sunan Markalar” anketini okuyun.
Enerji Verimliliği: Konfor, bina performansı ve sürdürülebilirlik arasında denge kurmak
Binalar, dünya genelindeki birincil enerji kullanımının yüzde 40'ını gerçekleştiriyor ve binalardaki enerji tüketiminin sürekli bir şekilde artış göstermesi bekleniyor. Aynı zamanda; artan kaynak yetersizliği, yasal riskler ve artan işletme maliyetlerinin yanı sıra farklı kullanıcıların farklı ihtiyaçlarının olması da enerji verimliliği ve sürdürülebilir binalar hususlarında göz önünde bulundurulması gereken sorunlar olarak dikkat çekiyorlar.Binanızın kullanım ömrüne uygun olacak şekilde tasarlanmış ve çeşitli hizmetler, ürünler ve teknolojilerle desteklenmiş sistematik yaklaşımlarla binanızı, konfordan veya kiracıların memnuniyetinden ödün vermeden enerji tasarrufu sağlayan mükemmel bir yere dönüştürmenize yardımcı oluyoruz. Bu şekilde, hem işletme giderlerinde sağlanan tasarruf neticesinde akıllı bina altyapısına yönelik yatırımlara fon sağlamış olacak hem de enerjinin bina içinde üretimi ve depolanması sayesinde daha esnek bir yapıya kavuşmuş olacaksınız. Bu da binanızın değerini arttıracaktır, ayrıca kamunun gözündeki imajını da olumlu etkileyecektir - çünkü bir mekanın mükemmel olması sürdürülebilir bir yer olmasıyla yakından bağlantılıdır.
Binalarda işe yarayacak bir enerji verimliliği optimizasyonu
Bütünsel bir bakış açısını tercih etmeniz halinde, enerji verimliliği optimizasyonundan mümkün olan en iyi sonucu alırsınız. Sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerin arkasında bu düşünce tarzı yatmaktadır – ve bu da enerji verimliliğini ölçeklendirilebilir kılmaktadır. Tabii ki, yaklaşım ne kadar kapsamlı olursa, elde edilecek tasarruf da aynı oranda artacaktır.Binanızdan en iyi şekilde yararlanmak için bir bina otomasyon ve kontrol sistemi (BMS) gerekiyor. Böylece binanız daha az enerji kullanan ve daha az CO₂ salımı üreten mükemmel bir yere dönüşmüş olacak. Ayrıca kiracılarınıza daha konforlu yaşam koşulları ve verimliliği teşvik eden bir çalışma ortamı sunuyor olacaksınız. Bu sistem, enerji verimliliği sağlamaya yönelik diğer tedbirlere nazaran çok daha kısa sürede kendini amorti ettiği için yaptığınız yatırımların karşılığını da oldukça kısa bir süre içinde almış olacaksınız – bu da bina otomasyonunu daha cazip bir hale getiriyor.
Sürdürülebilir bina çözümleri
Sektöründe öncü niteliğe sahip çözümlerimiz, hizmetlerimiz, ürünlerimiz ve teknolojilerimiz, binalarınızın faaliyet ömürleri boyunca göstereceği performansı, konfor ve yaşamsal güvenlikten ödün vermeden, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik anlamında en yüksek seviyeye ulaşacak şekilde optimize etmesini sağlar.Enerji tasarruflu bina otomasyonu
Bina otomasyon ve kontrol sistemlerimiz (BMS) açık iletişim standartları baz alınarak ve enerji verimliliği alanında mevcut olan en yüksek standartlara göre üretilmektedir. Sistemler birbirleriyle birleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle her bir çözüm bir diğeriyle kurulum ve işletme maliyetlerini minimumda tutacak şekilde eşleşebilmekte ve bu sayede yüksek bir güvenlik ve arızadan korunma standardına erişebilmektedir.Güvenilir Tescil
Entegre bina ve oda otomasyonu, otomasyonda kullanılan ürünler ve sistemler ne kadar verimliyse o kadar iyi sonuç verir. Resmi olarak onaylanmış ürünler ve sistemler, enerji tasarrufu yaratan bir performans gösterilmesini ve tutarlı bir kalite seviyesine ulaşılmasını sağlar.Enerji tasarrufu için harcadığınız çabanın herkes tarafından bilinmesini istiyorsanız bina otomasyon ve kontrol sisteminizin eu.bac tescil belgesi yoluyla tescil edilmesini sağlayabilirsiniz. Avrupa Bina Otomasyonu ve Kontrolleri Kurumu, tüm Avrupa’da geçerli olan sistem sertifikasyonuna temel teşkil eden ana esasları eu.bac altında ortaya koymuştur. Teknik öneriler ve kontrol listeleri, mevcut bir bina otomasyon ve kontrol sisteminin (BMS) veya bir tasarımın hızlı bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olacaktır ve konfor sağlayacak koşulların iyileştirilmesini sağlarken gerek enerji maliyetlerinde gerekse kullanım ömrü boyunca oluşabilecek diğer maliyetlerde tasarruf sağlama hedefine yönelik iyileştirme önerileri de içerecektir. İzlenecek prosedür ve metodoloji Avrupa standartlarına (EN 15232-1:2017) göre hazırlanmıştır ve bilimsel olarak bir Alman üniversitesi tarafından kanıtlanmıştır. Başlangıç aşamasındaki ve takip eden periyodik denetimler, eu.bac organizasyonu tarafından onaylanmış denetçiler vasıtasıyla standart bir bütünsel süreç kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şekilde, BMS'nizin düzgün bir biçimde ve sürdürülebilirlik anlamında en üst düzeyde çalıştığı tescil edilmiş olacaktır. Bina otomasyon sisteminizin resmi olarak tescil edilmesini sağlamak için uzmanlığımızdan yararlanabilir ve tescilli ürünlerimizi güvenle kullanabilirsiniz. Ürünlerimiz, talep edilen enerji tasarruflu performans ve kalite güvencesi seviyelerine uygun olduklarını gösteren eu.bac tescil logosunu taşımaktadır.
Binalarınızın enerji tasarrufuna yönelik potansiyellerini ortaya çıkarın
Enerji verimliliği konusu, bir bina daha planlama aşamasındayken gündeme gelir. Resmi makamlarca tescil edilmiş ürünler ve sistemlerle doğru teknik özelliklerin bileşimi, etkili performans ve tutarlı bir kalite seviyesini de beraberinde getirir.Enerji tasarrufu sağlayan araçlar
Siemens, binalarınızın enerji tasarrufu potansiyelini eksiksiz olarak ortaya çıkarmak için enerji tasarrufu konusunda derinlemesine bir analize ve güvenilir tahminlere dayanan sistematik bir yaklaşım izlemektedir. Bu çok katmanlı planlama döngüsü, birbirleri üzerine inşa edilebilen araçlarla desteklenir.
Proje öncesi ve proje planlama aşamasının yanı sıra ihaleye davet sırasında da, Enerji Verimliliği Hesaplama Aracı (EVH), enerji ve CO₂ tasarrufu potansiyelleri hususunda yaptığı kapsamlı analiz aracılığıyla, verilecek mantıklı kararların temelini atmış olmaktadır. İşletim sırasında ve olası bir modernizasyon durumunda bu araç, verimli ve kusursuz bir planlama yapılırken kullanılabilecek değerli bilgiler sunmaktadır.
Enerji Performansı Sınıflandırma (EPS) Aracı
Bu araç, binanın kurulu teknik altyapısının (HVAC tesisleri, aydınlatma, gölgeleme) bina otomasyon ve kontrol sistemleri (BMS) bağlamındaki işlevselliğinin hızlı bir şekilde analiz edilmesine ve potansiyel enerji tasarrufu imkanlarının ve yatırım maliyetinin amorti edilmesi için gereken sürenin tahmin edilmesine olanak sağlar. Söz konusu araç, binanızın BOKS Enerji Performansı Sınıflandırmasını EN 15232-1:2017 standardına göre değerlendirmektedir. Başlıca işlevleri şu şekilde sıralanabilir:
- Mevcut bir BMS'in güncel halinin devralınması ve kontrol fonksiyonlarının A'dan D'ye kadar olan enerji performans sınıflarına tahsis edilmesi
- Modernizasyon sonrası BMS’in yeni durumunun belirlenmesi ve iyileştirilmiş kontrollerin A - D enerji performans sınıflarına tahsis edilmesi
- Yıllık potansiyel enerji tasarrufu miktarının belirlenmesi ve ilgili para birimi cinsinden gösterilmesi
- Maliyetin geri dönüş süresi hakkında bilgi temin etme
- İsteğe göre talep edilen belgelerin hızla oluşturulması
Verimliliği yeni standardınız haline getirin
ISO 50001 standardının sağladığı önemli faydalar arasında enerji akışlarının ve enerji tüketiminin sistematik olarak değerlendirilmesi ve bunun yanında, tekrar belirlenebilecek temel performans göstergelerini kullanarak enerji verimliliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi de bulunmaktadır. Ayrıca, şirketlerin verimliliğe yönelik alacakları önlemlerdeki önceliklerini ekonomik kriterlere dayalı olarak daha iyi belirlemelerini sağlamaktadır. Şeffaflığın artması, şirketlerin yeni ortaya çıkmakta olan enerji tasarrufu sağlayıcı teknolojilerin başarısını daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır.
İlerlediğiniz yol boyunca size eşlik ediyoruz
Enerji İzleme ve Enerji Kontrolü konseptleri ile mevcut şirket süreçlerini şeffaf hale getirmek büyük önem taşır. Bu konseptler, enerji tasarrufu konusundaki potansiyelleri sürekli olarak tespit etmeye, buna yönelik optimizasyon çözümlerini tanımlamaya ve alınacak önlemlerin uygulamaya konmasına olanak tanır.
Enerji yönetim sisteminin kurulumu ve tescil edilmesi, ileri seviyede bir enerji dengesine ulaşılmasını sağlayarak çevresel anlamda da olumlu bir etki yaratır. Uzmanlarımız, enerji verimliliği yolculuğunuz boyunca -işletmenizin büyüklüğünden ve hangi pazarda faaliyet gösterdiğinden bağımsız olarak – yanınızda bulunur. Siemens, 2012 yılında Almanya’daki TüV Rheinland tarafından ISO 50001'e uygun olduğu onaylanan çeşitli hizmetler aracılığıyla, kendi mükemmel mekanınızı yaratmanıza yardımcı olmaktadır. Enerji ile ilgili verilerinizi şeffaf hale getirin, çalışanlarınızı enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirin ve şirketinizde enerji verimliliğini arttırmaya yönelik tedbirler alın.