Devreye Alma
Odada internet imkanı yoksa (örn. bina inşaat halindeyse) bile, Akıllı Termostat'ı monte ederek adım adım sihirbaz yardımıyla temel konfigürasyonu tamamlamanız yine de mümkündür. Bunun ardından yönlendirici/ağ ve mobil telefon bağlantısı ikinci adımda son kullanıcı tarafından dahi yapılandırılabilir (iki adımlı devreye alma konsepti).
Kutu
Enerji Verimi
Akıllı Termostat enerji tasarrufu için farklı seçenekler sunmaktadır.
1. Yeşil Yaprak: Oda sıcaklığı enerji açısından optimize edilmediğinde bu gösterge kırmızı olarak görünür. Yeşil Yaprak haline dönüştürmek için bu göstergeye dokunmanız yeterlidir. Bunun ardından Akıllı Termostat enerji açısından optimize edilmiş şekilde çalışmaya devam edecektir.
2. Kendi kendine öğrenen kontrol algoritmaları: Akıllı Termostat iki kendiliğinden öğrenen kontrol algoritması kullanmaktadır (Optimum Başlatma Kontrolü ve Adapte Olabilen Kazanç Kontrolü).
3. Programlayıcı: Nihai kullanıcılar Akıllı Termostatın mümkün olduğunca verimli şekilde çalışmasını sağlamak için üç farklı programlayıcı ayar noktası arasından seçim yapabilirler (Konfor, Ön Konfor ve Ekonomi).
Özellikler
- 1. Optimum Başlatma Kontrolü, ısıtma sistemini tam zamanında açabilmek için bir odanın ısıtılmasının ne kadar süreceğini tespit eden bir kendiliğinden öğrenen algoritmadır. Bu daha düşük enerji tüketimi ve daha iyi konfor sağlar.
- 2. Adapte Olabilen Kazanç Kontrolü, ısıtma ekipmanına bağlı olarak oda sıcaklığının dinamik davranışını analiz eden bir kendiliğinden öğrenen PID kontrol algoritmasıdır. Her bina türü için, daha iyi döngü kontrolüne ulaşmak amacıyla parametreleri optimize eder. Bu enerji tüketimini azaltır ve konforu iyileştirir. Sonucunda, Akıllı Termostat odanın özelliklerini bir günden kısa sürede öğrenir ve herhangi bir insan müdahalesine gerek duymadan kendini hızla duruma adapte eder.
Aşağıdaki sensörler entegre olarak sunulur:
- Kullanıcılara iç mekan hava kalitesi seviyesi hakkında bilgi veren iç mekan hava halitesi sensörü.
- Kontrol ve takip amaçları için nem sensörü.
- Maksimum sıcaklık konforu sağlayan sıcaklık sensörü.
- İnsanların varlığını algılayan ve kullanıcı müdahalesi olmadan cevap veren varlık dedektörü (PIR) ve yakınlık sensörleri.
- Ekranın ideal şekilde okunaklı olması için ışık sensörü.
Entegre varlık dedektörü odadaki hareketi yaklaşık 8 metre mesafeye kadar algılayabilir. Küçük hayvanlar algılanmaz. Varsayılan ayar olarak, Akıllı Termostat insanlar algılandığında çalışma modunu "Ekonomi"den "Konfor"a alacaktır. Bu fonksiyon devre dışı bırakılabilir. Buna ek olarak, insanlar algılandığında, Akıllı Termostat ekranı AÇIK konuma getirir ve sıcaklığı gösterir.
Montaj ve Kablo Tesisatı
Çok fonksiyonlu girişe ikiye kadar uzaktan sensör bağlamak mümkündür. Konfigürasyona bağlı olarak, Akıllı Termostat odayı ya uzaktan sıcaklığa (dahili sensör devre dışı bırakılır) ya da uzak ve dahili sensörlerin ortalama sıcaklığına göre kontrol eder. Ancak, tek bir Akıllı Termostat birden fazla odayı aynı anda kontrol edemez. Bu durumda, çok sayıda Akıllı Termostat'ın tek tek her odaya monte edilmesi gerekmektedir. Uygulamanın aynı anda 12 adet Akıllı Termostat'ı kontrol edebileceğini de göz önünde bulundurunuz.
Sorun Giderme
Mobil Uygulama
Bu durum muhtemelen Akıllı Termostatın programlanan "Ekonomi" modu çalışırken odaya birinin girdiğini algılamasından kaynaklanır. Bu durumda, Akıllı Termostat bir sonraki programlanan mod başlayana kadar otomatik olarak "Ekonomi"den "Konfor" moduna geçiş yapar. Ancak otomatik değiştirme özelliğini "Gelişmiş ayarlar"da "Odada varlık algılamasını etkinleştir" seçeneğini devre dışı bırakarak kapatabilirsiniz.
Kurulum
Kurulumu yapan kişinin veya nihai kullanıcının saat dilimi ayarlarını (varsayılan: GMT) başlangıç sihirbazını kullanarak ("Gelişmiş ayarlar"da) yapılandırması gerekmektedir. Akıllı Termostat bir WLAN yönlendiricisine bağlanmışsa, tarih ve saat bilgileri otomatik olarak buluttan kaldırılarak Akıllı Termostat'ta depolanacaktır. Bağlantı aniden kesilecek olursa, yerel cihaz bilgiler sonradan bulutla senkronize edilene kadar bu kaydedilen saat ve tarih ayarlarını kullanmaya devam edecektir.
Kurulumu yapan kişinin veya nihai kullanıcının saat dilimi ayarlarını (varsayılan: GMT) başlangıç sihirbazını kullanarak ("Gelişmiş ayarlar"da) yapılandırması gerekmektedir. Akıllı Termostat bir WLAN yönlendiricisine bağlanmışsa, tarih ve saat bilgileri otomatik olarak buluttan kaldırılarak Akıllı Termostat'ta depolanacaktır. Bu zaman programlayıcının Akıllı Termostat'ta çalışmaya devam etmesini sağlar. Ayarlar sonradan WLAN bağlantısı tekrar mevcut olduğunda senkronize edilecektir.
"Otomatik" modu açtığınızda, Akıllı Termostat tercihlerinize göre programlayıcı ayarınızı takip edecektir. "Otomatik" modu kapatmak istiyorsanız, tek tıkla "Manuel" moda geçebilirsiniz (tam tersi de mümkündür). "Manuel" modda, evinizin sıcaklığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Akıllı Termostat ekranında ve uygulamanın ana sayfa ekranında tüm butonlar görünür durumdadır.
Akıllı Termostat'ın sahibi sizseniz, "Özel WLAN"ı seçmeniz yeterlidir. Bu "Ayarlar" menüsünde WLAN bağlantısını değiştirmenize ve "Gelişmiş ayarlar"a doğrudan erişebilmenize imkan tanıyacaktır.
Bir hizmet sağlayıcısı veya tesis müdürüyseniz, lütfen "Yönetilen WLAN"ı seçin ve bir parola belirleyin. Bu durumda, WLAN bağlantısı ve "Gelişmiş ayarlar" (örn. optimizasyon parametreleri) parola korumalı olur ve sadece "Gelişmiş ayarlar" menüsü altından hizmet sağlayıcısı ya da tesis müdürü tarafından değiştirilebilir.
Hesabınızın e-posta adresini değiştirmek istiyorsanız, öncelikle support.climatixic.ch@siemens.com adresini kullanarak bulut destek ekibiyle görüşmek suretiyle eskiden kayıtlı olan e-posta adresinizi Akıllı Termostat'tan sıfırlamanız gerekecektir. Bunun ardından yeni bir hesap oluşturarak ve uygulamanızı Akıllı Termostat ile eşleştirerek bu prosedürü baştan başlatabilirsiniz.