Otomatik sigortalar
Elektrik ekipmanını hasara karşı korumak
Elektrik tüketicilerinin sayısı, buna bağlı olarak da elektrik sistemlerinin üzerindeki yük giderek artıyor. Aşırı yük ya da kısa devre durumunda otomatik sigortalar (MCB) bağlı akımı güvenli bir şekilde kesiyor ve böylece elektrik sistemlerini ve cihazları hasara karşı güvenilir bir şekilde koruyor. SENTRON portföyündeki otomatik sigortaların montajı ve kurulumu çok kolay. Cihazlar tek tip tasarıma sahip ve geniş aksesuar yelpazesi sayesinde pek çok fonksiyona sahip olacak şekilde genişletilebiliyor. Endüstriler, binalar ya da altyapı… Her bir farklı uygulama için en doğru otomatik sigortayı geniş portföyümüzde bulabilirsiniz.
Yangın tehlikesi: Aşırı yük ve kısa devre
Yangınların yarısından fazlası elektrikli ekipmandan kaynaklanıyor. Aşırı yük ve kısa devreye karşı koruma sağlayacak uygun önlemler yoksa, kablolar aşırı ısınıp ciddi düzeyde maddi zarara neden olabiliyor: yangın, sistem arızası ya da elektrikli cihazların ve makinelerin yüksek maliyetli hasarı. Olası bir arızada ilgili devrelere ya da sistem bileşenlerine giden enerjiyi otomatik kesecek uygun cihazların kullanılması, uluslararası standartlar ve kurulum gereklilikleri açısından bir zorunluluk olarak kabul ediliyor.Elektrik sistemleri üzerinde yeni yükler
Birden çok elektrik tüketicisinin aynı devreyi aynı anda kullanması ve izin verilebilir maksimum akım seviyelerinin aşılmasıyla, aşırı yük akımları meydana gelebiliyor. Öte yandan, faz ve nötr iletkenleri arasında oluşan istenmeyen iletimler yani kısa devre oluşabiliyor. Anahtarlama sırasında hatalı bir işlem, montaj hataları ya da yıldırım, deprem, sel gibi doğa olayları sonucunda kısa devreler ve aşırı yük akımları aniden oluşabiliyor. Ancak eski kablolardaki izolasyon hataları, priz bağlantıları ya da kablo kopması gibi nedenlerle kademe kademe oluşan arızalara daha sık rastlanıyor.
|
Aşırı yük ve kısa devre riski, özellikle elektrik sistemlerinin ve ekipmanın düzenli denetlenmediği konutlarda ve fonksiyonel binalarda daha yüksek oluyor. Giderek artan elektrikli cihaz sayısı da sorunu daha da büyütüyor: Eskiden ortalama bir evde en fazla 8 adet elektrikli cihaz varken, bugün bu sayı 50’yi aşıyor. Fotovoltaik sistemler ya da elektrikli araçların şarjı gibi dağıtık enerji üretim sistemleri, bundan belki de onlarca yıl önce kurulmuş elektrik şebekelerinin üzerine yepyeni yükler bindiriyor. Kuruldukları dönemlerde o zamanın en yeni teknolojileri kullanan bu şebekeler için artık daha kapsamlı koruma önlemleri gerekiyor. Aynı durum endüstriyel ortamlar için de geçerli: Sadece birkaç saniyelik enerji kesintisi bile üretim hatlarını durma noktasına getirebiliyor, otomasyon sistemlerini durdurabiliyor ya da üretim halindeki bir parti ürünün tamamını tehlikeye atabiliyor. İşte bu nedenle, özellikle de otomatik operasyon süreçlerinin kullanımı bu kadar yaygınlaşırken, elektrik arızalarına ve kesintilerine karşı endüstriyel sistemlerin önleyici bir şekilde korunması çok önemli.
SENTRON portföyündeki otomatik sigortalar (MCB)
SENTRON portföyündeki otomatik sigortalar, otomatik sistemler içeren binaların ve endüstriyel enerji temini sistemlerinin (örneğin otomotiv ve yarı-iletken endüstrisindeki ya da veri merkezlerindeki) artan ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunlar, konutlara ya da fonksiyonel binalarla kıyasla, şebeke topolojisi ve operasyonu açısından genellikle daha kapsamlı ve karmaşık oluyor. Bu gibi bina ve tesislerde ekonomik kayıpların önüne geçmek için, birbiriyle koordinasyon içinde çalışan cihaz kombinasyonları kullanılarak elektrik arızalarının ve üretimin durmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Otomatik sigortalarımız kısa devre ve aşırı yük durumlarında kabloları ve telleri koruyor; ayrıca anahtarlama cihazları için yedek koruma ve yarı iletken koruması sağlıyor. Dolayısıyla endüstride ve altyapılarda uçtan uca koruma sistemlerinin temel bir bileşeni olarak görev yapıyor.
Doğru kombinasyon
Otomatik sigortaların temel amacı, elektrik sistemlerindeki kablo ve telleri izlemek ve korumaktır. Aynı zamanda bu sigortalar, kaçak akım koruma röleleri (RCCB) ya da aşırı akım korumalı kaçak akım röleleri (RCBO) ile birlikte kullanıldıklarında insanları da elektrik çarpmasına karşı korumaya yardımcı oluyor. 5SY otomatik sigorta ile 5SM6 ark hatası algılama rölesinin (AFDD) bir arada kullanımı, fonksiyonların daha da artmasını sağlıyor. Tüm kombinasyonların genel özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.
SENTRON portföyündeki otomatik sigortaların güçlü yönleri – Avantajlarınız
- Kolay kurulum ve bağlantı
- Her ürüne uygun ek bileşenler
- Uyumlu tasarım
- Ergonomik cihazlar
Dikkatli olmakta fayda var
Ancak elektrik sisteminin bütününe yönelik akıllı ve uçtan uca bir koruma anlayışı sayesinde, maddi varlıklar ve sistemin tamamı güvenilir bir şekilde korunabilir. Her yönden koruma sağlayan ve standartlara uygun çözümlerimizi, katma değerli süreçlerinizin her aşamasındaki ihtiyaçlarınıza uygun şekilde, hızla ve kolayca devreye almanıza yardımcı oluyoruz. Daha fazlasını keşfedin.
Otomatik sigorta siparişi için
Farklı her bir ihtiyaç için doğru çözüm
Öğrenin, seçin ve sipariş verin: SENTRON portföyündeki otomatik sigortalar hakkında detaylı teknik bilgileri Endüstri Mağazası’nda bulabilirsiniz. Aşırı yük ve kısa devreye karşı size özel çözümlerin sadece birkaç tık uzağındasınız.