Elektrik kesintilerini en aza indirin, yenilenebilir enerji üretimi teşvik edin ve şebekenizin verimliliğini artırın

-
Spectrum Power çalışırken dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca insanı aydınlatıyor
Birden fazla ihtiyaç için açık ve ölçeklenebilir
Siemens'in şebeke kontrol sistemleri her tip talebi karşılar. İletim ve dağıtım alanlarında yerel yönetimler ya da çok amaçlı tesisler ile endüstri için enerji üretimi, portföy optimizasyonu ve demiryolu elektrifikasyonu çözümleri sunuyoruz. Servis odaklı mimari (SOA) ve güçlü bir dizi uygulamayla sizi bugünden destekliyor ve yarının belirsizlikleri için ölçeklendiriyoruz.Güç mücadelesini yönetmek
Çeviklik, daha hızlı dönen bir dünyada herhangi bir enerji kaynağı sistemini verimli, güvenilir ve sürdürülebilir tutmanın anahtarıdır.
Siemens, kamu hizmetlerinin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu biliyor. Merkezi yapıdan çıkma ve dijitalleşme, enerji dünyasını her zamankinden daha hızlı bir şekilde değiştiriyor. Bu nedenle, yüksek düzeyde enerji güvenilirliği ve maliyetlerin düşürülmesi, akıllı sayaç bilgilerine dayalı hızlı hata tespiti, ağ genelinde volt/VAr optimizasyonu ve elektrik kesintisine karşı önlemler sunan şebeke kontrol çözümleri geliştiriyoruz. Modern kullanıcı etkileşiminden yararlanın. İhtiyacınız olan bilgiyi ihtiyaç duyduğunuz anda alın ve doğru zamanda doğru kararı verin. İşinizi hem bugün hem de gelecekte verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütün.
Spectrum Power her tip talebi karşılıyor
İletim ve dağıtım alanlarında yerel yönetimler ya da çok amaçlı tesisler ile endüstri için enerji üretimi, portföy optimizasyonu ve demiryolu elektrifikasyonu çözümleri sunuyoruz. Neye ihtiyacınız varsa, Spectrum Power'ın çözümü var.
Elektrik kesintileri gerçek bir tehdittir
Siemens, iletim şebekesi operatörleri için çözüm odaklı, entegre bir portföy hazırladı. Bu portföy, uzun mesafeli iletim, yenilenebilir şebeke entegrasyonu ve güçlendirilmiş şebeke stabilitesine odaklanan, verimli ve güvenilir güç kaynağı için ürünler ve çözümler içerir.
Gelişmiş iletim yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin
Daha fazla enerji kaynağı, daha fazla veri, daha fazla zeka
Bu zorluklarla başarıyla yüzleşmenizi sağlıyoruz. Siemens, bir sonraki güç kontrol sistemi çağına girdi: Spectrum Power™ Gelişmiş Dağıtım Yönetim Sistemi (ADMS). Akıllı sayaç bilgilerinden ve IoT'den maksimum faydayı sağlamak için dağıtım SCADA, kesinti yönetimi ve gelişmiş arıza ve ağ analizini (hepsi Ortak Kullanıcı Ortamında (Common User Environment) gerçekleştirilir) entegre eder. Dağıtım şebekenizin bugün ve gelecekteki yönetimi için sağlam bir temelden yararlanabilirsiniz.
Daha fazlasını öğrenin
Kazancınızı maksimize edin
Portföyünüzü optimize edin ve dağıtılamaz kaynaklarınızı tahmin edin. Onları pazara getirin ve kazancınızı maksimize edin. Piyasa sonuçlarını minimum maliyetle uygulayın.
Spektrum Power jROS, ortak bir platformdaki bir uygulama grubudur. Çeşitli matematiksel optimizasyon ve tahmin algoritmaları içerir. Avrupa ve dünyada farklı pazarlarda kanıtlanmıştır ve halen operasyonda aktifler. Kullanıcı dostu modern bir kullanıcı arayüzü kolay kullanım ve hızlı uygulamayı destekler.
The Spectrum Power jROS tool includes:
- Elektrik ve akaryakıt piyasalarında kaynakları tahmin etmek ve planlamak, üretim ve ticaret faaliyetlerini gerçekleştirmek için entegre bir platform
- Spektrum Power jROS / RO çift taraflı ve spot piyasalardaki kaynakların (su, yakıt) ve optimal sözleşmelerin (elektrik, yakıt) ay öncesi ve yıl boyunca optimizasyonu için kaynak optimizasyonu. Yenilenebilir enerji üretiminin enerji üretimindeki payı gittikçe yükseliyor, bununla birlikte piyasaların hareketli yapısından kaynaklanan zorluklarla da mücadele edilmesi gerekiyor. Bu durumun üstesinden gelmek için stokastik optimizasyonda bir genişleme faydalı bir seçenek olarak öne çıkıyor.
- Spectrum Power jROS / HTC Hydro Therma Coordinaton, gün öncesinde ya da haftaya dair hidrotermal (kojenerasyon) enerji üretim sistemlerinin programlanması için gerekli projeksiyonu sunar.
- Spectrum Power jROS / STWPF Short Term Wind Power Flow, rüzgar enerjisi üretiminde gün öncesinde ya da haftaya dair tahminlerin doğru şekilde yapılmasına yardımcı olur.
- Spectrum Power jROS / STLF Short Term Load Forecast, gün öncesi ya da haftaya dair üretimi önceden tahmin edilemeyen yüklerin ve yenilenebilir enerji üretim kaynaklarının tahmini görevini üstlenir.
Tüm ürünler için tek bir sistemle maliyetten tasarruf edin
Yerel yönetimler ve birden fazla fonksiyonu yerine getiren yardımcı kurumlar, enerji piyasası serbestleşmesi ve sürdürülebilirliğe yönelik baskıların artması nedeniyle sayıları yükselen belirsizlikleri yönetmelidir. Bir şirket olarak değer yöneliminizin çevre ve iklim koruması ile uyumlu olması gerekir. Aynı zamanda, güvenilir ve güvenli güç, gaz, ısıtma, soğutma ve su temini sağlamak için her zamankinden daha fazla baskı altındasınız.
Spectrum Power, en gelişmiş planlama ve analiz araçlarıyla ve aynı zamanda yenilenebilir enerjinin kesintisiz entegrasyonuyla birden fazla ürünü destekler. Tüm tedarik alanları için sayısız fonksiyon sunar.
- Elektrik, gaz, su ve bölgesel ısıtma için güvenilir tahminler ve gerçeğe uygun uygulamalar
- Sızıntı tespiti ve su deposu yönetimi gibi gelişmiş uygulamalar
- İşletme maliyetlerini minimize etmek ve yüksek kaliteyi sağlamak için su temini yönetimi
- Kesintisiz temini sağlarken satın alınabilir rezervleri, yükleri ve kendi üretimini göz önünde bulundurarak satın alımların optimum kullanımı için gazın yük yönetimi
- Mevcut kontrol merkezlerinin çoklu kullanım için tek bir birleşik çözümde birden fazla amaç için birleştirilmesi
Faydalar:
- Ağın, talebin ve arzın daha iyi tahmin edilebilirliği sayesinde daha yüksek planlama güvenilirliği
- Regülasyon gerekliliklerinin yanı sıra, birleşme ve üçüncü taraf hizmetleri ile etkin bir şekilde başa çıkmak için yetkilendirilmiş kuruluşlar
- Operasyonel ve sözleşmeden doğan maliyetleri en aza indirirken artan istikrar ve arz kalitesi
Elektrikli demiryolları daha verimli
İster toplu taşıma ister ana hat olsun, dünya çapındaki taşımacılık hizmetleri sunan kurumlar işlerini optimize etmek zorunda kalırken, aynı zamanda çekiş için gereken enerji kaynağı ve istasyonların sorunsuz ve güvenilir çalışmasını sağlama zorluğuyla karşı karşıya kalmaktadır. Spectrum Power™, çekiş için gereken enerji kaynağınızın sorunsuz, güvenilir ve ekonomik çalışmasını sağlar.
Spectrum Power SCADA paketi, en yüksek güvenlik, emniyet ve kalite standartlarında güvenilir bir enerji kaynağı sağlar. Kapsamlı bir uygulama seti, enerji sistemini acil durumlara karşı sürekli olarak güçlendirmenize yardımcı olur:
Spectrum Power
- Artan istikrarlı yapıyla enerji arzı kalitesinin yanında en üst seviyede güvenlik, emniyet ve kalite standartları sağlar
- proeses elemanı imha kilidine sahip akıllı kilitleme ve anahtarlama prosedürü yönetimini içerir
- ağ modeli ve durum tahmincisi, yük dağıtımı ve reaktif güç akışının kapalı döngü optimizasyonu ile demiryolu operatörlerinin sistemlerini acil durumlara dayanacak şekilde hazırlamalarına yardımcı olur
- minimum işletim ve sözleşme maliyetlerini güvence altına alır
Üretimde maksimuma ulaşmak için güvenli enerji tedariki
- havalimanları, sanayi siteleri ile madencilik, kağıt ve kağıt hamuru, petrol ve gaz, kimya ve çelik gibi endüstriler için güvenli bir enerji kaynağı sağlayarak maksimum enerji üretim verimini garanti eder
- Standart, sağlam, güvenli ve kullanımı kolay bir teknolojiye sahiptir
- azaltılmış TCO için akıllı veri mühendisliğini içerir
- Değiştirilebilir yük ve enerji üretimi ile mevcut enerji sözleşmelerinden en uygun şekilde yararlanılmasına olanak sağlar
- endüstriyel otomasyon dünyasına tam erişim için OPC gibi standart arayüzleri içerir
Doğru dengeyi bulun
Bir enerji piyasasını işletmek, kamunun, piyasa katılımcılarının ve pazar operatörünün karmaşık çıkarlarını dengelemek anlamına gelir:
- Kamu çıkarları, elektrik enerjisi arzının güvenilirliğini ve en düşük piyasa fiyatına yönelik makroekonomik talebi içerir.
- Pazar katılımcılarının yatırımlarını optimize etmeleri, operasyonel verimliliği arttırmaları ve yüksek oranda doğru bilgiye zamanında erişebilmeleri gerekir.
- Pazar operatörleri, karmaşık işlemlerin yürütülmesinde yüksek düzeyde etkili olmalı, pazar kurallarının ayarlanmasında esnek olmalı ve pazar yüksek oranda kullanılabilir piyasa işlemleri sunarken şebeke güvenliğini koordine etmede uzman olmalıdır.
Siemens, Spectrum Power Energy Market Management (EMM) ile pazar operatörlerinin doğru dengeyi bulmalarına yardımcı olur. Sistem, en son denge fiyatını bir dizi modüler, yüksek performanslı bileşen ve motorda barındırmaktadır.
EMM'nin merkezinde, Security Constrained Unit Commitment yazılımını temel alan bir pazar denge fiyatı motoru bulunur. Dahili esneklik, aynı pazar denge fiyatı motorunun gün öncesi ya da gerçek zamanlı pazar gibi birden fazla yapıda kullanılmasını sağlar. Hem operatör hem de katılımcılar, güvenli bir web portalı olan Market Participant Interface arabirimi aracılığıyla etkileşimde bulunur.
The components of Spectrum Power™ EMM are best deployed as an integrated solution; however, each can be individually applied to an existing market management system to preserve investments already made in your systems.
Faydalar:
- Operatörlerin ihtiyaçlarıyla eşleşir
- Üst seviye modüler çözüm
- Düşük pazar fiyatları
- Optimize edilmiş iş süreçleri
- LMP tabanlı merkezi pazarlar için artan şebeke güvenilirliği
Şebeke operasyonunuzu değerli bilgilerle geliştirin
Büyük Veri’nin sizin için çalışmasına izin verin
Akıllı şebeke uygulamalarından ve IoT'den değerli bilgilerle şebeke operasyonunuzu geliştirin. Spectrum Power ve EnergyIP'nin Siemens entegre platform yaklaşımı ile her iki dünyayı bir araya getiriyoruz.
Sizin için yararları arasında bulunan, örneğin arızaların daha hızlı tanımlanması ve konumlandırılması için akıllı sayaçlardaki değerli bilgilerden yararlanın. Kısalan kesinti süreleri ile müşteri memnuniyetinizi arttırın.
Alçak gerilim şebekeniz hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Buradan alabilirsiniz. Siemens EnergyIP şebeke uygulama platformu, şebeke hiyerarşisini tam olarak dikkate alarak, milyonlarca servis noktasından gelen AMI verilerine dayanır. Detaylı alçak gerilim dağıtım düzeyi tahminleri sağlamada öne çıkan Load Forecasting (Yük Tahmini) gibi çeşitli analitik uygulamaları sağlar.
EnergyIP Uygulamaları
Etki alanına özgü süreçleri ve geleceğe dönük karmaşık kullanım durumlarını tam olarak destekleyen bir enerji endüstrisi veri modelinden destek alın ve kapsamlı bir dizi güçlü uygulama sunun. EnergyIP uygulamaları, neredeyse gerçek zamanlı olarak milyonlarca dağıtık şebeke varlığı ve akıllı cihazlardan gelen verileri işler. Böylece şebeke optimizasyonu, dağıtık enerji kaynakları yönetimi, varlık yönetimi, gerçek müşteri etkileşimi ve enerji pazarına katılım için yeni yaklaşımları destekler. EnergyIP ile standart iletişim protokolü arayüzleri üzerinden, şebeke varlıklarınız için kolay ve güvenli IoT bağlantısından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, en gelişmiş analitik uygulamalarla nesnelerin interneti çözümlerinde toplanan verilerin zenginliğinden ek bir değer elde edebilirsiniz.
EnergyIP Uygulamaları - MindSphere’den güç alıyor
Sermaye harcamalarını (CAPEX) azaltmak ve işletme giderlerini (OPEX) optimize etmek mi istiyorsunuz? Pazara hızlı bir şekilde girmeniz mi gerekiyor? İşte bu nedenle, EnergyIP uygulamalarının Siemens'in açık, bulut tabanlı IoT işletim sistemi MindSphere tarafından desteklenen ve SaaS modeliyle sunulan bir seçeneği de mevcuttur. Cazip kullanım başına ödeme modelleri, düşük riskle birlikte hızlı dağıtım, gelişmiş güvenlik ve olağanüstü bir iş değeri sunar.
Dijitalleşme dünyamızı değiştiriyor. Modern toplumlar bir dizi kritik altyapıya bağlı, fakat bunların hiçbiri diğer tüm unsurların çalışmasını sağlayan enerji arzından daha kritik değil. Çünkü dijitalleşme nedeniyle siber saldırılar daha yaygın hale geliyor ve siber güvenlik eğitimi, varlıkların güvende tutulmasının ve korunmasının önemli bir parçası haline geliyor. Locked Shields, dünyanın en büyük ve en karmaşık uluslararası teknik siber savunma çalışmasıdır. Siber savunma tatbikatı yıllık olarak NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (NATO CCDCOE) tarafından organize edilmektedir. NATA CCDCOE Direktörü Merle Maigre ile yapılmış röportajı izleyin.
Siemens olarak siber güvenlik konusunda lider bir şirketiz. Ürünlerimizin güvenliğini ve müşterilerimizin altyapılarını daha da güvenli hale getirmek için sunduğumuz danışmanlık hizmetlerimizin kalitesini sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. Locked Shields çalışmasını ilk elden deneyimliyoruz ve bu tüm siber güvenlik seviyelerinde nasıl daha iyiye ulaşabileceğimiz konusunda bizlere fikir veriyor. Siemens Digital Grid'de, bir elektrik şebekesine yapılan büyük siber saldırıların simüle edildiği bu strateji oyununa başarıyla katıldık. Verimli ve güvenli elektrik şebekesi operasyonları için yazılım platformumuz olan Spectrum Power ve trafo merkezlerinde yaygın olarak kullanılan uzak terminal üniteleri SICAM A8000 ile bu çalışmanın bir parçasıydık.
4000 sanallaştırılmış sistemde 2500'ün üzerinde saldırıya karşı koyduk. Dünyanın en büyük ve en karmaşık uluslararası canlı siber savunma çalışması olan Locked Shields 2018'e yaklaşık 30 ülkeden 1000'in üzerinde uzman katıldı.
Enerji kaynağı altyapınızın en iyi şekilde korunmasını nasıl sağlayabilirsiniz?