Güvenilir buhar türbinleri
10 kW’dan 1900 MW’a kadar buhar türbinleri
Buhar türbinleri teknolojisindeki yüz yılı aşkın deneyimi ve sürekli gelişimiyle Siemens bir numaralı iş ortağınızdır. Tüm dünyada devreye alınan 120 bini aşkın buhar türbinimiz, güvenilir ve deneyimli bir iş ortağı olduğumuzu kanıtlıyor. Buhar türbinlerimiz kompresörler ya da pompalar için jeneratör sürücüleri ya da mekanik sürücüler olarak kullanılıyor. Pek çok kombine çevrim ve kojenerasyon santralinde ve endüstriyel uygulamalarda da önemli bir rol oynuyor. Buhar türbinleri aynı zamanda yenilenebilir enerji sektöründe de yaygın şekilde kullanılıyor. Enerji santrallerinden merkezi ısıtmaya, biyokütleye, atıktan enerji üretimine, deniz suyu arıtımına ya da güneş enerjili ısıtmaya kadar pek çok uygulama için Siemens buhar türbinleri hizmetinizde. applied in the renewable energy sector. Be it power generation plants, district heating, biomass, waste-to-energy, seawater desalination or solar heat: There is a wide range of applications for steam turbines made by Siemens.

Biyoenerji – Şeker fabrikalarında ya da diğer biyokütle yakıtlı santrallerde imalatı verimli ve geleceğe hazır hale getirmek
Elektrik enerjisi ve buhar tüketimi, şeker fabrikalarında ya da diğer biyokütle yakıtlı tesislerde en büyük maliyet kalemidir. Bunların optimizasyonu, masrafların kayda değer oranda azaltılmasını ve yüksek verimli santral operasyonunu sağlar. Canlı webinarımıza katılın ve Siemens’in varlık yönetimini optimize etmenize nasıl yardımcı olabileceğini görün.
Her enerji santralinin kalbi
Siemens Buhar Türbinleri dünya genelindeki pek çok enerji santrali için turbo makinelerin temel bileşenlerinden biridir. Bu türbinler jeneratör sürücüsü ya da pompalar ve kompresörler için mekanik sürücü olarak kullanılabiliyor. Tüm buhar türbinlerimizdeki modüler tasarım yüksek esneklik, emre amadelik ve kısa sürede pazara sunum sağlıyor.Tedarik kapsamı
Buhar türbinlerimiz özelleştirilmiş buhar türbini tasarımı için standart bir modüler sisteme göre tasarlanıyor. Bu da üretimde azami esneklik ve ürünlerimizde güvenilirlik ve emre amadelik sağlıyor. Su buharı döngünüzün kapsamlı değerlendirmesi ve analizinden sonra ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayan, işletmenize özel buhar türbinleri sunuyoruz.
Kesintisiz teknolojik gelişme
Buhar 4.0 – Kritik üstü buhar koşullarında kullanılabilecek buhar türbinleri
Ultra kritik üstü buhar koşullarında kullanılabilecek buhar türbinli enerji santrallerinin 20 yıl önce sunulmasından bu yana, projelerin çoğunluğu 600 MW’ın üzerindeki ünitelerde gerçekleştiriliyor. Bu santrallerde kullanılan turbo setlerde, yüksek basınç ve orta basınç genleşmesi ayrı türbin gövdelerinde konumlandırılıyor.
Yakın zamanda hayata geçirilen kömür yakıtlı buhar enerjisi santralleri finansman ilkeleri sayesinde, kritik üstü ve ultra kritik üstü buhar parametreleri daha düşük enerji üreten uygulamalar için de cazip hale geldi. Siemens, bu pazara hitap etmek üzere, 250-500 MW üretim aralığında da uygun maliyetli bir çözüm sunan, kritik üstü buhar koşullarına uygun bir kombine yüksek ve orta basınç türbinini piyasaya sundu.
Detaylı bilgi
SeaFloat - Yüzer buhar türbini
Yüzer enerji santrallerini diğerlerine ayıran en önemli özellik, tek parça olarak ve akıllı tak-çalıştır felsefesiyle neredeyse tamamen önceden kurulmuş halde teslim edilebilmeleridir. Yeni SeaFloat yüzer enerji santrali konseptlerimiz, ulusal şebeke ya da endüstriyel uygulamalarda enerji sıkıntısını azaltmak üzere mobil ve/veya kalıcı kurulumlarda kullanılabiliyor. Hareketlilik, esneklik, dağıtık enerji üretimi, daha kısa inşaat süreleri, güvenilir teknoloji, güçlü tasarım ve kolay bakım için optimizasyon özellikleri size fayda sağlıyor ve elde edeceğiniz katma değeri artırıyor.
SeaFloat enerji santralleri farklı gaz türbini seçenekleri ve Siemens buhar türbini SST-600 arasından seçim yapma imkanı sağlıyor.
Detaylı bilgi

Palm – CO2’yi düşüren bütüncül enerji konsepti
Fiber endüstrisinde giderek artan ambalaj ve kağıt hamuru talebinin yanı sıra, enerji ve hammadde maliyetlerindeki dalgalanmalar gibi pek çok zorluk da yaşanıyor. Kağıt ve ambalaj ürünleri üreticisi Palm ile birlikte bütüncül bir enerji konseptini kullanarak tesisin verimliliğini artıracağız. Bu çerçevede yeni bir kağıt makinesi üretim hattının elektrifikasyonunu ve en yeni nesil gaz türbiniyle donatılmış yeni bir enerji santralini de hayata geçireceğiz.