İmalatta üretim ve süreç optimizasyonu

Siemens CNC Üretim Yönetimi Yazılımı ile üretiminizi, süreçlerinizi yani sonuç olarak ürünlerinizi optimize edin.
Üretime gelince: Yüksek kaliteli parçaları kolayca, hızlı ve esnek bir şekilde üretme yeteneği, her üreticinin ulaşmak istediği bir hedeftir. Çözüm? Dijitalleşme
Üretimde dijitalleşme
Üretim sürecinizin kalitesi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Takım tezgahlarınızın şeffaf ve verimli olması size ne tür faydalı bilgiler getirir? Yoksa iyi uygulama örnekleri mi görmek istersiniz? O zaman doğru yere geldiniz, yazılım çözümlerimiz ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinin veya uzmanlarımızı dinleyin (konuşmalar).
Üretimdeki başlıca karmaşıklıkları yönetin ve faydalara odaklanın
Dijitalleşmeyle verimlilik artışı, maliyetlerde düşme ve sınırsız kalite artışı elde edebilirsiniz. Üretiminizi dört duvar arasında nasıl optimize edebileceğinizi keşfedin, üstelik kurulu sisteminizde bile.1. İş hazırlığı ve uygulama
İyileştirmeye ofisinizden başlayın
NC programlarınızı ve takımlarınızı oluşturmanıza, yönetmenize ve optimize etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış Siemens çözümleriyle iş parçalarını hazırlama ve yürütme yeteneğinizi artırın.
Siemens'in SinuTrain ve VNCK çözümleriyle üretimde kesintilere yönelik olarak NC programlarınızı doğrudan ofisinizden oluşturabilir ve kontrol edebilirsiniz. VNCK, NC programınızın simülasyonunu bir CAM ortamında ve makinelerinizin 3 boyutlu dijital ikizinde çalıştırmanıza izin verir. Böylece gerçek ortamda bulunan makinelerinizde olabilecek hasar riskini azaltabilirsiniz. Bu, pahalı test parçalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve ilk bölümden üretime başlamanızı sağlar.
NC programınızı kontrol ettikten sonra Manage MyPrograms ile ofis ortamından gerçek makine ortamına güvenle geçebilirsiniz. Bu çözüm, USB depolama aygıtlarının karışması, izinsiz değişiklik yapılması, çökme ya da virüs yayma ihtimalini azaltmasıyla da fayda sağlar.
Sonuç olarak, Manage MyTools ile üretime hazır olursunuz. Bu çözüm, uzun vadede maliyetlerden tasarruf etmenize yardımcı olurken, takım stoğunuza ve verilerinize eksiksiz bakış sağlayan bir takım yönetim sistemidir.
2. Üretimde verimlilik ve esneklik
Daha az zamanda daha fazla üretim
Tesislerinize net bir genel bakış sağlayacak ve üretim süreçlerinizin ve üretiminizin kontrolünü tamamen elinize almanızı sağlayacak yazılım çözümleri ile küresel çaptaki rekabetçi üretimin baskılarına karşı koyun.
Siemens’ in size sunduğu bulut tabanlı bir çözümü ya da lokal veri toplamanın avantajlarını kullanabilirsiniz.
Bulut tabanlı MindSphere Analyze MyPerformance /OEE-Monitor çözümü, nerede olursanız olun OEE performansını tam şeffaflığıyla veren güçlü bir araçtır. Eğer lokal seviyede çalışan bir araca ihtiyaç duyarsanız; mevcut makine durumlarını analiz etmenizi ve kendi KPI'lerinizi ayarlamanızı sağlayan fabrika çapında bir performans analiz yazılımı olan Analyze MyPerformance’ı seçebilirsiniz.
Bu iki çözümle verilere kolayca erişebilecek ve nerede olursanız olun makinelerinizin ne yaptığını bilebileceksiniz. Daha hızlı, daha verimli ve daha esnek üretim için.
3. Makine kullanılabilirliği
Duruş sürelerine elveda deyin
Doğru öngörüler sayesinde geleceğe bakabilir ve tesislerinizde makine kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırabilirsiniz.
Makine verimliliğinizi artırmanıza olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözüm olan Manage MyMachines ile gelen bu öngörüler, ilgili makine verileriyle makine verimliliği ve durumuna, geçmişine genel bir bakış sunar.
Manage MyMachines /Remote, takım tezgahlarınıza uzaktan, dünyanın her yerinden erişebilmenizi sağlar. Herhangi bir sorunun temel nedenlerini izlemek için kapsamlı arıza teşhisi ve düzeltici önlemler hemen kullanılabilir.
Siemens Analyze MyCondition, planlı ya da plansız bakımların neden olduğu arıza süresini lokal seviyede en aza indirmenizi sağlar. Kritik makine komponentleri sürekli izlenir ve değişimler görselleştirilerek size sunulur. Böylece makine komponentlerinizde çıkabilecek sorunları daha gerçekleşmeden tespit edebilirsiniz.
Her adımda daha hızlı problem çözümü ve makine kullanılabilirliği
4. İşleme süreçlerini iyileştirme
İşleme sürelerini hızlandırın.
Makinenizi geliştirmek, yüksek miktarda veri işlenmesini gerektirir. Bu, zaman alıcı ve maliyetli olabilir.
SINUMERIK Edge ile bulut ortamı ve tesisiniz arasındaki boşluğu kapatabilirsiniz. Tüm verileri lokal olarak önceden işlersiniz. Analiz ihtiyacı duyduğunuzda yalnızca temel veriler bulut platformuna aktarılır. Sonuçlar, nerede olursanız olun doğrudan bilgisayarınızda görülebilir.
Analyze MyWorkpiece /Toolpath ile NC kodunuzun kalitesini izleyebilirsiniz; örneğin sorun CAM sistemi ya da makinenin kendisinden kaynaklanıyorsa gerçek parçaların üretiminden önce bile kalite problemlerinin nedenlerini kolayca belirleyebilirsiniz.
Ayrıca Siemens’in Adaptive Control and Monitoring çözümü ile işleme hızını artırmak veya azaltmak için yükü otomatik olarak tespit edebilirsiniz. Böylece makine döngü süreleri önemli ölçüde azalır takımlarınızın ömrü uzar.
Siemens’in eksiksiz portföyü CNC Üretim Yönetimi Yazılımı, ürün tasarımından üretim uygulamalarına ve hizmetlerine kadar tüm ilgili değer zincirini kapsar. Bu bütünsel yaklaşımdan elde ettiğiniz şey, üretimde hız, esneklik, verimlilik ve kalitedir. Fabrika dijitalleşmesine yönelik bu bütünsel yaklaşımı tamamlamak diğer üçüncü parti uygulamaların yanı sıra, bulut tabanlı bir işletim sistemi olan MindSphere ekosistemindeki, dijital işbirliği odaklı bir platform olan Team Center'ın görevidir.