Tasarımdan tamamlanmış makineye hızlı ve esnek bir şekilde ulaşın

CNC Üretim Yönetimi Yazılımı: Mühendislikte artan üretkenlik
Makine üreticileri konsept makinelerin geliştirme aşamalarını giderek sanallaştırmakta ve paralel hale getirmektedir. Bunun ardında belirlenmiş pazar ve müşteri gereksinimlerine hızlı ve esnek bir şekilde yanıt verebilmek bulunuyor. Gerekli ön koşul ise ilk fikir aşamasından, hazır hale gelen makinenin devreye alınmasına kadar tüm dijitalleşme seçeneklerinin tutarlı kullanımıdır.
Makinelerinizin gelişimini nasıl daha verimli hale getirebilirsiniz?
Makine imalatı sektörünün iki temel hedefi vardır: İlk hedefi gelişimde verimlilik ve esnekliği sağlamaktır. Bu hedef, örneğin geliştirme süreci boyunca sanal ortamda çalışma ile gerçekleştirilebilir. İkinci hedef ise müşterilere yönelik üretimi dijitalleştirme sürecinde ek ürün ve çözümlerin geliştirilmesi ve/veya yeni iş modellerinin sunulması olarak karşımıza çıkar.Mühendislik süreçlerinde optimizasyon
Makine geliştirme sürecinde verimliliği ve üretkenliği artırın
Ürünlerinizi pazara hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde sunabilmek için gelen değişiklik taleplerine esnek bir şekilde yanıt verebilmelisiniz. Artan talepler arasında bağımsız makine konseptleri ve kısalan teslim süreleri öne çıkmaktadır. Bu yüzden mekanik ve elektriksel gelişim daha verimli hale gelmelidir.
Bu nedenle, makine için katma değer üretilmeli ve her zaman yüksek kalitede parça üretimi sağlanmalıdır.
Dijital ikiz, ihtiyaç duyduğunuz yüksek esnekliği size sağlar.
Geliştirme süreçlerindeki dijitalleşme, makine üreticilerini mevcut bir sanal makine modeli üzerinde gerekli tüm verileri önceden hazırlamaya yöneltiyor.
Sonuç; farklı uygulamalarla kullanılabilen makinelerinizin dijital ikizleri olarak karşımıza çıkıyor. Başlangıçta, makine konseptini oluştururken, sanal olarak devreye alma sırasında, satış tanıtımlarında, üretimde parça eklerken, güçlendirme ve servis hizmetlerinde... Bu konsept hem kalite hem de üretimde zaman tasarrufu ve iyileştirmeler sağlar.
CNC' nin sanal olarak devreye alınması, gerçek hayattaki devreye alma süresini kısaltır.
Siemens, NX Mechatronics Concept Designer ile makine geliştirme sürecini önemli ölçüde azaltıyor. Sanal devreye alma sayesinde, maliyet-yoğun bir süreç olan gerçek devreye alma aşamasından önemli oranda tasarruf sağlanabiliyor.
Bunun içinse sanal olarak oluşturulan makine modeli gerçek kontrol ünitesi olan SINUMERIK' e bağlanır. Makine fonksiyonları böylece neredeyse gerçek koşullar altında test edilebilir ve daha yüksek bir optimizasyon olanaklı hale gelir.
Sanal ortam sayesinde artan emniyet
Bu prosedür, makine üreticilerine maksimum emniyet sağlar. Devreye alma sırasında, sırasıyla çalıştırma aşamasında gerçek makineye gelebilecek olası zararlar önlenebilir. Bir başka avantaj da şudur: Makine operatörü, parça üretim programlarını sanal ortamda fakat neredeyse gerçek koşullar altında henüz erken bir aşamada test edebilir.
Makine üreticileri için Manage MyMachines
Manage MyMachines, makine durumundaki değişiklikleri mevcut üretim verileri ile geçmiş verilere de dayanarak geliştirilmiş hizmet süreçlerini destekler. Gerekli bilgi birikimine sahip uzmanlar olası hata nedenlerini bulabilir. Bu da yeni dijital iş modelleri oluşturmanıza olanak sağlar.Manage MyMachines için başlangıç paketi
MindSphere V3 üzerindeki Manage MyMachines için bir başlangıç paketi edindiğinizden ve dijital dünyaya girdiğinizden emin olun! MindApp ile üretimde şeffaflığı artırabilirsiniz. Ayrıca, takım tezgahları için performans yönetim sistemine dayanan yeni iş modelleri de geliştirebilirsiniz.
Amaç ne?
- Üç aylık "Manage MyMachines" başlangıç paketine üye olun
- İki paket arasında seçim yapabilirsiniz. MindSphere Value Plan, kayıt ücretleri ve bir günlük uygulama ile Manage MyMachines için yapılandırma desteği de dahil olmak üzere 10 makine için 3 veya 1 paket içeren tek paket
- İlk üç ayın ardından Manage MyMachines'in kullanım süresini kolayca uzatabilirsiniz.