Dijital Hareket Kontrol Servisleri

Üretiminizi dijitalleştiriyor ve optimize ediyoruz
Takım tezgahı üreticileri ve operatörleri dijital servislerimizi kullanarak kullanmadıkları potansiyeli belirleyebilir ve gereksinimlerini karşılayan, kendi yapılarına özel bir dijitalleşme stratejisi ile üretimlerini optimize edebilir.
Dijital dönüşümün anahtarı
Yeni teknoloji kavramları, esnek üretim, optimize edilmiş süreçler ve daha fazla makine performansı için pazarın artan talepleri hem üreticiler hem de operatörler üzerinde baskı oluşturuyor. Bu zorluklara yanıt: Dijitalleşmeye açık bir “Evet”. Anahtar: Bulut sistemlerine bağlı makinelerin dünyası için Siemens Endüstri Servisleri.Dijital dönüşümünüz için üç adım
Danışmanlık
Uzmanlarımız, şirketinizin dijitalleşme düzeyini belirlemek için sizinle birlikte çalışır ve ardından ihtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanmış bir dijitalleşme stratejisi geliştirir.
Uygulama
Gerekli donanım ve yazılımın kurulması, makinelerinizin, tesisinizin, üretiminizin ve ürünlerinizin dijital ikizlerini oluşturur ve devam eden veri analizi için temel sağlar.
Optimizasyon
Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka, verileri Genel Ekipman Verimliliğinizi (Overall Equipment Effectiveness - OEE) sürekli olarak geliştirmenize yardımcı olan değerli bilgilere dönüştürür.
Üretimi optimize edin - tüm değer zinciri boyunca
Daha fazla bilgi edinmek için videoları izleyin.
Geleceğiniz için ürün ve servislerimiz
Tüm potansiyeli belirleyin ve kullanmaya başlayın: Takım tezgahları üreticisi veya operatörü olarak, bulut sistemlerine bağlı bir makine dünyası için dijital servislerimizden faydalanabilirsiniz.
Potansiyelleri keşfedin
Hedef belirlemek ve üretiminizi optimize etmek için eylem alanlarını belirlemede sizinle birlikte çalışıyoruz. Gerekirse tesisiniz ve sistem mimarisi hakkında teknik bir inceleme yaparız. Bu, dijitalleşme için tüm potansiyelleri belirlememizi sağlar. Sonuç, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir dijitalleşme stratejisi ve uygulama için bir yol haritasıdır. Dijital dönüşümünüz burada başlıyor.
Dijital Dönüşüm Farkındalığı ve CNC Danışmanlığı
Dijitalleşme yol haritanızı geliştirin
Dijital dönüşüme hazır olun. Tesisinizde gerçekleştireceğimiz seminerimiz, dijital dönüşümün işletmeniz için sunduğu fırsatları ve olanakları belirlemenize yardımcı olur. Ek bir seminer modülü, kuruluşunuzdaki dijital teknolojiler hakkındaki anlayışınızı daha da genişletmenizi ve dijitalleşme yolunuzu şekillendirmeye aktif olarak yardımcı olur. Kapsamlı bir atölye programı ise danışmanlık servislerimizin kalbini oluşturmaktadır. Potansiyelinizi keşfetmek ve işletmenize özel dijitalleşme stratejinizi geliştirmek için sizinle birlikte çalışıyoruz.
Güvenilir bir eylem planı oluşturma
Bir Servis Olarak Dijitalleştirme Kontrolü ile veri tabanınızı kontrol ediyor ve donanımınızı değerlendiriyoruz. Makinelerinizin üretimde kullanılan BT sistemine en iyi şekilde bağlanmasını sağlıyoruz. Bunu yaparken standart ve ölçeklenebilir çözümlere güveniyoruz. Sonuç, sistemlerinizin dijitalleşme yeteneğini artırmak için bir uygulama planıdır.
Önkoşulları oluşturma
Dijitalleşme kontrolüne dayanarak, takım tezgahlarınızı en üst seviyeye yükseltiyoruz. Hem Siemens ürünleri hem de Siemens olmayan ürünler için yazılım güncellemeleri, donanım yükseltmeleri veya donanım iyileştirmeleri ile makine filonuzu dijitalleşmeye hazırlıyoruz.
Brownfield Bağlantı Servisi
Her türlü üretim tesisi için ağlar oluşturun
Kullanılabilir standart bir çözüm yoksa, üretim ağınızı daha üst düzey bir ağa bağlamak için bir ağ geçidi kullanırız - buna üçüncü taraf cihazlar, eski denetleyiciler ve otomasyon sistemleri dahildir. Hangi verilerin hangi üst düzey servis ve bulut sistemlerinde saklanacağına siz karar verirsiniz.
Dijital çözümlerin dağıtımı
Uygulama: Bir sonraki aşama Gerekli yazılım modüllerini kurar, gereksinimlerinize göre yapılandırır, test eder ve çalıştırırız. Ayrıca makinenizi daha üst düzey veri toplama sistemlerinebağlarız. Artık ihtiyaç duyduğunuzda verilerinize erişebilirsiniz. Bu şeffaflık daha fazla analize temel oluşturur. Eğitim programlarımız çalışanlarınızın yeni uygulamalardan en iyi şekilde yararlanmasını sağlar.
Optimizasyon faaliyetlerinin türetilmesi
Optimizasyon potansiyelini keşfedin ve genel ekipman verimliliğinizi (OEE) artırın. Örneğin OEE, üretimin sürekli optimizasyonunu sağlamak için bir izleme sistemi kullanılarak izlenir. Müşteriye özel gösterge tabloları geliştirmenize ve veri analizi gerçekleştirmenize yardımcı oluyoruz. Ayrıca, bu bilgileri avantajınıza kullanmanın ve böylece makinelerinizin servis ömrünü uzatmanın, maliyetten tasarruf etmenin ve kaliteyi artırmanın yollarını gösteriyoruz.
Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi
Makinelerinizi optimize etme potansiyelinden tam olarak yararlanmanız ve bunları üretim sisteminiz için belirli avantajlara dönüştürmeniz için doğru çözümleri sunuyoruz. Buradaki ana unsurlar, yedek parça ve onarım servisleri, servis anlaşmaları, yükseltme, güçlendirme ve üretkenlik geliştirme gibi modernizasyon faaliyetleri olarak sıralanır.
Kullanılabilirliğin sağlanması
BT sistemlerinizin ve makinelerinizin bakımını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu nedenle, geleneksel servis yelpazemizi uzaktan destek için dijitalleştirilmiş eklentiler, artan makine şeffaflığı, proaktif hata analizi ve daha hızlı sorun giderme içerecek şekilde genişlettik. Veri tabanı yönetimi ve yazılım güncellemelerimiz, BT sisteminizin maksimum kullanılabilirlik sunmasını sağlar. Zihninizi temizleyebilir ve asıl işinize tamamen konsantre olabilirsiniz.
NX Sanal Takım Tezgahı Servisleri
Yeni programlarla çalışmak, üretken olmayan makine zamanı anlamına gelir. Ancak bu zaman artık dijital ikizlere aktarılabilir. NX Yazılım paketini temel alan NX Sanal Takım Tezgahı Servisleri ile dijital ikizin yaşam döngüsünün her aşamasında sizi desteklemek için her bir makinenizin tam bir sanal sunumunu oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.
SINUMERIK ONE Sanal Devreye Alma Servisleri
Yeni takım tezgahlarının sanal olarak devreye alınmasında OEM'lere yardımcı oluyoruz. İlk olarak projeye özgü gereksinimler analiz edilir ve daha sonra sanal devreye alma süreci hazırlanır ve uygulanır. Simülasyonlar, hataların erken bir aşamada tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlar. SINUMERIK ONE kontrol cihazı için döngü içi yazılım çözümümüz tamamen donanımsız çalışır ve gerçek makineyi devreye almak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır.
Prosesleri ve performansı sürekli iyileştirin
Dijital üretime giden yolda, geleneksel servislerimiz süreçlerinizde kesin ve kalıcı bir iyileşme için temel oluşturmaktadır. Üretim sistemlerinizin tüm kullanım ömrü boyunca size yardımcı olmaya hazırız. İster sürücüler, motorlar veya kontrol cihazları, ister makine mühendisleri, bayiler veya makine operatörleri için veya ürün geliştirme, üretim işlemi ya da optimizasyon için: Bizi dünyanın neresinde olursanız olun bulabilirsiniz.Tüm avantajlardan yararlanın
Üretiminizi dijitalleştiriyor ve optimize ediyoruz
Siemens Hareket Kontrol Servisleri şeffaflık yaratır ve kaynaklarınızdan ve makinelerinizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Dijitalleşmenin sunduğu tüm fırsatları kullanın ve kalıcı rekabet avantajları elde edin. Geleneksel hizmetlerimizle, bir çağrı yapılması gerektiğinde hızlı bir şekilde orada olmamıza güvenebilirsiniz.