Retrofit & Modernizasyon Servisleri

En iyi teknoloji bile sonunda yaşını göstermeye başlar. Sonuç olarak, makineler ve tesisler, özellikle bugün sürekli büyüyen gereksinimler nedeniyle limitlerine kolayca ulaşabiliyor. Tesis işletmecileri, verimliliklerini ve performans hedeflerini gerçekleştirirken aynı zamanda yatırımlarını koruyabilmeleri için akıllı konseptlere ve çözümlere ihtiyaç duyuyor. Bu, kesinlikle Siemens’in retrofit ve modernizasyon servislerinin hedefidir.
Yatırımların korunması. Geleceği korumak.
Plansız kesintiler, düşük enerji verimliliği, yüksek bakım maliyetleri: Eski makineler ve tesisler sorunlara yol açtığında, operatör olarak sizin için çok önemli olan karar, yeni donanıma yatırım yapıp yapmamak ya da mevcut ekipmanı elden geçirip son teknolojiye yükseltmektir.Uzmanlarımız durumunuz için doğru kararı vermenize yardımcı olur. Böylece makinelerinizin ve tesislerinizin ömrünü ekonomik olarak uzatabilirsiniz. Bu en iyi şekilde modernizasyon yoluyla başarılır: Başka bir deyişle, donanım, yazılım ve mekanik bileşenlerden oluşan eksiksiz bir paket. Başka bir alternatif, eski bileşenlerin modern olanlarla değiştirilmesini içeren hedefli bir retrofit çalışmasıdır. Her iki önlem de uzun vadeli yatırım güvenliğinde kilit faktörlerdir ve her biri kendi başına değerli bir yatırımdır. Ve her biri, örneğin enerji tasarrufu yoluyla veya işletme maliyetlerinizi azaltmaya yardımcı olan daha fazla optimizasyon potansiyelini ortaya çıkararak hızlı bir şekilde yatırımın geri dönüşünü sağlayabilir. Uzmanlarımız tarafından sistematik ve nitelikli bir revizyondan sonra eski makinelerinizin ve tesislerinizin ne kadar iyi performans göstereceğine şaşıracaksınız.
Makine kullanılabilirliğini sistematik olarak artırın
Bir takım tezgahının mekanik bileşenleri hala iyi durumda ancak kontrol ve/veya sürücü bölümü artık teknik olarak güncel değilse, bu genellikle sadece CNC retrofit önlemlerimizin yeni bir yatırıma oranla çok daha ekonomik olduğu durumdur. Teklifimiz, bireysel bileşenlerin en son teknik duruma özel olarak yükseltilmesini içermektedir. Bu, yeni Sinumerik ve Sinamics kontrol ve sürücü teknolojisini, atölye odaklı programlamayı ve gerekirse mekanik bir revizyonu içerir. Avantajlar, daha düşük kesinti ve daha hızlı işleme döngüleri, daha yüksek hassasiyet nedeniyle geliştirilmiş kalite ve daha basit çalışma ve programlama ile doğal olarak uzun vadede yedek parça tedariki sayesinde daha fazla verimlilik şeklinde gelir. Çözümlerimiz, kontrol ünitelerini ve sürücüleri değiştirirken ve mekanik bir modernizasyon veya komple çözüm uygularken özel gereksinimlerinize tam olarak uyarlanmıştır.
PC tabanlı takım tezgahları için ekonomik modernizasyon
Takım tezgahlarınızdaki mekanik bileşenler genellikle on yıllar boyunca güvenle çalışır. Ancak bu süre zarfında kontrol ve sürücü teknolojileri gelişmeye devam ediyor. Bu bileşenlerin durması sonrası yedek parça tedariki zor olabilir ve eski sistemler genellikle mevcut BT güvenlik gereksinimlerini karşılamaz. Bu aynı zamanda PCU tabanlı SINUMERIK 840D pl'li makineler için de geçerlidir - bu nedenle PCU Retrofit ile komple bir iyileştirme veya yeni bir makine satın alma için ekonomik bir alternatif sunuyoruz. Son teknoloji donanım ve güvenli yedek parça kullanılabilirliği ile verimliliği artırın, BT güvenliğini artırın ve yeni özelliklerden yararlanın.
Verimlilik oranında başarılı artış
Üretimde esneklik ve darboğazlardan kaçınmak başarı için temel kriterlerdir. Özellikle, yüksek yük faktörüne sahip yoğun olarak kullanılan takım tezgahları ile makine kapasitesinin maksimum kullanımını sağlamak büyük ekonomik faydalar sağlar. Verimliliği İyileştirme çözümü ile Sinumerik 840D donanımlı takım tezgahınızın üretim potansiyelinin analizini ve değerlendirmesini sunuyoruz. Verimlilik artırıcı önlemler bir simülasyonda takım tezgahınıza uygulanmadan önce doğrulanır.
Avantajlarınız: Makine proseslerini optimize etmek verimlilikte %15'e varan bir yükselme sağlar. Kalite kaybı yaşamadan işleme zamanları azalır ve dolayısıyla birim maliyetlerde doğrudan bir düşüş sağlanır. Uzmanlarımızın sistematik ve zamana göre optimize edilmiş uygulamaları implementasyonu sayesinde makine duruş zamanları da kısalır. Verimlilik İyileştirme, üretimdeki kapasite darboğazlarını azaltır ve müşterilerinizin gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olur. Manufacturing IT ölçümleri ile yeni optimizasyon potansiyeli fırsatları açılabilir.
Teknolojiyi geleceğe uygun hale getirmek
Mekanik bölüm yüksek miktarda çelik içeriyorsa veya otomasyon sistemi eskiyse ve hataya açıksa, eski üretim makineleri için bir retrofit çalışması önerilir. Bunun iki nedeni vardır: Birincisi, bir retrofitin maliyeti, yeni bir makine tedarik etmekten %20 ila %60 daha düşüktür. Ayrıca yeni bir makine sipariş etmekle ilgili teslimat süresi kimi zaman uzun olabilir.
Teknoloji ve sektörel bilgi birikimimizle, retrofit projeniz için kapsamlı bir danışmanlıktan programlı uygulamaya kadar her şeyi sunan ideal ortağız. Özel konseptlerimiz en son teknolojiye dayanır ve açık ve net bir şekilde tanımlanmış bir uygulama sürecini takip eder – gereksinimlerinize, zaman diliminize ve bütçenize mükemmel uyum sağlar. Bunlar, doğru sürücü birimlerinin ve motorlarının tasarlanması ve seçilmesini, personel ve makine için tüm güvenlik gerekliliklerinin dikkate alınmasını içerir. Modüler yapı konseptimiz, özel gereksinimlerinizi karşılamamızı sağlar. Sonuç: Makineniz, gelişmiş kullanılabilirlik, üretkenlik ve enerji verimliliği sayesinde olağanüstü performansla en son teknolojiye geçiş yapar.
Tüm aktarma organlarını optimize etme
Tahrik sistemlerinin güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışması gerekir – genellikle on yıllarca ve bazı durumlarda sert koşullar altında çalışırlar. Sonuç olarak, aktarma organı ve tüm bileşenleri aşırı aşınma ve yıpranmaya maruz kalır. Bu faktörler yıllar içinde plansız kesinti riskini de artırır. Bu risk belirli retrofit önlemler ile ortadan kaldırılabilir.
Retrofit programımızın bir parçası olarak - Siemens ve üçüncü parti ürünler için - yatırım güvenliğini artıran ve aynı zamanda tesisinizde kurulu olan sürücülerin kullanılabilirliğini, güvenilirliğini ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkaran seçenekler sunuyoruz. Optimize edilmiş enerji verimliliği aynı zamanda şirketinizin ekolojik bilançosunu olumlu yönde etkiler.
Entegre tahrik sistemleri (IDS) için iyileştirme çözümlerimizde, aktarma organlarına bütünüyle odaklanan bütünsel bir yaklaşım uyguluyoruz: Motorlar, dönüştürücüler ve dişli üniteleri. Kapsamlı güçlendirme programımız çok çeşitli seçenekler sunar. Bunlardan biri gereksinimlerinize karşılayacak şekilde uyumludur.
Uzun süreli tesis kullanılabilirliği için yenilikçi hizmetler
Donanım platformunun önleyici bakımına ek olarak, kurulu yazılım bileşenlerinin bakımı ve güncellenmesi, PC tabanlı bir kontrol sisteminin yaşam döngüsü maliyetlerinde anahtar faktörlerdir. Bileşenlerinizi ve tüm tesisi en güncel seviyede tutmak için BT ortamındaki yenilikçi teknolojileri kullanıyoruz: Örneğin, veri tabanlı hizmetler, sanallaştırma ve bulut platformu çözümleri. Tesisinizin tam potansiyelini ortaya çıkarmak ve modernizasyon ile geleceğe uygun hale getirmek için sizinle birlikte çalışıyoruz.