Hassas ve güçlü – optimum esneklik için modüler ürünler

SIMOGEAR Redüktörlü Motorlar
Geniş redüktörlü motor yelpazemiz, ihtiyaçlarınıza en uygun ürünleri bulmanıza yardımcı oluyor. Yeni SIMOGEAR, özellikle kapsamlı dişli ünitelerimizin sunduğu en yüksek seviyede esneklik, tamamen uyumlu çalışma yeteneği ve kompakt tasarımdan faydalanmanızı sağlıyor. Ayrıca Hareket Kontrolü uygulamaları için de servo redüktörlü motorları sunuyoruz.
SIMOGEAR Relüktans Redüktörlü Motor
Yeni SIMOGEAR senkron-relüktans sürücü sistemi; standart SIMOGEAR dişli üniteleri, SIMOTICS senkron-relüktans motorları ve SINAMICS frekans konvertörlerinden oluşuyor. Siemens, bu çözümle SIMOTICS relüktans motorunu dişli kutusuyla yeni bir biçimde birleştirerek SIMOGEAR redüktörlü motor portföyünü genişletiyor ve müşterilerine yepyeni bir ürün sunuyor. Bu ürünlerin birleştirilmesiyle müşterilerimiz, özellikle kısmi yükler söz konusu olduğunda karşılaştırılabilir asenkron motorlara kıyasla daha yüksek verimlilik ve daha düşük kayıplar sağlayan IE4 verimlilik sınıfından faydalanıyor. Yüksek enerji verimliliğine sahip motor, mükemmel ısı performansı nedeniyle daha az ısınıyor ve yüksek operasyon güvenilirliği sağlıyor. Bu sayede yüksek servis katsayılarına ulaşılıyor. Bu çözüm aynı zamanda motordaki düşük atalet momenti ve optimize edilmiş kontrolden kaynaklanan yüksek dinamiklerle de öne çıkıyor. Motor kodunun konvertöre girilmesiyle hızlı ve kolay bir şekilde devreye alınabiliyor. Nominal hıza kadar ulaşan sabit tork hızı özellikleri, harici fan ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Sürücü sisteminde tüm bileşenler birlikte kusursuz bir şekilde koordine ediliyor.
SIMOGEAR KS adaptör
Siemens, özellikle SIMOTICS servo motorları için tasarlanmış yeni bir kaplin adaptörü sunarak servo dişli sistem portföyünü genişletiyor. Karşınızda, SIMOGEAR KS adaptör! Bu esnek çözüm, farklı SIMOGEAR dişli ünitesi tipleri ile belirli SIMOTICS servomotorlar arasında bağlantı sağlıyor. Bu uyarlanabilir ve esnek çözüm, her bir motor için ayrı adaptör kullanmak yerine, farklı redüktör tiplerini çeşitli SIMOTICS servo motorlarına bağlamayı mümkün kılıyor, böylece kullanımı kayda değer bir şekilde kolaylaştırıyor. Yeni adaptör çözümünün sağladığı avantajlar arasında kolay montaj ve sökme sayesinde daha kısa duruş süreleri ve daha düşük maliyetler, optimize stok tutma ve yüksek hassasiyetli uygulamalar için standart olarak düz kama olmadan bağlantı sağlayan geri tepmesiz tasarım yer alıyor. Bu çözüm özellikle hassasiyet, konumlandırma, dinamizm, kompaktlık ve ağırlık bakımından zorlu uygulamalarda kullanım için uygun. Tüm bu avantajlar sayesinde Siemens, servo sürücü sistemleri pazarına sunduğu seçeneklerin kapsamını genişletiyor.
SIEMENS, güç aktarıcılara ideal bir şekilde entegre edilebilen kompakt ve çok yönlü redüktörlü motor çözümleri sunuyor. Her zaman hassas ve güçlü. Sektörün özellikle konveyör teknolojisinden beklentileri belli: daha fazla esneklik, daha fazla güç ve daha standart bir yaklaşım.
SIMOGEAR redüktörlü motor 0,09-55 kW arasında performans sunuyor. Helisel, paralel milli, konik helisel ve sonsuz vidalı redüktör üniteleri ek tipler ve ebatlarla 19.500 Nm redüktör torkuna ulaşabiliyor. Akım ölçümlerine uyumluluğu sayesinde SIMOGEAR başka tedarikçilerin sunduğu diğer birçok redüktörlü motorla da uyumlu çalışıyor. SIMOGEAR redüktörlü motorların yeni serisi, piyasadaki genel standarda tam uyumlu olduğu için mevcut veya yeni makine ve sistemlere kolayca entegre edilebiliyor.
Konik helisel redüktörlü motorlar da yüksek dişli oranlarına ulaşabiliyor ve son derece yüksek bir enerji verimliliği avantajı sunuyor (her kademede %98’e varan verimlilik). Yüksek dişli oranlarına ulaşmakla birlikte yüksek bir güç yoğunluğuna da sahip bulunuyor. Dar yapılarda dahi kurulabildiği için sınırlı alan koşullarında da kullanılabiliyor. Ayaklı ve flanş montajlı versiyonda masif veya içi boş milli, 2 ve 3 kademeli olarak sunuluyor. SIMOGEAR helisel redüktörlü motorlar bagaj ve malzeme taşıma konveyörleri, depo lojistiğindeki halat asansörleri ve taşıma sürücülerinde kullanılıyor.
Paralel milli redüktörlü motorlar da dar alanlarda kullanım için uygun. Yüksek enerji verimliliği avantajı sunuyor (her kademede %98’e varan verimlilik). SIMOGEAR paralel milli redüktörlü motorlar, takılabilir dişli sayesinde yüksek dişli oranlarına ulaşıyor. İki tarafına da içi boş mil yerleştirmek mümkün. 2 veya 3 kademeli olup ayak veya flanş montajlı, gövde flanşı veya tork koluyla mil montajı ile kuruluyor. Masif şaftlı, içi boş milli, frezeli içi boş milli veya büzülme diskli içi boş milli olarak sunulabiliyor. Genellikle karıştırıcı sürücüler, taşıyıcı sürücüler, raf erişim ekipmanları ve dikey konveyörlerde kullanılıyor.
Son derece sessiz çalışan sonsuz vidalı motorlar, özellikle düşük güç aralıkları için ekonomik bir çözüm sunuyor. Yüksek dişli oranlarına ulaşıyor ve kompakt tasarım sayesinde dar alanlarda da kullanılabiliyor. 1 veya 2 kademeli motorlar ayaklı veya flanş montajlı versiyonlarda sunuluyor. Bu tip motorlar genellikle küçük konveyör bantlar ve diğer konveyör sistemlerinde ya da halat kaldırıcılar gibi sistemlerde kullanılıyor.
Helisel sonsuz vidalı redüktörlü motorlar 2 kademeli versiyonda, masif şaftlı ve içi boş milli montaj seçenekleriyle sunuluyor. Enerji verimliliği sağlayan bu motor, genellikle konik dişli motorlu sürücülere ihtiyaç duyulduğunda tercih ediliyor. Sonsuz dişli kademesi sayesinde yüksek oranlara ulaşılıyor. SIMOGEAR helisel sonsuz vidalı redüktörlü motorlar, daha düşük tork aralığında konik dişli motorlar için ekonomik bir çözüm sunuyor. Oldukça sessiz çalışıyor ve atık su sistemlerinde ve tiyatro salonları gibi sistemlerde sürücü olarak kullanılıyor.
Relüktans redüktörlü motorlar, özellikle kısmi yüklerde son derece yüksek enerji verimliliği avantajına sahip. Motor verimliliği IE4 ile uyumlu. Senkron-relüktans çözümü sayesinde bakımı da oldukça kolay. Bu motorlar enkoder olmadan da kesin hızlara ulaşabiliyor. Yüksek hız aralığında yüksek sabit aşırı yük elde edilebiliyor. Bu senkron relüktans çözüm pek çok farklı alanda uygulamaya imkân tanıyor ve standart asenkron çözüme kıyasla önemli teknik faydalar sunuyor. SIMOGEAR relüktans redüktörlü motor özellikle de konveyör teknolojisi ve yüksek enerji verimliliğine ihtiyaç duyan genel makine sistemleri için uygun. Doğru konvertörle birlikte bu portföy son derece kapsamlı. Sistem, genel olarak havalimanlarındaki bagaj ve kargo taşıma tesislerinde bulunan silindir, zincir ve kayışlı konveyörlerde kullanılıyor. Bununla birlikte depolar, dağıtım lojistiği, posta ve ambalajlama için de uygun. Kaldırma dişlilerinde, makaslı kaldırma tezgahlarında, tek raylı konveyörlerde, silindirler, zincirler, kayışlar ve otomotiv endüstrisindeki kızaklarda da kullanılıyor.
Entegre motorlu versiyonlara ek olarak, SIMOGEAR serisi farklı motorlarda kullanım için motor adaptörleriyle de sunuluyor. Özel tasarım çekiş grubu sayesinde her türlü Siemens motoru monte edilebiliyor. Bu hem asenkron hem de senkron motorlar için geçerli. Yeni geliştirilen kısa kaplin adaptörleri ile her uygulama için uygun doğru redüktörlü motor temin edilebiliyor. SIMOGEAR adaptörleri arasında şunlar yer alıyor:
- IEC motor adaptörleri – IEC standardı motorları monte etmek için iki seçenek bulunuyor. Üniversal kullanım için K4 kısa adaptörü ve daha gelişmiş kullanım için K2 kaplin adaptörünü öneriyoruz. Bu adaptörler tüm SIMOGEAR tiplerine monte edilebiliyor ve IEC’deki standart flanş ebatlarıyla (B5) uyum sağlıyor.
- NEMA motor adaptörleri – NEMA standardı motorların montajı için iki seçenek bulunuyor. Üniversal kullanım için K5 kısa adaptörü ve daha gelişmiş kullanım için K3 kaplin adaptörünü öneriyoruz. Bu adaptörler tüm SIMOGEAR tiplerine monte edilebiliyor.
- Servo motor adaptörleri – Servo motor adaptörlerinin 3 versiyonu bulunuyor. Bunlardan ilki SIMOTICS S-1FL6, S-1FK2, S-1FK7, S-1FT7, M-1PH8 için sunulan yeni KS adaptörü; bu adaptör servo motorlar için SIEMENS sürücü sistem portföyünü oldukça genişletiyor. İkincisi SIEMENS SIMOTICS S-1FK7 ve SIMOTICS S-1FT7 senkron servo motorlar için tasarlanan KQ adaptörü. Üçüncüsü ise SIEMENS SIMOTICS M-1PH8 için sunulan K8 adaptörü.
Motora entegre SINAMICS G110M frekans konvertörlü SIMOGEAR redüktörlü motorlar, konveyörle ilgili tüm zorluklara karşı mükemmel çözümü sunuyor. Kurulumu kolay sistem hızla çalışmaya başlıyor ve son derece kolay kullanılıyor. Safety Integrated özelliği sayesinde Güvenli Tork Kapama (STO) güvenlik fonksiyonu, her türlü SINAMICS G110M ile harici ürünlere gerek kalmadan kullanılabiliyor. İki ebatta sunulan (FSA, FSB) bu kompakt cihaz yer tasarrufu sağlıyor ve esnek uygulama alanları sunuyor. Buna ek olarak, Siemens’in kullanımı kolay mühendislik sistemi TIA Portal’e entegre ediliyor ve bu da üst SIMATIC kontrolöre verimli entegrasyon sağlıyor.
SIMOTICS S-1FG1 servo redüktörlü motorları geliştirirken, SINAMICS S120 sürücü sistemleri ile optimum koordinasyon üzerinde özellikle duruldu. Motorlar, konvertörler ve devreye alma araçları ideal bir şekilde koordine ediliyor ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalıştırılıyor. Sistem, elektronik tip levhası sayesinde ve motorların DRIVE-CLiQ sistemi arayüzü üzerinden bağlanması sonucunda hızla devreye alınabiliyor. Prefabrik MOTION-CONNECT sinyal ve güç kabloları, bileşenlerin kolay ve mükemmel bir şekilde bağlandığı anlamına geliyor.
SIMOGEAR'ın rolü büyük
SIMOGEAR, özel uygulamalar ve çeşitli endüstriler için mükemmel bir şekilde birleştirilmiş özel SW'ye dönüştürülmüş dişli kutuları, motorlar, frekans dönüştürücüler ve PLC'lerden oluşan tam entegre tahrik sistemi çözümü sunar. Mekanik parçaların mükemmel kalitesine atıfta bulunarak, ileri düzeydeki teknik bilgileri elimizde tutuyoruz. Uygulama deneyimi ile geniş bir endüstri bilgisine sahibiz.SIMOGEAR dendiğinde,
- En Yüksek Performans: Yüksek güç yoğunluğu, yüksek dişli oranları, yüksek verim ve hassas tork derecesi ile.
- Tam Entegre Çözüm: Süreçlerinizi izlemek ve değerlendirmek için Totally Integrated Automation (TIA) portalında tam entegre bir çözüm, güçlü bir deneyim.
- Verimlilik: Siemens, işletmeniz için çözüm sunar ve karlılığınızı arttırır.
Sürücü teknolojisi için konfigüratör
SIMOGEAR Redüktörlü Motorunuzu kendiniz kolayca yapılandırın
DT Configurator ile mekanik bileşenleri, frekans konvertörlerini ve motorları, detaylı ürün bilgisine ihtiyaç olmadan sipariş edebilirsiniz. Mevcut bilgi / dokümanlar indirilebilir (CAD, veri sayfaları,…)