Dijitalizasyonun başlangıç noktası olarak sürücü teknolojileri!

Şeffaflığı ve verimliliği artırmak için sürücü sistemlerinizden gelen verileri kullanın
Sürücü teknolojileri, dijitalizasyon için ideal bir başlangıç noktası sunuyor. Bu güçlü mühendislik araçları sayesinde, makinelerin mühendislik yoluyla tasarımı, devreye alınması ve bakımı daha hızlı ve daha kolay hale geliyor. Kusursuz ve tümleşik bir veritabanı üzerinden sistemleri sanal ortamda devreye almak mümkün oluyor; bunun yanı sıra dijital ortamdaki simülasyon rutinleri ve testleriyle de sistemi gerçek dünyada devreye alma süresi önemli ölçüde kısalıyor. Çalışma sırasında elde edilen makine verileri bulut servisleri aracılığıyla toplanabiliyor, değerlendirilebiliyor ve makine operasyonunu optimize etmekte kullanılabiliyor. Ayrıca yeni veri-tabanlı servis portföyleri de mümkün hale geliyor. Hatta bu olasılık gerçeğe dönüştü bile: Siemens’in SINAMICS ve SIMOTICS portföyü, başarısı kanıtlanmış donanımları yenilikçi yazılımlarla birleştiriyor ve tüm güç aktarım sisteminde şeffaflık sağlıyor.
Sürücü teknolojinizi dinleyin
Rekabet gücünüzü sürdürmek, hatta artırmak için işletmenizi dijitalleştirmeniz gerekiyor. Bu yaklaşımı hayat geçirmek için yeni tesislere, sistemlere ve makine konseptlerine ihtiyacınız var; bunlar ise tesis ve makine kurulumlarına yönelik yeni talepleri beraberinde getiriyor. Makinenizdeki sürücü ve motorların entegrasyonu pek çok avantaj sunuyor ve bulut bağlantısı aracılığıyla saha seviyesinden kontrol sistemine kadar tüm güç aktarım sisteminde şeffaflık sağlıyor.Sürücü verilerinizden faydalanarak avantajlar kazanın
Tüm yaşam döngüsünde dijitalizasyon
Makine yaşam döngüsünün her aşaması için optimum dijitalizasyon portföyünü sunuyoruz. Mühendislik araçları kullanılarak sağlanan kusursuz entegrasyon, verilerin ilk makine konseptinden makine servislerine kadar sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyor.Tasarım ve mühendislik makineleri
Siemens NX MCD, SIZER araçlarının yanı sıra E-Plan bağlantısını da kullanarak makinelerin tasarımını destekliyor. Sürücülerinizin mühendisliğini yaparken DT Yapılandırıcı, SIZER ve TIA Seçim Aracı çözümlerimiz ve gelecekte de NX Automation Designer ile birlikte NX Electrical Designer çözümlerimizden faydalanabilirsiniz.
Motor boyutlandırma
NX Mechatronics Concept Designer (NX MCD) aracıyla motorun mekanik tasarımını belirleyebilir ve hareket kontrolünün simülasyonunu yapabilirsiniz. SIZER ile de motor ve sürücüleri boyutlandırıp 3 boyutlu veri modellemesine uygun hale getirebilirsiniz. Parça listenizi ve topolojiyi Totally Integrated Automation Portal’deki (TIA Portal) SINAMICS Startdrive’a taşıyabilirsiniz. Böylece veri fazlalığını ve çoklu veri girişini engelleyebilir, sürücüler de dahil olmak üzere eksiksiz Siemens otomasyon ürün portföyünü kapsayan optimize bir sisteme sahip olursunuz.
Kontrol kabini boyutlandırma
Siemens; E-CAD için 3 boyutlu CAD modelleri, 2 boyutlu çizimler, E-Plan makroları ve devre şemalarının yanı sıra tüm sürücü ürünleri portföyü için teknik ve ticari temel ürün verileri sağlıyor. Bu yapı, kişiselleştirilmiş sistem dokümantasyonuyla tamamlanıyor.
Bu şekilde sağlanan CAx verileri, erken katma değerli bir aşamada sanal bir modelin temelini oluşturuyor. DT Yapılandırıcı’daki veriler ve kişisel olarak uyarlanan dokümantasyon, daha kısa mühendislik iş akışları ve bu sayede kayda değer oranda zaman tasarrufu sağlıyor.
Yeni makinelerin devreye alınması
Siemens; TIA Portal, SINAMICS Startdrive, SINAMICS web sunucusu ve IOP-2 operatör paneli sayesinde yeni makinenizin devreye alınmasını kolaylaştırıyor.
Makinenin çalıştırılması
Makinenin çalıştırılma aşamasında Siemens sizi TIA Portal SINAMICS Startdrive, SINAMICS web sunucusu ve IOP-2 operatör paneliyle destekliyor.
MindConnect
MindSphere Bulut ile bağlantı kurmak için 3 seçeneğiniz bulunuyor:
- MindConnect Nano, şifreli verileri güvenli İnternet üzerinden aktarmak için hazır bir endüstriyel PC’dir.
- Daha küçük uygulamalar için daha küçük bir format cihazı olan MindConnect IoT2040 kullanılabilir.
- SINAMICS CONNECT 300 sekiz adede kadar dönüştürücüyü, çok basit bir şekilde ve doğrudan tak-çalıştır özelliğini kullanarak bağlayabilir.
Bu çözümler, sürücüleri doğrudan buluta bağlarken maliyetleri kayda değer oranda düşürüyor. Bu da verileri analiz etmek ve görselleştirmek, varlıkları ve servisleri optimize etmek ve yeni iş modelleri geliştirmek için bulut tabanlı uygulamaları ve servisleri kullanabileceğiniz anlamına geliyor.
IOP-2 - şeffaf ve anlaşılır kullanıcı arayüzü
IOP-2, SINAMICS dönüştürücüler için lokal operasyon, izleme, devreye alma, teşhis ve serviste IP55 koruma derecesine sahip akıllı bir operatör panelidir. Grafik ekran, basınç ve akış gibi proses değişkenlerini çubuk diyagramlar şeklinde gösteriyor. Portföye ek fonksiyonlar, diller, sihirbazlar ve genişletilmiş destek fonksiyonları yüklenebiliyor.
Böylece yüksek düzeyde kullanıcı dostu bir yapı elde ediliyor; kullanım ve sistemde navigasyon kolaylaşıyor. Ürüne özgü belgelere ve bilgilere kolayca erişilebiliyor; mobil cihazlardan (tabletler ve akıllı telefonlar) Müşteri Destek Hattı’na (Industry Online Support App) başvurulabiliyor.
Kablosuz devreye alma, teşhis ve servis için SmartAccess
SmartAccess Modülü, kolayca takılabilen ve SINAMICS V ile SINAMICS G dönüştürücülerde mobil devreye alma, teşhis ve servis için kullanılan web tabanlı bir işletim birimidir. Mobil cihazlara (akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar) kablosuz bağlanıyor ve web sunucusu fonksiyonu ile hızlı bir şekilde kurulabiliyor.
Bu sayede dönüştürücüler seri olarak devreye alınabiliyor, en önemli dönüştürücü verileri takip edilebiliyor ve dönüştürücüler kolayca korunabiliyor.
Makineler için optimizasyon seçenekleri
MindApp Analyze MyDrives ve Servis olarak Dijitalizasyon Kontrolü gibi optimizasyon seçeneklerimizle sürücü sistemlerinizin hizmet ömrünü ve kullanılabilirliğini artırabilirsiniz.
Analyze MyDrives MindSphere Uygulaması
Analyze MyDrives uygulaması, sürücülerinizden gelen işletim verilerini topluyor ve analiz ediyor. Böylece gerçek bakım ihtiyaçlarını belirlemenizi, en uygun servis aralıklarıyla giderleri düşürmenizi ve enerji tasarrufu yapmanızı sağlıyor. Makine, bekleyen işlemlerle ilgili olarak operatörlere erken bilgilendirme yapıyor ve bu da daha yüksek derecede kullanım ve verimlilikle sonuçlanıyor.
Artırılmış şeffaflık, emniyet ve güvenlik için Servis olarak Dijitalizasyon Kontrolü
Tesis, makine ve makine verilerini MindSphere’e bağlamak için özel tavsiyelerle, güçlü bir teknik destek sunuyoruz. SINAMICS S ve SINAMICS G dönüştürücüler desteklenen sürücü sistemleri arasında yer alıyor.
Böylece güvenilir ve standartlaştırılmış veri toplama; duruş zamanı olmadan değerlendirme yapma; sürücü teknolojisinin dijitalizasyon yeterliliğine dair şeffaflık imkanı elde ediliyor. Sonuç olarak, devam eden dijitalizasyon adımları söz konusu olduğunda, size sağlam bir karar alma zemini sunuyor.
SINAMICS CONNECT 300, tak-çalıştır özelliği sayesinde SINAMICS dönüştürücülerin doğrudan ve kolay bir şekilde buluta bağlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda sürücülerin donanımında veya donanım yazılımında herhangi bir değişiklik yapılmasına veya PLC programlarının modifiye edilmesine ihtiyaç olmadığı için devreye alma da hızlı, hatasız ve uygun maliyetle gerçekleşiyor. 8 adede kadar sürücünün eş zamanlı bağlanabilmesi, kullanıcıların ölçeklendirme etkilerinden faydalanmasını sağlıyor. SINAMICS CONNECT 300 özellikle de SINAMICS sürücüleri, mevcut heterojen makine parkurlarına entegre etmek isteyen imalat makinesi operatörleri için uygun bir çözüm sunuyor.