Хартия доверия

Обеспечение безопасности в цифровом мире. Кибербезопасность становится важнейшим элементом безопасности будущего – особенно в эпоху дигитализации.  
Что нами двигает

Уверенность в безопасности - основа существования цифрового пространства

Люди и организации должны быть уверены, что цифровые технологии безопасны и хорошо защищены, иначе они не примут цифровую трансформацию. Дигитализация и кибербезопасность должны развиваться вместе.

Цифровые технологии меняют наш мир. Искусственный интеллект и аналитика больших данных кардинально повлияли на то, как мы принимаем решения; сегодня миллиарды устройств взаимосвязаны с помощью Интернета вещей и взаимодействуют на совершенно новом уровне и в беспрецедентных масштабах.

Наша задача - обеспечение кибербезопасности данных и активов отдельных лиц и компанийю

Цель 1 Хартии доверия

Мы намерены предотвратить возможность нанесения ущерба людям, предприятиям, инфраструктурным объектам, вызванный кибератаками.

Цель 2 Хартии доверия (Charter of Trust)

По мере того, как технический прогресс делает нашу жизнь лучше, а экономику — сильнее, растёт и риск вредоносных кибератак. Если мы не сможем обезопасить системы, которые управляют нашими домами, больницами, заводами и энергосетями, последствия могут быть разрушительными. Демократические и экономические ценности необходимо защищать от кибератак и гибридных угроз.

Но ни одна организация не сможет справиться с этим в одиночку, как бы хорошо подготовлена она ни была. Политики, бизнес и общество должны объединиться, ведь кибербезопасность — это вопрос, который касается каждого. Для его обсуждения мы прибегаем к авторитетным международным платформам. Вместе мы можем стать первопроходцами и подписать Хартию доверия, чтобы показать, как можно сделать цифровой мир безопаснее.

Вместе мы хотим обеспечить надежный базис и безопасность в цифровом мире.

Цель 3 Хартии доверия (Charter of Trust)

Наш ответ кибератакам: Хартия доверия - Charter of Trust

Кибербезопасность касается каждого из нас

Кибербезопасность — это не просто инструмент защиты, это решающий фактор успеха цифровой экономики. Люди и организации должны верить в то, что цифровые технологии безопасны и хорошо защищены, иначе они не примут цифровую трансформацию. Вот почему мы вместе подписываем Хартию доверия, которая содержит основополагающие принципы безопасного цифрового мира.

Поручить решение вопросов кибербезопасности определённым министерствам в правительстве и руководителям в компаниях, тем самым закрепив ответственность за кибербезопасность на высшем уровне политики и бизнеса. Разработать чёткий план действий, определить целевые показатели и сформировать правильную организационную культуру: «Кибербезопасность — это задача каждого!»

Проведя анализ рисков, компании и, при необходимости, правительство должны разработать правила и чётко определить обязательные требования, которые позволят обезопасить Интернет вещей на всех уровнях. Обеспечить конфиденциальность, достоверность, целостность и доступность данных, разработав базовые стандарты в следующих сферах:

  • Управление идентификацией и доступом: Взаимосвязанные устройства должны быть оснащены надёжными инструментами идентификации и защиты, которые разрешат доступ только авторизованным пользователям и устройствам.
  • Шифрование: Взаимосвязанные устройства должны обеспечивать конфиденциальность при хранении и передаче данных.
  • Непрерывная защита: На протяжении разумного срока использования своих продуктов, систем и сервисов компании должны предлагать для них обновления и патчи через защищённый механизм обновления.
     

Обеспечить наивысший целесообразный уровень безопасности и защиты данных и внедрить его в продукты, функции, процессы, технологии, операции, архитектуру и бизнес-модели.

Быть надёжным партнёром для своих клиентов в течение всего разумного срока службы своих продуктов систем и сервисов; предоставлять клиентам консультации на основе их потребностей, условий работы и рисков кибербезопасности, с которыми они сталкиваются.

Объединять различные отраслевые ноу-хау и углублять совместное понимание компаниями и политиками требований и правил в сфере кибербезопасности с целью постоянного внедрения инноваций и адаптации инструментов киберзащиты к новым угрозам; помимо прочего, стимулировать и поощрять государственно-частные партнёрства.
 

Включать специализированные курсы по кибербезопасности в школьные и университетские академические программы, курсы повышения квалификации и тренинги, чтобы привить людям навыки, которые понадобятся им в будущем

Компании и, при необходимости, правительства должны внедрить обязательную независимую сертификацию (на основе надёжных показателей, особенно в сферах, где под угрозой находится жизнь и здоровье людей) критически важной инфраструктуры и технологий, использующих Интернет вещей.

Стать частью сети отраслевых партнёров в сфере кибербезопасности, чтобы обмениваться знаниями, информацией о происшествиях и т.д. Сообщать о любых происшествиях, а не только касающихся критически важной инфраструктуры, как это происходит сейчас.

Содействовать многостороннему сотрудничеству в области регулирования и стандартизации, которое поможет установить единые правила и стандарты в рамках ВТО; включать правила по кибербезопасности в соглашения о свободной торговле.

Внедрять совместные инициативы с участием всех заинтересованных сторон, чтобы без каких-либо неоправданных задержек реализовывать вышеуказанные принципы в различных сферах цифрового мира.

Наши партнеры

Вместе мы формируем кибербезопасность

Чтобы идти в ногу с развитием рынка и эффективно реагировать на угрозы со стороны криминального мира, компании и политики должны целенаправленно координировать свои действия. Поэтому мы объединяемся, чтобы защитить наши демократические и экономические ценности от кибератак и гибридных угроз. Подписывающие Хартию партнёры изложили ключевые принципы, которые мы считаем важными для создания новой Хартии доверия между обществом, политиками, бизнес-партнёрами и клиентами.
Подписание Хартии

С места событий

8 марта 2018 года это снова случилось: во время CERAWeek в Хьюстоне, штат Техас, ещё несколько компаний подписали Хартию доверия. После Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2018 года, мы вновь задали ритм в деле создания обязательных правил и стандартов, которые повышают доверие к кибербезопасности и способствуют глобальному развитию дигитализации.

Наш выпуск PoF о кибербезопасности

Совместная работа над повышением кибербезопасности

Взаимосвязь цифровых устройств делает нашу жизнь легче, а бизнес — конкурентоспособнее. Но вместе с этим растёт и риск кибератак, поэтому правительства и компании объединяют свои силы, чтобы стать на защиту цифрового мира.

Узнайте больше в нашем специализированном выпуски по кибербезопасности

Выпуск PoF по кибербезопасности