Технологии – ключ к устойчивому развитию городов
Стабильное экономическое развитие, всесторонняя общественная безопасность, надежная инфраструктура, экологичное и доступное жилье – эти важнейшие факторы способствуют процветанию и росту городов. Без них города не смогут справиться с ростом численности населения и глобальной урбанизацией.Преодоление трудностей
Эффективно и надежно функционирующие системы городской инфраструктуры гарантируют ежедневную надёжную работу городского транспорта, энергосистем, стабильную поставку воды и продуктов питания, передачи и обработки информации, даже в условиях непредвиденных и чрезвычайных ситуациях. Все чаще общество и бизнес сталкиваются с последствиями экстремальных погодных условий. Учитывая эти отягощающие факторы, городские власти должны изменить подход к планированию, проектированию, строительству и управлению городами.
Siemens помогает городам становиться более устойчивыми к преодолению трудностей различного рода, предлагая инновационные решения и международное ноу– хау. Наша задача – помочь городским системам как можно более эффективно противостоять физическим, социальным и экономическим вызовам 21– го века. Мы работаем с общественными организациями и частными компаниями, помогая городам, их жителям, сообществам и учреждениям справляться со стрессами и потрясениями, вызванными стремительной урбанизацией, глобализацией и изменением климата. Для нас устойчивое развитие – это не только выживание, но и процветание городов, не зависящее от возникающих вызовов.
Устойчивая инфраструктура – не возможность. Это – неотъемлемая часть города!Роланд Буш, член правления Siemens AG


Water Management System
The Grid Electricity System
The Transportation Network
Building Systems
Избежать сбоев в электропитании
Электроэнергия является основой жизнедеятельности города и функционирования всех объектов инфраструктуры. Например, водораспределение, общественный транспорт, коммуникации и медицинские услуги – жизненно необходимые как населению, так и бизнесу – невозможны без надежного и бесперебойного энергоснабжения. Энергоснабжение в городских районах является комплексной системой и объединяет несколько источников и режимов питания: здесь и централизованные электростанции, и системы отопления на жидком топливе или на газу, и локальные производители электроэнергии и тепла. Но, если распределительная сеть подвержена сильному влиянию погодных явлений, миллионы клиентов – конечных потребителей – могут в один момент остаться без электроэнергии и в буквальном смысле слова впотьмах.Дистанционный мониторинг и хранение энергии обеспечивают резервные источники электроснабжения
Для повышения устойчивой работы городских систем электроснабжения требуется переход к распределенным, автоматизированным и дистанционно управляемым энергетическим системам. Микросетевая инфраструктура, благодаря которой небольшие независимые электрические или тепловые сети распределяют локально генерируемую энергию среди ближайших потребителей, может обеспечить постоянное энергоснабжение, даже если в основной электрической сети возникли сбои. В случае катастрофы на централизованной станции или в сети электропередачи, микросети могут направлять энергию на ключевые объекты, такие как больницы и аварийные службы.
Дистанционный мониторинг, гибкая интеграция децентрализованных систем энергоснабжения и устройств накопления энергии позволяют повысить устойчивость системы энергоснабжения, одновременно повысив эффективность и внедрив более чистые источники энергии. В экстремальных погодных условиях, таких как ураганы, или в случае масштабных аварий на подстанциях, мобильными преобразователями для аварийного энергоснабжения можно в считанные дни заменить целые блоки, не дожидаясь неделями восстановления системы. Например, Siemens поставила компании Con Edison, главному поставщику электричества в Нью-Йорке и окрестных районах, компактные легкие и экологически чистые преобразователи. Они помогают Con Edison быстро реагировать в случае выхода из строя нескольких преобразователей одновременно, когда замена деталей или запуск резервных мощностей не позволяют решить проблему.