Концепции систем пожарной безопасности 

Руководство по противопожарной защите объектов различного назначения

Пожарные риски в значительной степени зависят от назначения здания и могут сильно различаться от помещения к помещению. Мы предлагаем специально разработанные концепции защиты для всех типов помещений, обычно встречающихся в производственных или общественных зданиях. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по проектированию систем противопожарной безопасности для конкретных помещений. Выберите тип объекта защиты, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, и получите доступ к эксклюзивным анализам рисков и рекомендациям, специально составленным нашей глобальной командой экспертов по пожарной безопасности для данного типа объекта. Обратите внимание, что хотя данные концепции были созданы с учетом конкретных особенностей зданий, они, естественно, применимы и для подобных типов зданий.

Наши специалисты по пожарной безопасности будут рады помочь вам.

Свяжитесь с нами

Архивы и хранилища

Архивы и хранилища

В архивах и хранилищах содержатся уникальные предметы, такие как документы, книги, рукописи или картины, и поэтому они нуждаются в максимальной защите. Пожарные извещатели, способные определять даже самые низкие концентрации дыма, и система пожаротушения, которая не наносит вреда наиболее чувствительным и ценным предметам, являются идеальным решением.

Лаборатории и чистые помещения

Лаборатории и чистые помещения

Лаборатории и чистые помещения играют ключевую роль, поскольку без них практически невозможны исследования в большинстве научных областей. Пожары на таких объектах могут оказать значительное влияние как на саму научно-исследовательскую деятельность, так и на финансовое состояние организации в целом. Неудивительно, что требования пожарной безопасности столь же разнообразны, как и сами объекты, и отражают специализацию соответствующей лаборатории.

Блочно-модульные подстанции

Блочно-модульные подстанции

Блочно-модульные подстанции на основе контейнерных решений, предварительно собранные в Европе и используемые во всем мире, тоже должны быть защищены от пожара. «Сименс» предлагает полностью проверенные и безопасные решения.

Аварийные источники электропитания

Аварийные источники электропитания

Для центров обработки данных аварийное электроснабжение (например, генераторы или батареи / помещения ИБП) является критически важным, поскольку оно обеспечивает непрерывность работы в случае отключения электроэнергии. Особое внимание следует уделить обеспечению надежной защиты такой резервной системы. Раннее и безошибочное обнаружение пожаров на начальной стадии позволяет незамедлительно принять все соответствующие технические и организационные меры. Следовательно, любые такие инциденты могут быть оперативно устранены, а критические ситуации предотвращены.

Актовые залы

Актовые залы

Актовые залы используются для проведения разнообразных мероприятий с различным количеством участников. Это могут быть семинары, выпускные церемонии, банкеты, театральные представления, выставки и даже рок-концерты. Поскольку пожарные риски и окружающие условия на объектах такого рода могут значительно различаться, система противопожарной защиты должна легко адаптироваться к изменяющимся требованиям.

Выставочные залы

Выставочные залы

В выставочных залах из-за высоких потолков содержится большое количество воздуха. Это означает, что любой, связанный с пожаром аэрозоль, будет подниматься к потолку довольно медленно и что его концентрация будет сильно разбавлена. Системы пожарной безопасности в этих помещениях должны обеспечивать высокочувствительное обнаружение, сохраняя при этом историческую целостность помещения и экспонаты. Отдельные системы могут быть установлены для обеспечения индивидуальной защиты стеклянных витрин.

Гостиничные номера

Гостиничные номера

Номера являются основным источником пожаров в гостиницах, в результате которых гибнет более 70% гражданского населения (согласно отчетам NFPA). Поскольку люди подвергаются повышенному риску возникновения пожара во время отдыха или сна, то гостевые номера имеют самый высокий приоритет в противопожарной защите. Извещатели с ASA-технологией обеспечивают максимальную защиту и невосприимчивы к ложным факторам пожара, таким как пар или табачный дым.

Кухни

Кухни

Приготовление пищи является одной из основных причин возникновения пожара. Кухни в коммерческих зданиях особенно подвержены риску из-за большого количества возможных источников воспламенения, таких как открытое пламя и жироуловители. Ранее, из-за отсутствия технологий, кухни оборудовались только тепловыми извещателями. Сейчас разработаны сложные многокритериальные технологии обнаружения пожаров, которые обеспечивают быстрое и достоверное пожарообнаружение.

Прачечные

Прачечные

Прачечные являются относительно критическими зонами с точки зрения пожарной безопасности из-за совместного присутствия мощных электроприборов и высокой пожарной нагрузки, содержащейся в горючих текстильных изделиях. Противопожарные системы в этих помещениях должны обеспечивать раннее обнаружение и быть нечувствительными к ложным факторам, таким как пар или пыль.

Системы накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторов

Системы накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторов

Системы накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторов охватывают широкий спектр применений – от производства до потребления, помогая стабилизировать частоту и напряжение тока, обеспечивая баланс между генерацией и потреблением энергии. При проектировании таких систем необходимо обеспечить раннее и достоверное обнаружение пожара. Быстрая ликвидация очага возгорания также имеет важное значение и может быть обеспечена за счет использования автоматических систем пожаротушения с правильно подобранным огнетушащим веществом.

Подземные гаражи

Подземные гаражи

Пожары в гаражах могут быть особенно разрушительными: если их не ликвидировать на ранней стадии, они могут быстро перерасти в крупные пожары, которые очень трудно потушить и которые представляют опасность не только для людей, но и для всего здания. Необходима надежная система, способная работать в сложных условиях окружающей среды и предупреждать о потенциально опасных концентрациях CO2.

Технические помещения

Технические помещения

Непрерывность работы многих предприятий зависит от бесперебойной работы систем в технических помещениях. Эти помещения оснащены самым современным, дорогостоящим электронным и электрическим оборудованием. Большая концентрация оборудования, электрических мощностей и кабелей представляет постоянный риск потенциального возгорания из-за перегрева или короткого замыкания. Своевременное обнаружение и тушение возгораний обеспечат минимально возможный ущерб.

Рестораны

Рестораны

Противопожарная защита в ресторанах является приоритетной задачей из-за большого количества людей в часы пик. Существуют различные типы пожарных рисков, которые меняются в зависимости от события. Раннее и надежное пожарообнаружение помогает избежать панических ситуаций в случае пожара.

Серверные

Серверные

Не следует недооценивать риск возникновения пожара в серверных помещениях, особенно в области фальшполов из-за наличия в них как постоянного источника возгорания (электричество), так и значительного количества горючих материалов (кабели и электрические компоненты), которые подвергаются воздействию большого количества воздушных потоков из системы принудительной вентиляции. Для предотвращения возникновения и распространения пожара требуется сверхраннее и достоверное пожарообнаружение, а также эффективное и безопасное пожаротушение. 

Общежития

Общежития

Количество вызовов пожарных бригад в студенческие общежития из-за ложных тревог довольно велико. Это не только существенная статья затрат, но и потенциально опасный фактор для студентов. Частые ложные тревоги неизбежно приводят к самоуспокоенности и нежеланию эвакуироваться из здания при каждом срабатывании пожарной сигнализации. Узнайте, как спланировать надежную систему противопожарной защиты студенческого общежития. 

Приложение

Интерактивное руководство для противопожарной защиты в студенческом общежитии

Узнайте больше о противопожарной защите студенческих общежитий в нашем интерактивном руководстве.
Решения для рынков

Специальные предложения для вашей отрасли

Для удовлетворения потребностей определенных видов предприятий требуются узкоспециализированные системы пожарной безопасности. Именно поэтому мы разработали специальные решения для некоторых типовых коммерческих и общественных зданий, которые наилучшим образом соответствуют их пожарным рискам и характеристикам. Для получения более подробной информации посетите соответствующую страницу.
Реализованные проекты

#СоздаваяИдеальноеПространство по всему миру

Контакты

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о широком ассортименте наших решений, технологий и услуг в области пожарной безопасности.

Смотрите также