In front of a futuristic, dimly defined, dark-colored background is the face of an attractive, twenty-something man looking straight ahead – not at the camera. His gaze suggests interest, motivation, and intelligence. The camera is focused on the man’s face. The rest of the photo is deliberately out of focus. Binary codes “fly” across the motif as a digital element.

Новый взгляд на систему автоматизации процессов

Инновационная система управления поможет автоматизировать производственные процессы. Мы разработали новую усовершенствованную систему, позволяющую повысить эффективность использования цифровых технологий.
Узнайте все о тенденциях и разработках в области автоматизации процессов

Подписаться на рассылку

Мир новейших технологий управления процессами

Новое измерение эффективности

Чтобы достичь успеха и удерживать конкурентоспособные позиции в области перерабатывающей промышленности, следует быть готовым к вызовам будущего уже сегодня. Тенденции завтрашнего дня, тесное сотрудничество с клиентами и пользователями сыграли ключевую роль при разработке нашей инновационной системы управления технологическими процессами.

Онлайн система работает в любой точке мира

Онлайн система управления технологическими процессами - это основа для более эффективного управления как глобальными инженерными проектами, так и производственными процессами, независимо от местоположения и терминального устройства. Благодаря централизованному и объектно-ориентированному управлению данными, эта система обеспечивает всем сторонам прямой доступ к полной и достоверной информации в любое время, что позволяет быстро и эффективно принять решение. При разработке мы также уделили внимание таким аспектам, как практичность, надежность, простота и безопасность управления. Это неполный список характеристик нашей инновационной технологии, благодаря которым мы сделали большой шаг в цифровое будущее перерабатывающей промышленности.

Знакомство с инновационной системой управления процессами

На выставке Hannover Messe мы представим инновационную систем управления процессами. Директор по автоматизации процессов Экард Эберле (Eckard Eberle) рассказал об этой передовой технологии во время пресс-конференции перед выставкой.

Информация от экспертов из первых рук

Как же удается системе управления процессами Сименс работать с феноменальной эффективностью в любой точке мира? Ответ на этот и другие вопросы ищите в интервью с директором по автоматизации процессов Экард Эберле (Eckard Eberle) и менеджером по выпуску новой продукции Марко Нехмизом (Marco Nehmiz).

Информационная платформа по автоматизации процессов

Будущее перерабатывающей промышленности

Предлагаем ознакомиться с интересными новостями из мира автоматизации процессов. Наша компания - Ваш партнер на пути к переходу на использование цифровых технологий в перерабатывающей промышленности. Мы предлагаем новые подходы, которые соответствуют современным требованиям безопасности, доступности, гибкости и универсальности. Цифровые технологии помогут повысить эффективность и конкурентоспособность вашего бизнеса.
Будущее автоматизации процессов

Прогрессивное мышление - движущая сила новых возможностей

Компании, которые остаются в стороне цифровых технологий при их стремительном развитии, теряют огромный потенциал для повышения собственной конкурентоспособности. В современных условиях инновационные системы автоматизации процессов играют ключевую роль. Технология управления процессами предлагает новые пути, открывая новые перспективы.

Новый взгляд на цифровые технологии

С ростом популярности специализированного массового производства меняются сами производственные процессы. Чтобы удовлетворить потребности клиентов, нужно сократить время выхода на рынок. Чтобы достичь гибкости и эффективности, нужно переосмыслить и оптимизировать производственные процессы и мощности, сохраняя при этом высокий уровень технической готовности оборудования.

Вот где переход на цифровые технологии играет ключевую роль в достижении успеха. Цифровые технологии позволяют создать идентичного цифрового двойника производственных мощностей.  Благодаря полной и надежной интеграции все данные инженерно-проектных работ, моделирования и автоматизации в течение всего жизненного цикла. Информация о производственных мощностях хранится в одном месте в доступной для пользователей форме. Этого можно достичь благодаря архитектуре открытых систем и объектно-ориентированном управлению данными.

Новый взгляд на практичность

Чего Вы ожидаете от системы управления процессами? Конечно же, она должна быть удобной и простой в использовании и оказывать активную поддержку в повседневной работе во время инженерно-проектных работ и эксплуатации, а также помогать максимально быстро принимать безопасные решения.

Среди большого объема информации необходимо выделить то, что действительно актуально. Это позволит быстро анализировать производственные процессы и проводить диагностику систем автоматизации с точки зрения контроля, мониторинга и эксплуатации. Система работает на простом в использовании графическом интерфейсе пользователя (GUI), который идеально подходит для стационарных компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств, благодаря чему образуется четкая и интегрированная рабочая среда, обеспечивающая эффективное взаимодействие с системой, а также средства получения дополнительных данных.

Новый взгляд на универсальность

Гибкость и универсальность - всегда. Системы контроля и безопасности всегда работают одинаково безупречно как для небольших узкоспециализированных производств, так и для глобальной сети перерабатывающих заводов с огромным количеством входных и выходных данных. Система управления увеличивается в соответствии с потребностями пользователя. Представляете, ее можно легко обновить и расширить ее возможности непосредственно во время эксплуатации, без какого-либо риска для безопасности. Даже интеграция отдельных модулей или пакетных блоков всегда гарантируется.

Новый взгляд на системы доступа

Представьте только, что все ваши эксперты имеют прямой доступ ко всем процессам, как на этапе инженерно-проектных работ, так и на этапе эксплуатации!  В любое время, в любом месте! И для этого им необходим лишь защищенный доступ к Интернету. И не нужно тратить бешеных денег на установку. Вы сможете вывести производительность и гибкость на новый уровень, ведь все заинтересованные стороны будут иметь одинаковый доступ к информации и возможность выполнять свои задачи в режиме реального времени, пользуясь согласованной и безопасной системой управления, распределяя все права и роли. Конечно же, при поддержке инновационной и современной системы управления процессами.

Новый взгляд на сотрудничество

Налаживание сотрудничества на глобальном уровне - одна из ключевых задач современности. Необходимо наладить эффективное сотрудничество между командами, подразделениями и поставщиками по всему миру и наладить обмен данными, полученными из разных источников и в разных форматах. Компания Сименс предлагает технологию для безопасной связи между пользователями и внешними поставщиками и обмена актуальной информацией в любое время и в любом месте. Это единственная платформа обработки и согласования данных для надежного управления информацией, полученной из любых источников. В результате вы получаете огромную экономию средств и времени, ведь технология работает как на этапе инженерно-проектных работ, так и во время эксплуатации.

Ваш партнер на всех этапах инновационной автоматизации процессов

Мы считаем, что прогрессивное мышление зарождается во время открытого общения. Приглашаем вас к участию и с нетерпением ждем ваши вопросы, идеи и комментарии.

Рассылка новостей

Ваш партнер для новых возможностей

Откройте новые возможности прогрессивного мышления и шагайте в ногу с современными требованиями в перерабатывающей промышленности.

Получайте свежие новости о мире автоматизации процессов

Подписаться на рассылку новостей